It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?
20. Mai 2023.
Das globale Wassertechnologieunternehmen Xylem (NYSE:XYL) eröffnet am Freitag, den 12. Mai 2023, offiziell seinen neuen Prüfstand für Wasserzähler in Laatzen (bei Hannover). Der neue Prüfstand ist eine bedeutende Investition in seine Messtechniksparte Sensus und essenziell dafür, den Erfolg des neuen Ultraschall-Großwasserzählers Cordonel weiter voranzutreiben.
In diesem neuen Prüfstand können der Cordonel und andere Großwasserzähler unter realen Installations- und extremen Umgebungsbedingungen getestet werden, u.a. durch die sogenannte U0D0-Teststrecke (90°-Biegung vor und hinter dem Zähler) und die integrierte Klimakammer. Es ist einer der wenigen Prüfstände in Europa, auf dem Wasserzähler bis DN 300 geprüft werden können. Ausgiebige Tests unter realen Einbaubedingungen, hochpräzise Komponenten und vollautomatisch gesteuerte Prozesse gewährleisten eine gleichbleibende Genauigkeit im Prüfprozess, weshalb Xylem zukünftig plant, den Betrieb auch auf die Prüfung von Zählern anderer Anbieter auszuweiten.
Bei der Planung und Realisierung unterstützte das Xylem Rental Solutions Team, die für besondere und große Projekte und Bauvorhaben ihr Fachwissen einbringen. Außerdem sind in der Testanlage einige Xylem Produkte installiert, so u.a. Flygt Pumpen und Wedeco UV Desinfektionssysteme.
BU: In dem neuen Xylem Prüfstand werden Wasserzähler auf langfristige Genauigkeit, wechselnde Klimabedingungen und dank des modularen Designs in diversen Einbaupositionen getestet.