It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem erweitert Produktpalette der intelligenten Abwasserpumpen

29 Oktober 2024

Flygt Concertor® 6030 Abwassertauchmotorpumpe mit einer Leistung von bis zu 13,4 kW

Xylem (NYSE: XYL), ein weltweit führendes Unternehmen in der Wassertechnologie, das sich der Lösung der komplexesten Wasserprobleme unseres Planeten verschrieben hat, hat die Erweiterung seiner intelligenten Abwasserpumpenreihe Flygt Concertor® für Pumpstationen mit höherem Durchfluss angekündigt. Flygt Concertor ist in der Lage, die Umgebung zu erkennen und sich in Echtzeit an die Betriebsbedingungen anzupassen. Er schützt vor ungeplanten Ausfallzeiten und ermöglicht Energieeinsparungen in kommunalen, industriellen und gewerblichen Abwassernetzen. 

 "Unsere Kunden arbeiten kontinuierlich daran die Effizienz, die Nachhaltigkeit und die Erschwinglichkeit ihrer Infrastruktur zu erhöhen. Flygt Concertor stellt einen Schritt in Richtung nachhaltiger Lösungen für das Abwassermanagement dar, mit einer unvergleichlichen Pumpeneffizienz und -zuverlässigkeit und niedrigeren Gesamtbetriebskosten", sagt Bala H, Vice President, Water Infrastructure bei Xylem. "Angesichts der wachsenden Herausforderungen in der Branche stellen die Kunden immer höhere Anforderungen an ihre Pumpen, und die intelligenten Pumpenfunktionen von Flygt Concertor, die auf jahrzehntelanger Erfahrung beruhen, helfen ihnen dabei, außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen."

Der 2016 eingeführte Flygt Concertor war das weltweit erste Abwasserpumpensystem mit integrierter Intelligenz. Seitdem ist es ein Problemlöser für kleine Pumpstationen, die häufig verstopfen oder flexibel betrieben werden müssen. Die Flygt Concertor-Produktlinie entwickelt sich mit den Herausforderungen der Branche weiter. Dazu gehören Veränderungen in der Abwasserzusammensetzung und -menge, die die Pumpstationen zusätzlich belasten, Personal- und Budgetprobleme, die eine hohe Zuverlässigkeit erfordern, sowie ein verstärkter Fokus auf Nachhaltigkeit. Die Erweiterung der Produktpalette um Pumpen mit höherer Leistung - von 8,2 kW bis 13,4 kW und Fördermengen bis zu 150 l/s - bedeutet, dass die Kunden weiterhin von störungsfreiem Pumpen und der Anpassungsfähigkeit profitieren und gleichzeitig größere Einsparungen erzielen können. 

Flygt Concertor wet well

Im Flygt Concertor vereinen sich integrierte Leistungselektronik, Prozessor, Software und Sensoren mit einem hocheffizienten Permanentmagnetmotor und dem Adaptive N® Hydrauliksystem, um eine verstopfungsfreie Förderung und anpassungsfähige Pumpenleistung zu gewährleisten. Skalierbare Steuerungsoptionen und ein breiter Leistungsbereich sorgen für Flexibilität bei sich ändernden Kundenanforderungen. 

Über Xylem

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich effizienter und nachhaltiger Wassertechnologie bietet Xylem ein einzigartiges Produkt-Portfolio für innovative Lösungen rund um den Wasserkreislauf. Das Unternehmen steht für intelligente Systemlösungen zum Thema Wasser, seine Stärke ist die Vielfalt aus führenden Produktmarken und jahrzehntelanger Anwendungskompetenz. Unter anderem ist Xylem Experte in den Bereichen Wassertransport, der Aufbereitung von Wasser sowie der Analyse von Wasserqualität.