It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Schnee im Zeitraffer: Wasser und Luft sichern Wintersport

10 July 2019

Schnee im Zeitraffer: Wasser und Luft sichern Wintersport

  • Xylem bietet Produkte für die maschinelle Beschneiung – Von den Sensoren bis zur UV-Desinfektion
  • Konstanter Schnee trotz variablen Klima- und wechselnden Schneegrenzen
  • Alle Komponenten aus einer Hand: energiearm und zuverlässig

Langenhagen, 10.07.2019 – Wasser und Luft: Mehr braucht es nicht, um Schnee im Zeitraffer zu erstellen. Die maschinelle Beschneiung stellt in Wintersportgebieten während der Saison sicher, dass genügend Schnee in guter Qualität liegt. So gleichen die Betreiber natürliche Wetterschwankungen aus und bieten konstant attraktive Bedingungen für Urlauber. Spezielle UVAnlangen desinfizieren das Wasser – damit ist auch mit Blick auf die Hygiene höchster Anspruch erfüllt. Der Wassertechnologie-Spezialist Xylem bietet ganzheitliche und energieeffiziente Lösungen für Anlagenbauer, die den gesamten Prozess von der Wassergewinnung bis zur Beschneiung umfassen. An vielen Einsatzorten – vom deutschen Mittelgebirge bis in die Alpen – bewähren sich Anlagen, die Xylem-Komponenten beinhalten.

Kunstschnee eignet sich ideal für den Wintersport: Schon eine 20-ZentimeterSchicht entspricht der Qualität eines halben Meter Neuschnees. Damit der Prozess zuverlässig, effizient und energiearm funktioniert, sind alle Stufen sorgfältig aufeinander abzustimmen. Am Anfang steht eine umfassende Beratung, bei der es unter anderem darum geht, Pumpen und Zubehörgeräte richtig zu dimensionieren: Wasser- und Kühlturmversorgung, Filter, Hauptpumpen, UV-Anlagen ebenso wie die richtigen Sensoren an den richtigen Stellen, um die Prozesse weitsichtig steuern und überwachen zu können. „Mittlerweile greifen wir auf die Erfahrung von mehr als 200 Anlagen allein in Österreich zurück, von Kitzbühel über Sölden bis ins Zillertal. Unsere Fachingenieure sind daher kompetente Ansprechpartner für die Auslegung von Beschneiungsanlagen“, erklärt Dietmar Kienberger Außendienst-Mitarbeiter und Experte für Snowmaking-Anlagen bei Xylem. 

Systemgedanke vor Einzellösung

Mit dem ganzheitlichen Ansatz ist sichergestellt, dass die Komponenten gemeinsam als System wirken. Es beginnt bei den Sensoren: Je nach Profil kommen spezielle Detektoren zum Einsatz – mit Schwimmerschalter, Druckaufnehmer, oder Trübungssensor. Für Überwachung und Steuerung sind Durchflussmengenmesser (z.B. MagFlux, Hydrovar) notwendig, die es auch bereits mit smarten Funktionen gibt. Je nach örtlicher Gegebenheiten muss dann das Wasser zur Schneemaschine kommen – dafür kommen Tauchpumpen, einstufige oder mehrstufige Spiralgehäusepumpen sowie am Ende Abwasserpumpen infrage. Zur Qualitätssicherung des Wassers runden UV-Desinfektionsanlage das Programm ab. Dietmar Kienberger: „Wichtig ist es, individuelle Lösungen zu finden: Wo kommt das Wasser her, über welche Distanz und Höhe ist es zu transportieren, wo befinden sich die Schneekanonen? Xylem kann für jede Anlage die richtigen Komponenten bereitstellen.“

Schneespezialist mit Tradition

Ursprung der „industriellen Schneeproduktion“ mit dieser Technologie ist die aus Österreich stammende Pumpenfabrik Ernst Vogel. Das Unternehmen entwickelte sich in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts zum Marktführer für Anlagen zur Kunstschneegewinnung und ist mittlerweile Teil der Xylem-Familie.

Das Komplett-Programm für Schneesicherheit in Wintersportgebieten

Bis zur Schneekanone sind viele Prozessstufen vorzusehen. Xylem bietet hier:

Sensoren

Schwimmerschalter
Elektronische Druckaufnehmer
Optische Trübungssensoren

Überwachung und Steuerung

Durchflussmengenmesser
Externe Steuereinheiten (für HYDROVAR-Steuereinheit)
HYDROVAR

Pumpen

Tauchmotorpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpen
Spiralgehäusepumpen (einstufig)
hrstufige Pumpen
Abwasserpumpen

Prozessbegleitende Anlagen und Komponenten

UV-Desinfektionsanlagen (Spektron e / BX)
Umfangreiches Zubehör

***

Bild 1: XYL_Beschneiung_Rotkogl

page4image22435520.jpg

BU: Durch die Beschneiung, hier am Rotkogl in Sölden, werden während der Sai- son die Wetterschwankungen ausgeglichen, um den Besuchern eine konstant gu- te Schneedecke für den Wintersport bieten zu können.

Bild 2: XYL_Pumpenanlage

page4image22435728.jpg

BU: Im Skigebiet Sölden versorgt eine Pumpstation auf 2602 mSH (Fördermenge bis 300 m3/h, Förderhöhe bis 850 mWS) mit Mehrstufenpumpen, Spiralgehäusepumpen und UV-Desinfektionsanlagen von Xylem die Anlage mit dem nötigen Wasser zur Schneeerzeugung.

Bild 3: XYL_SnowMaking_Übersicht & XYL_SnowMaking_Übersicht_clean

page5image22423088.jpg

BU: Ein beispielhafter Aufbau des Systems hinter der maschinellen Beschneiung von Xylem zeigt, wie wichtig die passgenau Abstimmung der Komponenten sind, um energieeffizient aus Wasser und Luft Schnee zu machen.

Alle Fotos: Xylem

Pressekontakt:

Xylem Water Solutions GmbH

Marlies Poppe
Bayernstraße 11
30855 Langenhagen
Telefon.: +49 (511) 7800-555
E-Mail: marlies.poppe@xyleminc.com

Über Xylem

***

Xylem (XYL) ist führender globaler Anbieter von Wassertechnologien im gesamten Wasserkreislauf und entwickelt innovative technische Lösungen, um die globalen Herausforderungen und Probleme rund um Wasser zu lösen. Das Unternehmen unterstützt Kunden aus der kommunalen Wasser- und Abwasserwirtschaft, der In- dustrie sowie aus der Privat- und Gewerbegebäudetechnik mit Produkten und Dienstleistungen, um Wasser und Abwasser effizient zu fördern, zu behandeln, zu analysieren, zu überwachen, und der Umwelt zurückzuführen. Darüber hinaus hat Xylem sein Produktportfolio um intelligente und smarte Messtechnologien sowie Netzwerktechnologien und innovative Infrastrukturen rund um die Datenanalyse in der Wasser-, Elektrizitäts- und Gasindustrie ergänzt. Das Unternehmen mit seinen mehr als 16.500 Mitarbeitern hat damit eine einzigartige Anwendungsexpertise und konzentriert sich auf die Schaffung von umfassenden und nachhaltigen Lö- sungen. Xylem hat seinen Hauptsitz in Rye Brook, New York und erzielte 2017 ei- nen Jahresumsatz von 4,7 Milliarden Dollar. Xylem ist in mehr als 150 Ländern tä- tig und verfügt über eine Reihe von marktführenden Produktmarken.

Der Name Xylem stammt aus dem Altgriechischen und steht für das Gewebe, das Wasser in Pflanzen transportiert; dadurch wird die technische Effizienz unseres wasserorientierten Unternehmens hervorgehoben, indem es mit der bestmögli- chen Art des Wassertransports verbunden wird, nämlich mit der, die in der Natur vorkommt. Weitere Informationen finden Sie unter www.xylem.com