It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ungleiche Anzahl von Starts

Anwendung

Dieser Anomalietyp gilt für Abwasserpumpstationen mit zwei Pumpen, bei denen die Pumpen regelmäßig bei jedem Zyklus wechseln.

Der Anomalietyp ist für Gerätetypen deaktiviert, bei denen die Pumpen im Allgemeinen nicht regelmäßig wechseln.

Beschreibung

Die Benutzer werden über diese Anomalie informiert, wenn die Anzahl der Starts einer Pumpe die Anzahl der Starts der anderen Pumpe in der Anlage an einigen aufeinanderfolgenden Tagen um mehr als 20 % übersteigt.

Mögliche Ursachen

  • Eine Pumpe senkt den Wasserstand wiederholt nicht und ist daher auf die andere Pumpe angewiesen, um den Zyklus abzuschließen
  • Eine Pumpe startet wiederholt aufgrund eines Fehlers in der Pumpe, eines Fehlers in der Pumpensteuerung oder einer falschen Anlagenkonfiguration

Zugehörige Diagramme zur Bewertung

Anweisungen zum Auffinden der zugehörigen Diagramme für die Untersuchung finden Sie unter „Wo finde ich die Anomaliediagramme zur Untersuchung?“ unter Ereignis-FAQs > Anomalien .

Beschreibung der Tabelle Details zur Pumpenauslastung

Das Diagramm zeigt die folgenden Daten:

  • Der Betriebsstatus jeder Pumpe in der Anlage
  • Der Wasserstand, falls vorhanden

Der Zeitraum in der Tabelle beträgt einen Tag mit der maximalen Auflösung:

  • Wenn die Anomalie aktiv ist, zeigt das Diagramm den Vortag an.
  • Wenn die Anomalie aufgehört hat, zeigt das Diagramm den Tag an, dem die Anomalie begonnen hat.

Das Diagramm ermöglicht dem Benutzer die Bewertung der folgenden Elemente:

  • Das Problem, das die Anomalie verursacht hat
  • Der aktuelle Zustand der Anlage, wenn die Anomalie noch aktiv ist

Beschreibung des Diagramms Anzahl der Pumpenstarts

Das Diagramm zeigt die tägliche Anzahl der Starts für jede Pumpe in der Anlage. Der Zeitraum im Diagramm beträgt mehrere Tage. Das Diagramm ermöglicht dem Benutzer die Bewertung der folgenden Elemente:

  • Das Ausmaß der Differenz in der Anzahl der Starts zwischen den beiden Pumpen
  • Die Häufigkeit des Auftretens des Problems

Auswertung der Diagramme, Beispiel 1

Die Tabelle Details zur Pumpenauslastung zeigt, dass Pumpe 2 häufig auf Pumpe 1 angewiesen ist, um den Zyklus abzuschließen.

Das Diagramm Anzahl der Starts der Pumpen zeigt somit, dass die Anzahl der Starts von Pumpe 1 größer ist als die von Pumpe 2.

Die Diagramme zeigen, dass das Problem im letzten Monat regelmäßig aufgetreten ist.

Auswertung der Diagramme, Beispiel 2

Das Diagramm Details zur Pumpenauslastung zeigt einen unregelmäßigen Trend des gemessenen Wasserstands mit unrealistischen Spitzen. Die Tabelle zeigt auch häufige, sehr kurze Pumpenzyklen, die den Wasserstand nicht senken. Dieses Verhalten zeigt an, dass ein Problem bei der Steuerung der Pumpen vorliegt.

Die Tabelle Anzahl der Pumpenstarts zeigt, dass das Problem eine hohe Anzahl an Starts für beide Pumpen verursacht, insbesondere für Pumpe 2.

Anomalitätstyp deaktivieren

Wenn das Verhalten, das als Anomalie identifiziert wird, für eine Station normal ist, sollte der Anomalietyp deaktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Wie aktiviere oder deaktiviere ich einen Anomalietyp?" unter Ereignis-FAQs > Anomalien .

Verwandte FAQs

Viele Benutzer hatten ähnliche Fragen zu Ereignissen, Alarmen, Anomalien und Vorfällen.