It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Gerätefragen

Allgemeine Gerätefragen

Informationen zu benutzerdefinierten Geräten finden Sie unterWie wird ein benutzerdefinierter Gerätetyp hinzugefügt?

  1. Gehen Sie zuStationen .
  2. Wählen Sie eine Anlage, an der Sie das Gerät hinzufügen möchten.
  3. Gehen Sie zuGeräte .
  4. Klicken Sie auf dieSchaltfläche Geräthinzufügen.
  5. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie hinzufügen möchten.
  6. Füllen Sie alle erforderlichen Felder aus und klicken Sie auf Geräthinzufügen .

Das Gerät wird jetzt zu Secure Connect hinzugefügt.

Dies ist die Liste der Geräte, die jetzt unterstützt werden, aber denken Sie daran, dass Secure Connect ständig neue Geräte hinzufügt. Bitte überprüfen Sie die Liste der kompatiblen Geräte auf die aktuellste Liste.

Hinweis: Geräte, die nicht auf der Liste der kompatiblen Geräte stehen, können als benutzerdefinierte Geräte hinzugefügt werden.

  1. Gehen Sie zu Stationen .
  2. Wählen Sie eine Anlage aus.
  3. Gehen Sie zu Geräte .
  4. Wählen Sie ein Gerät aus.
  5. Klicken Sie auf Löschen .
  6. Secure Connect löscht das Gerät.

Wenn ein Benutzer ein Gerät löscht, gehen alle mit dem Gerät verbundenen Daten dauerhaft verloren. Das Löschen umfasst aktive Alarme und Alarmhistorie.

Wenn ein Benutzer die Kommunikationsverbindung für ein Gerät ändert, gehen keine Daten verloren.

Geräte, die nicht in der Liste der kompatiblen Geräte aufgeführt sind, können als kundenspezifische Geräte hinzugefügt werden.

  • APP 411
  • Digitalausgang
  • EcoTouch
  • FGC 313/323
  • FGC 401/411/421
  • Hydrovar HVL
  • Nexicon (Remote-Modus in HMI)
  • PS 220

Benutzerdefinierte Geräte

  1. Gehen Sie zu Admin > Gerätetypen > Hinzufügen.
  2. Legen Sie den Gerätetyp fest.

Die folgenden Parameter sind erforderlich:

EigenschaftenBeschreibung
NameDer Name des Gerätetyps.
MaschinentypDer Maschinentyp, der mit dem Gerät verbunden ist
MotortypDer Motortyp der Maschinen, die mit dem Gerät verbunden sind.

 

Weitere Informationen finden Sie unter [Was sind das Datenmodell und die Datenquelle für einen benutzerdefinierten Gerätetyp?]

  1. Gehen Sie zu Admin > Gerätetypen.
  2. Wählen Sie den Gerätetyp aus.
  3. Gehen Sie zu Datenpunkte > Datenpunkt hinzufügen.
  4. Definieren SIe den Datentyp.
    a) Wenn der dynamische oder statische Datentyp ausgewählt ist:
    1. Kategorie 1 einstellen
    2. Wählen Sie die Unterkategorie 2
    3. Legen Sie das Ziel fest
    4. Gehen Sie zur Registerkarte Quelle
    5. Legen Sie die Datenquelle fest.
    6. Öffnen Sie die Registerkarte Einheit und Skalierung
    7. Legen Sie die Skalierung der Daten fest

Wählen Sie die Einheit aus.

Wenn die Kategorie Status und die Unterkategorie Laufen ausgewählt ist, lassen Sie den detaillierten Namen leer, um die Pumpe im Anlagenmodell anzuzeigen.
Wenn keine der vordefinierten Kategorien für beide Datenpunkte zutrifft, wählen Sie Andere in der Dropdown-Liste für die Kategorie und fügen Sie einen detaillierten Namen hinzu.

b) Wenn der Alarmdatentyp ausgewählt ist.

  1. Aktivierungsniveau einstellen
  2. Alarmpriorität einstellen
  3. Legen Sie das Ziel fest
  4. Fügen Sie einen detaillierten Namen hinzu. Die Eingabe eines detaillierten Namens ist obligatorisch
  5. Gehen Sie zur Registerkarte Quelle
  6. Legen Sie die Datenquelle fest.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern

1 Die Kategorie eines Datenpunkts beschreibt den Datentyp, den der Datenpunkt widerspiegelt

2 Die Unterkategorie ist eine Verfeinerung der Kategorie

  1. Gehen Sie zu Admin > Gerätetypen .
  2. Wählen Sie einen benutzerdefinierten Gerätetyp.
  3. Gehen Sie zur Registerkarte Data points (Datenpunkte).
  4. Suchen Sie den Datenpunkt, dessen Position geändert werden soll.
  5. Klicken Sie auf das Symbol und halten Sie es gedrückt, um den Datenpunkt an eine neue Position zu ziehen und abzulegen.

Secure Connect ändert die Reihenfolge der Datenpunkte in Live-Daten.

Datenmodell

Die Datenpunkte müssen akkurat definiert werden, damit Secure Connect die Daten richtig anzeigen kann.

Parameter Beschreibung
Datentyp

• Dynamische Daten
Live-Daten vom Gerät, z. B. Wasserstand oder Eingangsstrom Diese Daten werden auf der Seite Live-Daten angezeigt.


• Statische Daten
Statische Daten, z. B. die Seriennummer oder Softwareversion. Diese Daten sind auf der Gerätekonfigurationsseite sichtbar.


• Alarm
Alarme vom Gerät

Kategorie Die vom Datenpunkt ausgelesenen Daten, zum Beispiel Drehzahl, Niveau oder Leistung
Unterkategorie Der Datentyp, zum Beispiel Maximum, Referenz oder Eingang
Ziel Die Datenquelle, zum Beispiel das Gerät, eine Maschine oder ein Eingang am Gerät

 

Die folgende Tabelle zeigt Beispiele von Konfigurationen für verschiedene Datenpunkte.

Datenpunkt Parameter Wert
Pumpe läuft Datentyp Dynamische Daten
Kategorie Status
Unterkategorie Stromstärkenniveau
Ziel Pumpe
Alarm für hohes Niveau Datentyp Alarm
Kategorie Niveau
Unterkategorie Hoch
Ziel Eingang

 

Datenquelle

Die Datenquelle sind sechs Ziffern, die den Modbus-Objekttyp und die Position repräsentieren. Die erste Ziffer repräsentiert den Objekttyp.

Nummer Objekttyp
0 Wicklung
1 Diskreter Eingang
3 Eingangsregister
4 Halteregister

Die restlichen fünf Ziffern repräsentieren eine Position von 1-65 535. Wenn der Standort weniger als fünf Ziffern hat, werden vor dem Standort Nullen hinzugefügt, so dass die Datenquelle insgesamt sechs Ziffern hat. Wenn die Datenquelle ein einzelnes Bit ist, verwendet die Datenquelle das Format register:bit, wenn die Bitposition eine Ziffer zwischen 0-15 ist. Zum Beispiel ist 400102:0 das Bit an Position 1 im Halteregister 102.

  1. Gehen Sie zuAdmin > Gerätetypen .
  2. Wählen Sie einen Gerätetyp aus.
  3. Gehen Sie zur Registerkarte Data points (Datenpunkte).
  4. Klicken Sie auf dieSchaltfläche Datenpunkthinzufügen.
  5. Öffnen Sie dieRegisterkarteQuelle.
  6. Geben Sie das Modbus-Register gefolgt von einem Doppelpunkt ein.
    Das Feld Größe und Reihenfolge wird automatisch auf BITMASK_16_BIT eingestellt.
  7. Geben Sie nach dem Doppelpunkt das Bit oder den zu lesenden Bitbereich ein. Verwenden Sie einen Bindestrich, um einen Bereich zu kennzeichnen.
  8. Klicken Sie auf Save (Speichern)

Secure Connect fügt den neuen Datenpunkt hinzu.

Fügen Sie :X zum Register hinzu, um Bit X zu erhalten, zum Beispiel :1 für Bit 1. Secure Connect erkennt dieses Format als Bitmaske.

Ja, auf der Registerkarte Brunnen können Sie alle Brunnen hinzufügen, die Sie für Ihr Gerät benötigen. Sie können dann jedem Brunnen Pumpen und Maschinen zuweisen. Das Anlagenmodell ist nicht für Anlagen mit Geräten mit mehr als einem Pumpensumpf verfügbar.

Wenn Sie einen Datenpunkt erstellen, setzen Sie die Kategorie auf Status. Auf der Registerkarte Aufzählung können Sie jetzt die Werte und die entsprechenden Namen hinzufügen.

ATU

Wenden Sie sich an den Support oder den Vertriebsansprechpartner.

  1. Stellen Sie mithilfe der Software OPTWin eine Verbindung mit der ATU her.
  2. Klicken Sie auf Hardware-Definition.
  3. Klicken Sie unter Modbus auf Los.
  4. Suchen Sie im Feld Ausgangszuordnung die Modbus-Adresse für den entsprechenden Anschlusstyp und den Funktionscode. 

Beispiel:

Im Beispiel ist die Modbus-Basisadresse für die Digitaleingänge auf 3000 eingestellt. Die Modbus-Basisadresse für die Analogeingänge ist auf 10000 eingestellt.

Suchen Sie die Modbus-Adresse für den entsprechenden Anschlusstyp und den Funktionscode.

  1. Fügen Sie der Adresse 1 hinzu.
  2. Wenn die Adresse nun eine vierstellige Nummer ist, verketten Sie 0 mit dem Anfang der Adresse.
  3. Verknüpfen Sie die Funktionscodenummer mit dem Anfang der Adresse. Jeder Funktionscode bezieht sich auf die folgende Weise auf eine Ziffer.
FunktionscodeZiffer
Spulen0
Status1
Eingang3
Halten4


Zugehöriger Artikel: Wie finden Sie Modbus-Basisnummern in OPTWin?

Beispiel 1:

  1. Modbus-Adresse: 2000
    Funktionscode: Halten
  2. 1 zur Adresse hinzufügen: 2001
  3. Die Adresse enthält vier Ziffern. Verketten Sie 0 bis zum Start der Adresse: 02001
  4. Verknüpfen Sie die Funktionscodenummer mit dem Start der Adresse: 402001

Die Modbus-Nummer lautet 402001.

Beispiel 2:

  1. Modbus-Adresse: 15000
    Funktionscode: Eingang
  2. 1 zur Adresse hinzufügen: 15001
  3. Die Adresse enthält fünf Ziffern. Keine Verkettung von 0 erforderlich.
  4. Verknüpfen Sie die Funktionscodenummer mit dem Start der Adresse: 315001

Die Modbus-Nummer lautet 315001.

Aquavar

  1. Gehen Sie zu Stationen .
  2. Wählen Sie eine Anlage mit einem Aquavar-Gerät.
  3. Öffnen Sie die Geräte und klicken Sie auf das Aqauvar-Gerät.
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten .
  5. GehenSie in den Geräteinformationen zur Wertdateninterpretation und ändern Sie die Druckeinheit auf bar oder psi.
  6. Klicken Sie auf Save (Speichern)

Ecotouch

Der EcoTouch unterstützt 24 Strahler.

MyConnect

Secure Connect unterstützt das Lesen nur, wenn MyConnect auf l/s eingestellt ist und in dieser Einheit angezeigt wird.

Nexicon

  1. Gehen Sie zu Stationen .
  2. Wählen Sie eine Anlage aus.
  3. Gehen Sie zu Geräte .
  4. Wählen Sie das Gerät XAM 912 .
  5. Öffnen Sie die Registerkarte Alarmkonfiguration .
  6. Klicken Sie für den entsprechenden Alarm auf Bearbeiten .
  7. Bearbeiten Sie das Feld Name .
  8. Klicken Sie auf Save (Speichern)

Ferninspektionssatz

  1. Schließen Sie die physische Installation ab und schalten Sie die neue Xylem Gateway-Einheit ein.
  2. Gehen Sie zu GERÄTE.
  3. Wählen Sie den Gerätetyp Ferninspektionssatz.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ersetzen in der oberen rechten Ecke.
  5. Geben Sie die neue MAC-Adresse ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Aktivieren Sie die Erkennung von Oberflächenablagerungen unter Einstellungen → Dienste.

Öffnen Sie Geräte → Kamera → Bildarchiv, um die Snapshots anzuzeigen.

So erstellen Sie neue Snapshots:

  1. Gehen Sie zu ÜBERSICHT und klicken Sie auf die drei Punkte auf der Kamerakarte, um die Momentaufnahme zu aktualisieren.
  2. Öffnen Sie Kamera und klicken Sie auf Momentaufnahme aktualisieren.
  3. Öffnen Sie GERÄTE → Kamera → Gerätekonfiguration und klicken Sie auf Momentaufnahme aktualisieren.