It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Manchester City: Effiziente Regenwassererfassung und -wiederverwendung durch Daten und Analysen

Der Club wurde ursprünglich im Jahr 1880 gegründet und wurde 1894 offiziell zum Manchester City FC. Der Fußabdruck des Clubs auf dem gesamten Etihad Campus umfasst das Etihad Stadium mit einer Kapazität von 53.500 Plätzen, das Joie Stadium mit einer Kapazität von 7.000 Plätzen sowie die City Football Academy, eine Trainings- und Jugendentwicklungseinrichtung, die die Herren-, Damen- und Nachwuchsmannschaften beherbergt. Der Club ist einem intelligenten Wassermanagement verpflichtet, um seine ambitionierten Ziele zu erreichen. 

Herausforderung

Naturrasenplätze verbrauchen in der Hochsaison bis zu 23.000 Liter Wasser pro Tag. Manchester City setzt sich seit Langem für nachhaltige Wasserpraktiken ein und nutzt im Etihad Stadium gesammeltes Regenwasser sowie Recyclingwasser zur Bewässerung. Diese innovative Wiederverwendungsstrategie hat bereits mehr als 50 Millionen Liter Trinkwasser eingespart, und der Club strebt an, seinen Verbrauch bis Ende 2025 zu halbieren. Darüber hinaus ist es das Ziel des Clubs, bis Mitte 2026 100 % des Regenwasserabflusses in der City Football Academy aufzufangen und wiederzuverwenden. 

Lösung

Die Xylem Vue-Plattform integriert Informationen von vernetzten Sensoren und intelligenten Wasserzählern, um Echtzeit-Einblicke in den Wasserfluss innerhalb der City Football Academy zu liefern. Dieses System ermöglicht es dem Club, durch die Anzeige von Ort und Zeitpunkt des Wasserverbrauchs oder -verlusts auf dem 16,5 Spielfelder umfassenden Campus intelligentere Entscheidungen zur Optimierung der Bewässerung und zur Verringerung der Abhängigkeit von öffentlichen Wasserquellen zu treffen.

„Dieses neue System wird uns ein klares Bild davon vermitteln, wie Wasser über das Gelände fließt – nicht nur, wie viel wir verbrauchen, sondern auch, woher es kommt und wohin es geht. Diese Erkenntnisse werden uns helfen, täglich bessere Entscheidungen zu treffen. Unser Ziel ist es, bis Mitte 2026 100 % des Regenwasserabflusses auf dem Gelände aufzufangen und wiederzuverwenden, und wir sind auf einem guten Weg."
Pete Bradshaw, Director of Sustainability bei Manchester City

Ergebnisse

Das neue System liefert genaue Informationen über den Wasserverbrauch, seine Menge, Herkunft und Verwendung und ermöglicht so fundiertere Entscheidungen. Die Xylem Vue-Plattform bietet vernetzte Daten und Echtzeit-Einblicke, damit der Verein Wasser sparen, effizienter nutzen und die Versorgung der lokalen Gemeinschaft sichern kann. Dieses Tool ermöglicht es dem Verein, Regenwasser mithilfe von Daten und Analysen effizienter aufzufangen und für die Bewässerung des Naturrasenplatzes in der Academy wiederzuverwenden.

Dieses Projekt markiert einen Meilenstein in der fortlaufenden Zusammenarbeit des Vereins mit Xylem und spiegelt jahrelangen gemeinsamen Fokus auf Innovation wider.