Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Fehlervermeidung und Energieeinsparung durch Hydrovar- und Aquaview X-Lösung

Fernüberwachung und Alarmbenachrichtigung mittels Smartphone

Das Städtische Bad Leibnitz in der Steiermark bietet vielfältige Bademöglichkeiten, darunter ein Sport-, Erlebnis- und Kinderbecken. Etliche Attraktionen wie zwei Rutschen, einen Wildwasserkanal und einen kleinen Wasserfall machen das Freibad zu einem beliebten Ausflugsziel. Die Anlage besteht aus sechs Pumpen, die das Wasser zu den Filtern transportieren, sowie sechs Pumpen, die die Attraktionen mit Wasser versorgen und den benötigten Druck liefern. Um stehts alle Anlagen im Überblick zu behalten, wurde eine Systemsteuerung installiert.

Herausforderung: Strom einsparen, Fehlermeldungen erhalten

Angesichts der hohen Energie- und Stromkosten suchte das Freibad nach einer Möglichkeit seine Energiekosten zu reduzieren. Die aktuell verbauten überdimensionierten Pumpen verbrauchen mehr Energie als nötig und wurden daher mechanisch gedrosselt. Zudem sollte die neue Lösung die Funktionssicherheit verbessern und bei Problemen frühstmöglich eine Fehlermeldung generieren. Eine Visualsierung und Steuerung der Anlage aus der Ferne mittels Smartphone und eines Computers war ein weiterer Wunsch vder Leitung des Freibades.

Lösung: Hydrovar-Pumpen und Aquaview X-Technologie Da die zwölf LM Filterpumpen von Vogel Pumpen, einer ehemaligen Marke von Xylem, die seit 1984 in Betrieb sind, nach wie vor einwandfrei arbeiten, war es nicht notwendig diese zu tauschen. Jede Pumpe transportiert zwischen 175 m3 und 250 m3 Wasser pro Stunde. Nach gründlicher Prüfung entschied man sich für den Einsatz von Hydrovar-Drehzahlregler, die direkt auf der Pumpe montiert werden und in der Lage sind, die Pumpenleistung exakt auf den aktuellen Bedarf anzupassen. Die Frequenzumrichter kommunizieren mittels Schnittstelle untereinander so dass ein optimaler Betrieb ermöglicht wird, Störumschaltung sowie Reihung funktionieren automatisch.

Die Pumpen laufen im „Synchron Betrieb“, dies bedeutet das die Pumpen selbständig die Drehzahl angleichen und während der Nachtabsenkung überschüssige Pumpen weggeschaltet werden. Dadurch erhöht sich die Lebensdauer der Pumpen und die Energieeinsparung wird erhöht. Beim Tagbetrieb wurde der Druchfluss auf vorgegebene Grenzen angepasst und die Pumpen laufen mit 0,45 bar. Im Nachtbetrieb werden diese erneut abgesenkt auf 0,3 bar.

Zur Steuerung, Fernüberwachung und Alarmbenachrichtigung wurde eine Aquaview X-Lösung installiert. Die Technologie verschafft dem Freibadleiter vollständige Kontrolle über die Anlagen in Echtzeit und gewährleistet somit eine nachhaltige und sichere Systemsteuerung. Xylem übernahm die komplette Beratung, Abwicklung und Inbetriebnahme des Projektes und brachte auch die gesamte Verkabelung der Pumpen auf den neuesten Stand.

Ergebnis: Modernste Technologie und erhebliche Energieeinsparungen

Mit der neuen Aquaview X Überwachungslösung hat das Freibad jederzeit Zugriff auf den Zustand der Anlage und kann diese bei Bedarf anpassen. Die Alarmfunktion sendet bei Problemerkennung sofort eine Benachrichtigung an das Smartphone.

Die Hydrovar-Drehzahlregler bieten zahlreiche Vorteile: frequenzgeregelte Antriebe, eine Softstart-Funktion, die den Motor langsam auf Betriebsdrehzahl hochdrehen lässt und damit die mechanische und elektrische Beanspruchung des gesamten Antriebssystems verringert. Dies reduziert nicht nur die Wartungsund Reparaturkosten, sondern verlängert auch die Nutzungsdauer der Motoren. Die direkten Energieeinsparungen im Schwimmbad Leibnitz betrugen 30% im Vergleich zu davor.

„Meine Erwartungen wurden speziell bei der Energieeinsparung übertroffen und die Mitarbeiter von Xylem sind äußerst kompetent.“
Günter Schweinzger, Leiter des Freibades

Insgesamt zeigt sich, dass mittels Hydrovar Drehzahlregler eine günstige und effiziente Energieeinsparung in bestehenden Anlagen geschaffen werden kann. Mit der Digitalisierung der Systemsteuerung wird zusätzlich die Betriebssicherheit erhöht. Das Städtische Bad Leibnitz ist somit bestens für die Zukunft gerüstet und kann seinen Besucher:innen weiterhin ein erstklassiges Badeerlebnis bieten.