It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ein innovatives Projekt in Neustadt in Holstein

Klimaschutz mit Tiefgang: Neustadt in Holstein nutzt die Kraft des Meeres

In Neustadt in Holstein, einer Küstenstadt an der Ostsee, entsteht ein neues Stadtquartier, das sowohl Wohn- als auch Gewerbeflächen sowie eine Flaniermeile umfasst. Die durch die Stadtwerke mit der Planung beauftragte Averdung Ingenieure & Berater GmbH hatten die Aufgabe, gemäß Vorgabe der Stadt, dieses Quartier mit einer nachhaltigen und effizienten Energieversorgung auszustatten.

Angesichts des hohen Anspruchs an Nachhaltigkeit und Effizienz suchten die Stadtwerke nach einem Partner, der diese Versorgung mit einer Oberflächenwasserentnahme aus der Ostsee realisieren konnte.

Problemstellung 

Die Energieversorgung sollte nicht nur effizient und nachhaltig sein, sondern das gesamte Stadtquartier abdecken. Gesucht wurde eine Technologie, die konstant Wärme liefern und gleichzeitig ein wirtschaftlich tragfähiges Gesamtkonzept ermöglichen konnte – mit hohen technischen und finanziellen Anforderungen.

Lösung

Nach einer Ausschreibung setzte sich Xylem als bevorzugter Partner durch. Als Generalunternehmer übernahm Xylem die Planung der Entnahmekonstruktion an der Spundwand, die Auswahl und den Einbau der geeigneten Pumpentechnologie, sowie die UV-Behandlung des Meerwassers. Das durch Xylem Pumpen geförderte und durch UV behandelte Wasser versorgt die Wärmepumpe und diese nutzt die konstante Temperatur des Ostseewassers: Im Winter wird Wärme zur Beheizung entzogen. Xylem konnte trotz anfänglicher Herausforderungen eine maßgeschneiderte Lösung liefern, die sowohl technisch als auch wirtschaftlich überzeugte.

Ergebnis

Die Inbetriebnahme ist für Juni 2025 geplant. Die innovative Meerwasser-Wärmepumpe ermöglicht eine effiziente und CO₂-arme Versorgung mit Wärme. Darüber hinaus dient die Anlage zukünftig als Showroom für die Öffentlichkeit, um die Technologie und ihre Möglichkeiten erlebbar zu machen. Das Projekt steht beispielhaft für nachhaltige Stadtentwicklung und zeigt, wie mit Teamarbeit durch die Stadtwerke Neustadt in Holstein, Averdung Ingenieure & Berater GmbH und Xylem umweltfreundliche, zuverlässige Lösungen für die Energiezukunft geschaffen werden können.