F&A: Systeme zur Produktion von entionisiertem Wasser für Laboratorien
In unserem zweiten Blog zu hochreinem Wasser beantworten wir einige der meist gestellten Fragen zu Entionisierungssystemen und ihrer Verwendung in einem Laborumfeld. Angesichts der Notwendigkeit, hochreines Wasser mit effizienter und gleichmäßiger Leistung zu liefern, können Labore enorm von leistungsstarken und digitalisierten Entionisierungslösungen profitieren.
Warum sind Laboratorien auf entionisiertes Wasser angewiesen?
Ob in einem wissenschaftlichen oder industriellen Laboratorium – die Verfügbarkeit einer zuverlässigen Quelle von qualitativ hochwertigem, chemikalienfreiem und entionisiertem Wasser ist extrem wichtig. Ob im medizinischen Bereich oder in der Fertigung, sicheres und einwandfreies Wasser erfordert ein optimiertes Aufbereitungssystem, das auf die Anlage und die Anwendungen zugeschnitten ist.
Bekanntlich ist entionisiertes Wasser eine reinere Form von Wasser, aus dem viele der häufig auftretenden Ionen entfernt sind. In unserem Leitungswasser gehören dazu beispielsweise Kalzium-, Magnesium- und Natriumionen. Dabei hängt der erforderliche Grad der Aufbereitung vom Speisewasser ab.
Was ist der nachhaltigste Weg der Entionisierung?
Eine der zuverlässigsten und nachhaltigsten Methoden ist die Umkehrosmose (RO). Sie ist eine chemikalienfreie, sichere Lösung zur Produktion von hochreinem Wasser, die bis zu 99,9 % der Kontaminanten entfernt und damit ideal für den Einsatz in Laboratorien geeignet ist. Mit der richtigen Technologie, wie z.B. dem Xylem Protegra CS® Pro RO EDI System, wird der Energieverbrauch effizienter gestaltet, um die Nachhaltigkeitsinitiativen eines Unternehmens zu unterstützen und die Energiekosten zu senken.
Warum sind zentralisierte Entionisierungssysteme besser?
An größeren Standorten oder solchen mit mehreren Laboratorien kann ein zentralisiertes System die Betriebskosten erheblich senken. Zum Beispiel könnte ein einziges Protegra CS® Pro RO EDI-System den Bedarf an entionisiertem Wasser einer mehrstöckigen Laboreinrichtung mit mehreren Entnahmestellen decken, und zwar aus einer einzigen, zuverlässigen Quelle. Ein zentralisiertes System bedeutet, dass alle gewünschten Endnutzer aus einer kontrollierten Quelle schöpfen können. Dadurch werden nicht nur mehrere Systeme zu einem zusammengefasst, sondern auch die Wartungsanforderungen minimiert und der Platzbedarf insgesamt verringert. Mit Systemen wie einem Protegra System, das intelligente Management- und Kontrollfunktionen bietet, sind weitere Optimierungen möglich.
Was sind die neuesten Entionisierungssysteme von Xylem?
Evoqua ist ein weltweit führender Anbieter von Wasseraufbereitungstechnologien und genießt in Laboren auf der ganzen Welt Vertrauen. Unser beliebtes Protegra-RO-EDI System hat vor kurzem ein verbessertes Update erhalten und behauptet damit seine Position an der Spitze der Labor- und Industrie-RO-EDI Technologie. Das brandneue Protegra CS Pro RO EDI-System baut auf dem Erfolg der vorherigen Generation auf und wurde entwickelt, um zuverlässig große Mengen entionisiertes Wasser konstant in Laborqualität mit minimalen Ausfallzeiten und Wartungsanforderungen zu liefern.
Die Protegra CS Pro RO EDI Serie bietet eine konstante Wasserqualität von bis zu 0,055 µS/cm bei 25°C für Durchflussraten von bis zu 500 Litern pro Stunde und erreicht eine Leitfähigkeit von weniger als 0,07 µS/cm.
Was sind die Vorteile des neuen Protegra Systems?
Das neue Protegra CS Pro RO EDI-System nutzt die leistungsstarke Ionpure™ CEDI-Zelltechnologie. Diese Neuentwicklung dient zwei Zielen: Sie erhöht die Qualität des Ausgangswassers und verbessert gleichzeitig die Energieeffizienz gegenüber der vorherigen Generation. Die neuen Systeme sind äußerst robust und langlebig und tragen durch lange Wartungsintervalle und einen geringeren jährlichen Serviceaufwand zur Senkung der Betriebskosten bei.
Protegra CS Pro RO EDI Systeme sind nicht nur extrem leistungsstark, sondern können über die Modbus® Schnittstelle auch mit Gebäudemanagementsystemen kommunizieren. Diese Integration ermöglicht Echtzeitüberwachung und die Übermittlung von Nachrichten an die Benutzer. So ist ein vollständiger Überblick über die Wasserqualität gewährleistet, und bei Problemen kann sofort reagiert werden.
Protegra CS Pro RO EDI Systeme sind darüber hinaus dank ihres 7-Zoll-Touchpanel-Displays außerordentlich benutzerfreundlich. Eine Integration in Gebäudemanagementsysteme ist zu empfehlen. Für die Datenübertragung und die einfache Ausführung von Firmware-Updates stehen eine USB- und eine microSD-Schnittstelle zur Verfügung.