Zukunftssicher aufgestellt: Mikroschadstoffentfernung im Kontext der überarbeiteten UWWTD
Mit der überarbeiteten Kommunalabwasserrichtlinie (UWWTD) ist in Europa eine klare Richtung für die weitere Verbesserung der Wasserqualität vorgegeben. Gleichzeitig bestehen in vielen Bereichen weiterhin Unsicherheiten, insbesondere für kleinere Kläranlagen. Offene Fragen zu den Kriterien für eine weitergehende Reinigungsstufe zur Entfernung von Mikroschadstoffen sowie zur Finanzierung künftiger Nachrüstungen erschweren Investitionsentscheidungen. Abzuwarten, bis vollständige Klarheit herrscht, mag auf den ersten Blick wie die sicherste Option erscheinen. Doch wer die heute verfügbaren Technologien und ihre Potenziale versteht, kann sich bereits jetzt gezielt auf unterschiedliche regulatorische und betriebliche Szenarien vorbereiten.
Dieser Beitrag erläutert die wachsende Herausforderung durch Mikroschadstoffe und zeigt auf, wie Xylem Betreiber von kommunalen Kläranagen unterstützen kann, ihre Reinigungsleistung hinsichtlich der Spurenstoffelimination durch den Einsatz weitergehender Behandlungstechnologien wie der Ozonung zu verbessern und zugleich langfristige betriebliche Vorteile zu realisieren.
Der Blick nach vorne
Auch wenn die überarbeitete kommunale Abwasserrichtlinie (UWWTD) bereits in Kraft getreten ist, wird ihre Umsetzung in den EU-Mitgliedstaaten erst schrittweise über die kommenden Jahre erfolgen. Während die Anforderungen für größere Kläranlagen zunehmend konkret werden, warten viele kleinere Anlagen noch auf detailliertere Vorgaben. Die Mitgliedstaaten entscheiden darüber, welche Anlagen eine weitergehende Reinigungsstufe benötigen. Grundlage dafür sind Risikobewertungen der lokalen Umweltbedingungen, darunter die Empfindlichkeit der Gewässer sowie die potenziellen Auswirkungen von Mikroschadstoffen auf die aquatische Umwelt. Solange diese Bewertungen und nationalen Umsetzungspläne weiterentwickelt werden, stehen viele Betreiber kleinerer Anlagen vor der Aufgabe, eine Balance zu finden: zwischen der frühzeitigen Vorbereitung auf mögliche Investitionen und der Unsicherheit hinsichtlich regulatorischer Anforderungen, Projektzeitplänen und der Finanzierung zukünftiger Nachrüstungen.
Mikroschadstoffe wirksam bekämpfen
Die Entfernung von Mikroschadstoffen ist ein zentraler Bestandteil der überarbeiteten UWWTD. Sie trägt der zunehmenden Erkenntnis Rechnung, dass konventionelle Abwasserbehandlungsverfahren allein nicht ausreichen, um europäische Gewässer wirksam vor Schadstoffen zu schützen. Zu den Mikroschadstoffen zählen unter anderem Arzneimittelrückstände, Körperpflegeprodukte, Pestizide und Industriechemikalien. Sie liegen im Abwasser meist nur in sehr geringen Konzentrationen vor, können jedoch erhebliche Auswirkungen auf aquatische Ökosysteme haben. Einige dieser Verbindungen sind persistent und können Umwelt und Tierwelt selbst in sehr geringen Konzentrationen belasten.
Ozon als Schlüsseltechnologie
Für die wirksame Entfernung von Mikroschadstoffen sind weitergehende Behandlungsverfahren erforderlich. Eine der leistungsfähigsten Technologien in diesem Bereich ist die Ozonung. Ozon baut persistente Verbindungen über zwei komplementäre Mechanismen ab: durch direkte Oxidation sowie durch die Bildung hochreaktiver Hydroxylradikale. Dieser duale Oxidationsmechanismus ermöglicht die effiziente Reduktion eines breiten Spektrums an Mikroschadstoffen, die in konventionellen biologischen Reinigungsprozessen nur unzureichend entfernt werden.
Mit dem Evotide System bietet Xylem eine führende Lösung für die Mikroschadstoffentfernung mittels Ozonung. Das vorkonfigurierte System ist auf eine einfache Implementierung und einen zuverlässigen Betrieb ausgelegt. Eine geführte Benutzeroberfläche, intuitive Bedienfunktionen und digitale Konnektivität tragen dazu bei, Stillstandzeiten zu minimieren und die Betriebsführung zu vereinfachen. All das sind entscheidende Faktoren für den erfolgreichen Betrieb von Anlagen.
Für größere Kläranlagen ist zudem eine skalierbare und leistungsstarke Ozonerzeugung von zentraler Bedeutung. Das Wedeco PDOevoPLUS Ozonsystem von Xylem wurde entwickelt, um hohe Ozonmengen effizient und zuverlässig bereitzustellen. Im Kern beider Systeme stehen die Effizon® evo 3G-Elektroden. Dank Intelligent Electrode Protection (IEP) tragen sie dazu bei, vorzeitige Elektrodenausfälle zu vermeiden, die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen und die Energieeffizienz der Ozonproduktion weiter zu verbessern. Aufbauend auf jahrzehntelanger Forschungs- und Entwicklungserfahrung unterstützen beide Systeme Betreiber dabei, Energieverbrauch, Betriebskosten und Wartungsaufwand nachhaltig zu reduzieren.
Bewährt in der Praxis
Ozon wird seit mehr als 100 Jahren in der Wasseraufbereitung eingesetzt und ist heute eine etablierte Technologie für die weitergehende Abwasserbehandlung. Seit 2009 wurden in Europa mehr als 90 entsprechende Behandlungssysteme installiert oder geplant. Zu den Referenzen zählt beispielsweise die Kläranlage Werdhölzli in der Schweiz, die das Abwasser der Stadt Zürich behandelt und für 6.000 l/s ausgelegt ist. In Deutschland gehört die Kläranlage Aachen-Soers zu den größten Anlagen dieser Art und behandelt bis zu 3.000 l/s.
Die in Betrieb befindlichen Systeme liefern seit Jahren wertvolle Erkenntnisse für Implementierung, Auslegung und Betrieb von Ozonsystemen. Diese Erfahrungen fließen kontinuierlich in neue Projekte ein und tragen dazu bei, Effizienz und Betriebssicherheit weiter zu steigern. Die nachgewiesene Leistungsfähigkeit großtechnischer Anlagen schafft Vertrauen. Ebenso wichtig ist es jedoch, zu verstehen, wie sich die Technologie unter den jeweiligen standortspezifischen Bedingungen optimal einsetzen lässt.
Machbarkeitsstudien können Betreibern bereits vor einer Investitionsentscheidung zusätzliche Sicherheit geben. Xylem unterstützt Versorgungsunternehmen und Anlagenbetreiber bei der Technologieauswahl mit Laboruntersuchungen und anwendungsspezifischer Bewertung. Dabei werden Abwasserproben analysiert, um den Ozonbedarf, die zu erwartende Effizienz bei der Entfernung von Mikroschadstoffen sowie die potenzielle Bildung von Oxidationsnebenprodukten (z.B. Bromat) zu bewerten, bevor das Design der Anlage finalisiert wird.
Mit Zuversicht vorausplanen
Mit dem Fortschreiten der Umsetzung der überarbeiteten UWWTD werden sich die konkreten Anforderungen für einzelne, insbesondere kleinere Kläranlagen weiter präzisieren. Schon heute ist jedoch klar: Betreiber können proaktiv handeln, indem sie sich frühzeitig mit verfügbaren Behandlungstechnologien auseinandersetzen und gemeinsam mit erfahrenen Partnern, die für ihren Standort am besten geeigneten und effizientesten Lösungen bewerten.
Mit bewährten Technologien für die weitergehende Oxidation, umfassender Anwendungsexpertise und einem partnerschaftlichen Ansatz in der Projektentwicklung unterstützt Xylem Versorgungsunternehmen und Anlagenbetreiber dabei, Unsicherheiten zu reduzieren, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen und sich zukunftssicher auf die Anforderungen der Mikroschadstoffentfernung vorzubereiten.
Dieser Artikel über Mikroschadstoffentfernung im Kontekt der Kommunalabwasserrichtlinie (KARL) ist erschienen in:
- KA Korrespondenz Abwasser, Abfall | Veröffentlichung: 2. Oktober 2026
- Verfahrenstechnik - Lösungen für die Prozesstechnologie | Veröffentlichung: 26. Oktober 2026
- gwf Abwasser+Wasser | Veröffentlichung: 26 Oktober 2026