It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ehrliche Energieeffizienzbewertungen für Gebläse

Die überarbeitete Kommunalabwasserrichtlinie der Europäischen Union trat Anfang 2025 in Kraft. Neben strengeren Standards zur Nährstoffentfernung und Vorschriften zu Mikroschadstoffen gibt es auch ambitionierte Ziele zur Energieneutralität. Konkret müssen Kläranlagen, die einem Bevölkerungsäquivalent von 10.000 Einwohnern und mehr entsprechen, bis Dezember 2045 eine vollständige Energieneutralität von 100 % erreichen.

Die neueste Richtlinie bringt Europas über 30.000 Kläranlagen1 in den nächsten zwei Jahrzehnten in die Lage, erneuerbare Energiemöglichkeiten wie Biogas und Wärmerückgewinnung zu nutzen. Erneuerbare Energien können jedoch schwer zu beschaffen, kostspielig und je nach Klimabedingungen unbeständig sein. Damit Energieneutralität realisierbar wird, prüfen europäische Versorgungsunternehmen, wie sie den Energieverbrauch ihrer Anlagen minimieren können. Je weniger Energie für den Betrieb einer Anlage benötigt wird, desto erreichbarer werden die Meilensteine von 20 %, 50 %, 70 % und 100 % Energieneutralität.

Eine Bestandsaufnahme der Ausrüstung für die Abwasserbehandlung bestätigt schnell, was Fachleute in der Branche bereits wissen: Die Belüftung macht 50 bis 70 % des Energieverbrauchs einer Kläranlage aus. Um die Frist zur Energieneutralität bis 2045 einzuhalten, werden europäische Abwasserversorgungsunternehmen daran arbeiten, ihre Belüftung durch Technologie, Betriebsoptimierung und die neuesten Effizienzstandards für Industriegebläse so effizient wie möglich zu gestalten.

Die Belüftung ist das Herzstück der biologischen Abwasserbehandlung. Der gelöste Sauerstoff, den Gebläse in Belüftungsbecken einbringen, ermöglicht es einer Vielzahl von Bakterien, Ammoniak in Nitrat umzuwandeln, und durch eine Kombination aus aeroben und anoxischen Zonen kann eine Denitrifikation erreicht werden, um organische Schadstoffe und Nährstoffe im Abwasser zu entfernen und so einer Eutrophierung in den aufnehmenden Gewässern entgegenzuwirken. Da die Reinigungsleistung so stark von der „Atmung" der Bakterien abhängt, sind Gebläse weltweit ein unverzichtbarer Bestandteil von Kläranlagen zur Nährstoffentfernung.

In der Vergangenheit verhaftet

Historisch gesehen waren Verdrängungsgebläse die bevorzugte Technologie zur Luftzufuhr in Belüftungsbecken. Im Laufe des letzten Jahrzehnts sind jedoch Niederdruckturboverdichter mit hohem Wirkungsgrad sowie Kompaktsysteme auf den Markt gekommen, die den Gesamtenergieverbrauch von Anlagen um bis zu 40 % reduzieren.  5 %. Derzeit werden die ISO-Normen 1217 für Verdrängungsgebläse und 5389 für Kreiselverdichter von Ingenieuren und Versorgungsunternehmen gleichermaßen herangezogen, um die Energieeffizienz von Gebläsen zu bestimmen. Diese Normen sind jedoch nicht darauf ausgelegt, die neueste Generation der Belüftungstechnologie zu bewerten, und ermöglichen es den Anwendern nicht, Gebläsehersteller im Entscheidungsprozess miteinander zu vergleichen.

Darüber hinaus bewerten diese älteren Normen Motoren bei ihrem Volllastwirkungsgrad und wenden diesen über das gesamte Betriebsspektrum an. Die Normen 1217 und 5389 berücksichtigen nicht die Auswirkungen, die Teillastbetrieb, Verluste durch Frequenzumrichter (FU) und Verluste auf Systemebene auf die Systemeffizienz haben. Diese veralteten Normen führen Versorgungsunternehmen letztlich in die Irre, was die Betriebskosten ihrer energieintensivsten Geräte betrifft.

Um diesen Mängeln zu begegnen, hat die American Society of Mechanical Engineers (ASME) den Performance Test Code (PTC) 13 entwickelt, einen Leistungstest für Gebläseeinheiten mit Verdrängungsgebläsen und Zentrifugalgebläsen. Die neue ISO 22484 basiert auf dem ASME PTC13 und ist nun der globale Prüfstandard für alle Gebläsetypen.

Umfassender Effizienzstandard für Gebläse

PTC 13 und ISO 22484 entstammen dem Bedarf nach direkten Leistungsvergleichen zwischen Niederdruckverdrängungsgebläsen und Zentrifugalgebläsen. Der Standard überdenkt die Bewertung der Effizienz nicht nur in Bezug auf Riemen und Motoren, sondern auch hinsichtlich der Art, wie Luft in das System eintritt. So berücksichtigen beispielsweise die ISO-Normen 1217 und 5389 Einlassdurchflussmessungen bei der Effizienzbewertung. Diese Methode berücksichtigt keine internen Leckagen, Kompressionsverluste und Systeminefffizienzen. ISO 22484 bewertet die Ausgangsluft, korrigiert auf die Einlassbedingungen.

Die Belüftung ist das Herzstück biologischer Abwasserbehandlungssysteme.  Gebläse, Druckbelüftung und Mischer arbeiten synchron, um Sauerstoff zuzuführen und die biologische Nährstoffentfernung zu optimieren.

Im Rahmen des Energieneutralitätsziels der neuesten Kommunalabwasserrichtlinie müssen europäische Abwasserversorgungsunternehmen bis Dezember 2032 eine Energieprüfung einreichen.2 Um die tatsächliche Leistung von neuen und vorhandenen Gebläsen vom Stromanschluss bis zur Luftabgabe zu ermitteln, bietet die Anwendung von ISO 22484 anstelle der veralteten Normen den Verantwortlichen der Versorgungsunternehmen ein realistischeres Bild der Gebläseleistung, was ihnen wiederum ermöglicht, fundiertere Entscheidungen über ihren Betrieb zu treffen.

Zuverlässige Leistungsergebnisse

Mit dem Fortschritt der Gebläsetechnologie sollten die branchenspezifischen Effizienzstandards Schritt halten. ISO 22484 ermöglicht es europäischen Abwasserversorgungsunternehmen, den Energieverbrauch und die Gesamtbelüftungseffizienz von Niederdruckverdrängungsgebläsen und Kreiselverdichtern zu vergleichen. Die Planung mit einer erhöhten Anzahl von Diffusoren zur Verbesserung des Sauerstoffeintrags kann auch den erforderlichen Luftstrom reduzieren und sollte mit den Gebläsen integriert werden, um die Systemübertragungseffizienz in kg O2/kWh zu optimieren. Letztendlich erhalten die Kunden der Versorgungsunternehmen genauere Erwartungen an ihre Anlagen und können Budgets, Projekte und Ausschreibungen entsprechend planen.

 


1 Europäische Kommission – Kommunales Abwasser
2 Europäische Union – Abwasserrichtlinie