It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Zukunftssichere Rechenzentren: Wie intelligente Technik, Energieeffizienz und CO₂-Reduktion ermöglicht

Mit dem beschleunigten Wachstum der globalen digitalen Wirtschaft sind Rechenzentren für das moderne Leben unverzichtbar geworden. Doch dieselbe Infrastruktur, die KI, Cloud Computing und digitale Kommunikation antreibt, verbraucht auch enorme Mengen an Energie und Wasser. Mit steigender Rechendichte, zunehmenden Bedenken hinsichtlich Wasserknappheit und immer strengeren Nachhaltigkeitsvorgaben war der Druck auf Betreiber, ihre Umweltbelastung zu reduzieren, noch nie so groß.

Eine wachsende Zahl von Erkenntnissen zeigt, dass die bedeutendsten und unmittelbarsten Möglichkeiten zur CO₂-Reduktion in den mechanischen Systemen liegen, die Rechenzentren am Laufen halten – insbesondere in den Bereichen Kühlung, Pumpen und Wasserinfrastruktur. Wenn diese Systeme intelligent ausgelegt werden, schaffen sie einen Weg zu spürbaren und messbaren Reduktionen sowohl bei den Betriebsemissionen als auch bei den Emissionen über den gesamten Lebenszyklus.

Xylem, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Wassertechnologie, steht an der Spitze dieses Wandels. „Durch die Kombination aus hocheffizienter Ausrüstung, adaptiven Steuerungen und digitaler Intelligenz unterstützt Xylem Betreiber dabei, die Auslegung von Wassersystemen nicht als Nebenfunktion, sondern als starken Hebel zur Dekarbonisierung neu zu denken“, sagt Igor Chodaton, International Business Development Manager.

Der Wandel der Nachhaltigkeit in Rechenzentren

Mehrere übergeordnete Entwicklungen verändern derzeit die Art und Weise, wie Rechenzentren mit Energie und Wasser umgehen.

KI und hochdichte Rechenlasten:
Neue Workloads bringen große, schwankende thermische Lasten mit sich und erfordern Kühlsysteme, die sich sofort anpassen, ohne den Energieverbrauch zu erhöhen.

Regulatorischer Druck und ESG-Fokus:
Die Anforderungen an Power Usage Effectiveness (PUE) und Water Usage Effectiveness (WUE) verschärfen sich weltweit und beeinflussen unmittelbar den Zugang zu Kapital sowie die Akzeptanz durch Kommunen und Öffentlichkeit.

Ressourcenengpässe:
In vielen Regionen sind Wasserknappheit und Instabilitäten im Stromnetz zu entscheidenden Hindernissen für die Entwicklung neuer Standorte geworden. Betreiber müssen den verantwortungsvollen Umgang mit Energie und Wasser nachweisen.

Wirtschaftliche Volatilität:
Steigende Stromkosten und CO₂-Bepreisungsmechanismen bedeuten, dass ineffiziente Systeme nicht länger nur ökologisch problematisch sind. Sie sind auch finanziell nicht tragfähig.

Vor diesem Hintergrund ist ein Grundsatz besonders klar geworden: Effizienz ist heute das verlässlichste und wirkungsvollste Instrument zur Dekarbonisierung.

„Jedes vermiedene Kilowatt ist eine vermiedene Emission – über die gesamte Lebensdauer der Anlage hinweg“.

Warum die Auslegung von Wassersystemen wichtiger ist, denn je

Kühl- und Pumpensysteme machen in den meisten Rechenzentren einen wesentlichen Anteil des Nicht-IT-Energieverbrauchs aus. Ihre Leistungsfähigkeit wird lange vor der Inbetriebnahme einer Anlage festgelegt – nämlich bereits in der Planungs- und Engineering-Phase.

Strategische Entscheidungen in den Bereichen Hydraulik, Pumpenauswahl, drehzahlvariable Regelung und Wasseraufbereitung können den Energieverbrauch deutlich senken und gleichzeitig die Betriebssicherheit gewährleisten. In Kombination mit digitalem Monitoring und Analytik schaffen diese Systeme eine intelligente, adaptive Umgebung, die den Energie- und Wasser-Fußabdruck kontinuierlich reduziert.

Xylems integrierter Ansatz für CO₂-arme Wassersysteme

Mit mehr als einem Jahrhundert Markenerbe und einem globalen Netzwerk aus Engineering-, Service- und Produktionsstandorten bietet Xylem End-to-End-Exzellenz im Wassersystemdesign, aufgebaut auf drei Säulen: Effizienz, Anpassungsfähigkeit und Intelligenz.

  1. Hocheffiziente Pumpentechnik und adaptive Steuerung
    Im Zentrum von Xylems Effizienzstrategie steht der Hydrovar® X Frequenzumrichter mit IE5-Ultra-Premium-Motortechnologie und ohne Seltene Erden. Diese Plattform passt die Pumpenleistung dynamisch an den tatsächlichen Systembedarf an und senkt den Energieverbrauch um bis zu 40%.

    Das hydrovar® X Ökosystem integriert sich nahtlos in mehrere Pumpenfamilien, darunter vertikale Mehrstufenpumpen, axialen Saugumpen, Inline-Pumpen und Druckerhöhungsanlagen und eignet sich damit sowohl für Neubauten als auch für Retrofit-Projekte. Seine modulare Multi-Pumpen-Architektur gewährleistet Resilienz und Skalierbarkeit, wenn Anlagen erweitert werden.

  2. Echtzeit-Intelligenz durch digitale Plattformen
    Xylem Vue, die offene und herstellerunabhängige digitale Plattform des Unternehmens, bündelt alle Daten von Sensoren, Pumpen, Ventilen und dem Gebäudemanagement in einer einheitlichen Umgebung. Indem sie vorausschauende Wartung, Echtzeitoptimierung und automatisierte Regelanpassungen ermöglicht, stellt sie sicher, dass Systeme auch lange nach der Inbetriebnahme mit maximaler Effizienz arbeiten.


    Ergänzt wird dies durch Avensor, ein IoT-basiertes Monitoring-Tool, das Trendanalysen, Remote-Benachrichtigungen und zustandsbasierte Handlungsempfehlungen liefert. Dadurch werden Vor-Ort-Besuche reduziert und Leistungsabweichungen minimiert.

  3. Intelligenter Umgang mit Wasserressourcen
    Die Effizienz des Wärmeaustauschs hängt in hohem Maße von Wasserqualität und stabilen Durchflussraten ab. Xylem bietet Lösungen, die die Aufbereitung optimieren, Blowdown minimieren und – wo sinnvoll – alternative Wasserquellen nutzen. Leckageerkennung in Echtzeit, Verbrauchsmonitoring und präzise Sollwertregelung tragen zu einer verbesserten WUE und einer geringeren Abhängigkeit von Trinkwasser bei.

Ein Rahmen für CO₂-arme Planung und den Betrieb

Betreiber, die ihre Rechenzentren zukunftssicher aufstellen wollen, sollten die folgenden strategischen Schritte berücksichtigen:

  1. Zu Beginn CO₂- und Wasserziele festlegen und diese als technische Rahmenbedingungen behandeln.
  2. Pumpen- und Kühlsysteme anhand dynamischer Lastmodellierung und nicht auf Basis statischer Spitzen richtig dimensionieren.
  3. Teillasteffizienz priorisieren, da sich die meisten Anlagen den Großteil ihrer Laufzeit in diesem Bereich befinden.
  4. Digitales Monitoring von Anfang an integrieren, um eine langfristige Optimierung sicherzustellen.
  5. Modulare und upgradefähige Architekturen einsetzen, um zukünftige Rechen- und Kühlanforderungen abzudecken.
  6. Kontinuierliche Inbetriebnahme und Optimierung umsetzen, damit die Leistungsfähigkeit auch bei sich verändernden Betriebsbedingungen erhalten bleibt.

Dieser Ansatz stellt sicher, dass Effizienzgewinne dauerhaft bestehen bleiben, nicht nur bei der Übergabe, sondern über Jahrzehnte des Betriebs hinweg.

Der Business Case: geringere Kosten, geringeres Risiko, höhere Sicherheit

Neben den Umweltvorteilen bietet ein intelligentes Wassersystem auch überzeugende wirtschaftliche Vorteile:

  • Energieeinsparungen sorgen für eine schnelle Amortisation – bei Retrofit-Anwendungen oft innerhalb von drei Jahren.
  • Verbesserte Zuverlässigkeit reduziert das Risiko von Ausfallzeiten und damit verbundene Umsatzverluste.
  • Die Einhaltung regulatorischer Anforderungen wird durch automatisiertes Reporting und nachweisbare Leistungsdaten erleichtert.
  • Zudem können Investitionen hinausgezögert werden, wenn optimierte Systeme die Nutzungsdauer bestehender Anlagen verlängern.

Kurz gesagt: Nachhaltigkeit wird zu einem Wettbewerbsvorteil, nicht zu einem Kompromiss.

Die Systeme, die heute geplant und implementiert werden, bestimmen die ökologische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Rechenzentren für die nächsten 20 bis 30 Jahre. Da die Workloads intensiver werden und der Ressourcendruck steigt, müssen Betreiber Effizienz, Intelligenz und Anpassungsfähigkeit als grundlegende Planungsprinzipien verstehen.

Xylems integrierter Ansatz – die Kombination aus hocheffizienten Technologien, digitaler Intelligenz und umfassender Engineering-Expertise – bietet einen klaren Weg zu weniger CO₂, niedrigeren Kosten und höherer operativer Resilienz.

Die Zukunftssicherung von Rechenzentren beginnt mit Wasser. Und mit Xylem wird diese Zukunft sowohl nachhaltig als auch realisierbar.

„Durch die Kombination aus hocheffizienten Komponenten, adaptiven Regelungen und digitaler Intelligenz unterstützt Xylem Betreiber dabei, das Design von Wassersystemen nicht als Nebenfunktion, sondern als wirkungsvollen Hebel zur Dekarbonisierung neu zu denken.“
Igor Chodaton, International Business Development Manager