It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Intelligente Wassertechnologie: Umweltüberwachung und -analyse

Intelligente Wassertechnologie: Umweltüberwachung und -analyse

Intelligente Wassertechnologie hilft Ihnen, Ökosysteme effizient und in Echtzeit zu überwachen. Diese Überwachung ermöglicht besser fundierte Entscheidungen über Oberflächenwasserqualität, Grundwasserressourcen sowie Meeres- und Küstenaktivitäten zu treffen. Erfahren Sie, wie Xylems intelligente Technologien Trends und Bedingungen für den Mississippi und Rio de Janeiro ermitteln.

Gemeinden stehen bei der Überwachung von Oberflächen- und Grundwasser zahlreichen Herausforderungen gegenüber. Sie müssen strengere gesetzliche Vorgaben erfüllen, schnell auf Bedrohungen wie Algenblüte, Fischsterben und Sedimentaufwirbelungen reagieren und Trinkwasserressourcen vor und nach Unwettern schützen.

Urbanisierung und Veränderungen in der Landwirtschaft stellen ebenfalls Bedrohungen für das Trinkwasser dar. Die Übernutzung zieht eine Verknappung der Grundwasserressourcen nach sich, was zum Austrocknen von Brunnen, einer Verschlechterung der Grundwasserqualität, dem Eindringen von Salzwasser und zu Landabsenkung geführt hat.

Intelligente Wassertechnologien geben den Gemeinden die Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um Bedrohungen in Echtzeit zu entdecken und sich auf die Zukunft vorzubereiten. Fernsensoren können unterschiedliche Wasserressourcenparameter kontinuierlich überwachen und melden.

Die eingesammelten Daten können auch automatisch analysiert werden, damit Alarmmeldungen gesendet oder grundlegende Standards für Wasserqualität festgelegt werden können. Kontinuierliche Online-Überwachung hilft Ihnen, Ihre Wasserquellen besser zu verstehen und wie sich diese verändern.

Xylems intelligente Wassertechnologien zur Überwachung von Ökosystemen

Xylems intelligente Wassertechnologien zur Überwachung von Ökosystemen können Sie dabei unterstützen, die Wasserqualität zu verbessern und die Ressourcen zu schützen. Unsere Ausrüstung sammelt Daten in Echtzeit ein und hält auch rauen Umgebungsbedingungen stand.

Für die Überwachung der Umwelt und der Qualität von Küstenwasser bietet Xylems YSI Marke Sensoren, Instrumente, Software und Plattformen zum Einsammeln von Daten an. Xylems Marke SonTek verfügt über Ultraschall-Doppler zur Messung von Wassergeschwindigkeit, Abfluss, Austritt, Strömungen und Wellen.

Zur hydrographischen Überwachung liefert Xylems Marke HYPAC Software zum Einsammeln und Verarbeiten von Daten, zur Echtzeit-Darstellung, Geländemodellierung und für statistische Berichte. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Erosion und Sedimente zu untersuchen, den Zustand von Fahrrinnen zu überwachen und Sedimentschichten unter Wasser zu profilieren.

Fallstudie: Das Forschungszentrum NGRREC (National Great Rivers Research and Education Center)

Dateneinsammlung im Mississippi

Herausforderung: Das NGRREC hat sich zum Ziel gesetzt, ein globales Netzwerk an Plattformen zur Echtzeit-Überwachung der Wasserqualität in den großen Flüssen der Erde aufzubauen. Die Partner des Forschungszentrums entnehmen bereits seit mehr als 20 Jahren diskrete Wasserproben im Mississippi. Da diese Proben über ein großes Gebiet verteilt entnommen werden, war es bislang nicht möglich, Veränderungen zu registrieren, die innerhalb kurzer Zeiträume eintreffen, wie z. B. Überschwemmungen über den Zeitraum von einer Woche.

Lösung und Ergebnisse: NGRREC ging mit YSI eine Partnerschaft ein, um drei Überwachungsbojen zu entwickeln und auszusetzen, mit der in Echtzeit Wasserqualität und Phytoplanktondaten kontinuierlich aufgezeichnet werden können. Die Bojen sind mit einer YSI EXO2 Sonde, einem UV-Nitratsensor, einem Wettersensor und einem Datensammler ausgestattet. Diese Stationen zur kontinuierlichen Überwachung haben die Datenlücken von der Entnahme diskreter Proben geschlossen und das Forschungsteam in die Lage versetzt, sich mit spezifischen Forschungsfragen auseinanderzusetzen. Erfahren Sie mehr.

Fallstudie: Die Rio de Janeiro Pilots’ Association

Ozeanographische Echtzeit-Daten – direkt auf die App geliefert

Herausforderung: Im brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro müssen Schiffslotsen durch starke Strömungen, harten Wind und Nebel navigieren, wenn sie Schiffe durch den schmalen Kanal zur Sepatiba Bay bugsieren. Die Schiffe navigieren ihren 43 m breiten Rumpf durch eine gerade einmal 200 m breite Fahrrinne. Die Winde, die an der Küste aufkommen, werden von dem Gebirge, das die Bucht umgibt, zurückgeworfen. Bei schlechtem Wetter fangen sich in den Bergen Nebelschwaden und Regenwolken, was die Sicht auf fast Null reduziert.

Lösung und Ergebnisse: Die Rio de Janeiro Pilots’ Association verlangte von den Hafenbesitzern, das SISMO® Überwachungssystem zu installieren, das Daten über Strömung, Wasserstand, Gezeiten, Temperatur, Sicht sowie Windgeschwindigkeit und -richtung direkt an die Smartphones der Lotsen sendet. Das System umfasst einen SonTek Ultraschall-Doppler-Profil-Strömungsmesser, der Daten zur aktuellen Strömungsgeschwindigkeit und -richtung über die gesamte Wassersäule liefert sowie hochgradig genaue Tiefenmessungen, wobei sämtliche Daten alle fünf Minuten aktualisiert werden. Erfahren Sie mehr.

von Chad Henderson