It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Oceans not providing enough food for population growth

Oceans not providing enough food for population growth

Die aktuellen Ergebnisse des im zweiten Jahr ermittelten Ocean Health Index (OHI), zeigen, dass es in den Weltmeeren nicht genügend Fische und Schalentiere gibt, um die wachsende Weltbevölkerung mit Nahrung zu versorgen. Der OHI hat zehn Ziele zum Gesundheitscheck der Weltmeere festgelegt, und dieses Jahr kam die Nahrungsmittelversorgung auf den vorletzten Platz. 

„Fisch und Schalentiere sind für ein Drittel der Weltbevölkerung eine wichtige Proteinquelle und es wird davon ausgegangen, dass wir 2050 70% mehr Nahrung benötigen, um die wachsende Bevölkerung zu ernähren“, erklärte Daniel Pauly, Leiter des Teams von Wissenschaftlern an der Universität von British Columbia, Kanada, die den OHI mit Information versorgen. „Der Wert 33 von 100 für die Nahrungsmittelversorgung zeigt, dass wir dieses Problem noch lange nicht gelöst haben.“ 

Den Nutzen für die Menschen betonen 

Laut OHI ist ein gesunder Ozean ein Meer, das den Menschen heute und in Zukunft nachhaltig eine Reihe von Nutzungen bietet. Um diese zu messen, hat der OHI zehn Ziele formuliert, zu denen Nahrungsmittelversorgung, Tourismus und Erholung sowie Artenreichtum gehören. Mithilfe wissenschaftlicher Daten errechnet der Index jedes Jahr einen globalen Wert, der den aktuellen Zustand der Ozeane in 133 Ländern widerspiegelt. 

„Wir sind aus vielerlei Gründen wie z. B. Nahrung, Lebensunterhalt und Tourismus auf die Gesundheit der Meere angewiesen und der OHI zeigt, dass sich diese Faktoren verbessern müssen, um lebende, gesunde Ozeane für unsere Kinder und Kindeskinder sicherzustellen“, erklärt Ben Halpern, der Leiter des OHI und freier wissenschaftlicher Mitarbeiter am National Center for Ecological Analysis and Synthesis an der University of Santa Barbara (NCEAS). 

Der globale Wert für 2013 liegt bei 65, was laut Index bedeutet, dass die Menschen mehr Nutzen aus den Ozeanen ziehen könnten, wenn diese auf nachhaltigere Weise genutzt würden. Das Ziel, das den mit 31 niedrigsten Wert verzeichnete, war die nachhaltige Nutzung nicht essbarer Meeresressourcen wie z. B. Muscheln, Schwämme und Aquarienfische. 

Küstenschutz in vielen Ländern mangelhaft 

Der OHI 2013 bewertete zudem den Küstenschutz, der einen Wert von 69 von 100 erzielte, was auf einen weiteren Abwärtstrend hindeutet. Küstennahe Lebensräume – einschließlich Mangrovenwäldern, Seegraswiesen, Gezeitenzonen, Korallenriffen und Meereseis – schützen die Küsten vor Stürmen und Überflutungen. Fünfundvierzig Länder, die auf dem Kurs der jährlich auftretenden tropischen Zyklone liegen, hatten einen durchschnittlichen Wert von 52 von 100. Ein Wert von unter 100 weist auf eine Verschlechterung des Zustands in dem Gebiet und bei den natürlichen Lebensräumen hin, die die Küsten vor den Auswirkungen der Stürme schützen. 

„Die Wiederherstellung natürlicher Lebensräume, die einen Schutz vor Stürmen darstellen, sowie eine sinnvolle Küstenplanung und kreative, bautechnische Lösungen sind unabdingbar“, erklärt Greg Stone, stellvertretender Leiter am Conservation Internationals Betty and Gordon Moore Center for Science and Oceans. 

Ein Werkzeug zur Verwirklichung nachhaltiger Ozeane 

„Ich bin optimistisch, da Menschen, Organisationen und Regierungen den Ocean Health Index und die aus ihm ablesbaren Fakten ernst nehmen“, berichtet Ben Halpern. „Der OHI ist nicht nur ein Maß dafür, in welchem Umfang die einzelnen Länder ihren Zielen zur Erhaltung des Artenreichtums gerecht werden, er wird auch zunehmend für das World Ocean Assessment der Vereinten Nationen genutzt und wurde vom Weltwirtschaftsforum als eines der beiden empfohlenen Hilfsmittel zur Verwirklichung nachhaltiger Ozeane genannt.“ 

Der OHI ist eine Zusammenarbeit, die durch die Beiträge von mehr als 65 Wissenschaftlern und Ozeanexperten sowie durch Partnerschaften zwischen Organisationen wie UCSB, NCEAS, Sea Around Us, Conservation International, National Geographic und dem New England Aquarium ermöglicht wird. Das Gesamtergebnis für das jeweilige Land finden Sie unter oceanhealthindex.org.

von Simon