It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vorgefertigte Flygt Pumpstation löst Abwasserprobleme für Vergnügungspark

Vorgefertigte Flygt Pumpstation löst Abwasserprobleme für Vergnügungspark

Allegany County Fairgrounds fehlte die adäquate Abwasserinfrastruktur für die wachsende Besucherzahl ihrer Veranstaltungen Der Vergnügungspark arbeitete mit Sherwood-Logan & Associates und Xylem zusammen, um eine fehlerhafte Pumpstation durch ein betriebsfertiges, komplett montiertes System zu ersetzen. Die neue Flygt TOP Pumpstation hat ein selbstreinigendes Design und eine verstopfungsfreie Pumpe mit Adaptive N-Technologie, was Kosten und Energieverbrauch reduziert.

Der westlich von Cumberland im US-Bundesstaat Maryland gelegene Allegany County Fairgrounds Vergnügungspark erstreckt sich entlang des Flusses Potomac River über eine Fläche von mehr als 60 Hektar. Wenn der Betrieb des Vergnügungsparks nicht durch COVID eingeschränkt ist, ist er ein Zentrum für öffentliche Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten mit familienfreundlichen Events wie Jahrmärkten, Baseballspielen, privaten Partys sowie Musikfestivals wie dem jährlich am Memorial Day stattfindenden DelFest, auf dem die Musik der Bluegrass-Legende Del McCoury gewürdigt wird.

Alte Pumpstation nach größeren Veranstaltungen häufig verstopft

Da im Laufe der Jahre immer mehr Veranstaltungen auf dem Gelände stattfanden, war die Abwasserinfrastruktur des Vergnügungsparks nicht in der Lage, die wachsende Besucherzahl zu bewältigen. Bei größeren Veranstaltungen mit höherem Besucheraufkommen reichte die Anzahl der Anschlüsse für Komplettversorgung (Wasser, Strom und Abwasser) und teilweise Versorgung (nur Wasser und Strom) für Wohnmobile auf dem Gelände von Allegany County nicht aus. Allein das DelFest ist in seinen 13 Jahren auf über 30.000 Zuschauer angewachsen.

Da jedes Jahr immer mehr Menschen den Vergnügungspark besuchten, wurde zudem deutlich, dass eine bestehende Station mit Mahlpumpe eines Wettbewerbers nicht mehr in der Lage war, den gestiegenen Abwasserbedarf bei Großveranstaltungen wie dem Jahrmarkt und dem DelFest zu bewältigen.

Laut Mark Yoder, P.E., dem leitenden Projektmanager von Allegany County, waren nach jeder größeren Veranstaltung mehrere Wartungseinsätze erforderlich, um die Verstopfungen in der Pumpe zu entfernen.

„Wir hatten Probleme mit der Pumpe, die mit Lappen und Babyfeuchttüchern verstopft war“, berichtet Yoder.

Ein vertrauenswürdiger Partner zur Lösung des Pumpstationproblems

Die Mitarbeiter von Allegany County wussten, dass es zur Lösung des aktuellen Problems einen Partner – und eine Lösung – gab, denen sie vertrauen konnten. Bereits 2009 hatte man in Zusammenhang mit einer anderen Station, die sich auf dem Gelände des Parks befindet, mit Sherwood-Logan & Associates, Inc. zusammengearbeitet, einem Xylem-Händler in Annapolis, Maryland, und eine Flygt TOP Pumpstation aus glasfaserverstärktem Kunststoff erworben und installiert, die mit einem optionalen Mischspülventil ausgerüstet war. Zu dieser Zeit war die Lösung in den USA neu, und Allegany County Fairgrounds war Xylems erste Flygt TOP-Pumpstation, die im Land installiert wurde.

Seit der ersten Installation vor mehr als 10 Jahren ist diese TOP-Pumpstation aus glasfaserverstärktem Kunststoff ununterbrochen in Betrieb.

„Diese Station läuft wie ein Uhrwerk“, erklärt Yoder. „Sie war noch nie verstopft.“

Laut Yoder reinigen die Mitarbeiter des Vergnügungsparks vor jeder Großveranstaltung immer die Pumpensümpfe gründlich, obwohl dies durch das Mischspülventil nun eigentlich nicht länger erforderlich ist.

„Das Flygt-System hat einwandfrei funktioniert und das Mischspülventil hält den Pumpensumpf sauber“, fährt er fort.

Schnelle Installation und selbstreinigendes Design

Als die zweite Station auf dem Gelände Probleme verursachte, wussten die Mitarbeiter des Parks genau, an wen sie sich wenden mussten und welche Lösung sie wollten. Bei der Planung, die Ausstattung des Campingplatzes des Allegany County Fairgrounds im Jahr 2020 zu verbessern, wurde deutlich, dass die bestehende Mahlpumpe, die das Gelände versorgte, ersetzt werden musste. Allegany County wollte eine weitere Flygt TOP-Pumpstation installieren und wandte sich erneut an Sherwood-Logan & Associates, die den Park bei der Ausarbeitung und Umsetzung der Lösung unterstützen sollten.

Zu den Vorteilen einer betriebsfertigen Glasfaserpumpstation gehört zum einen die schnelle Installation. Zum anderen wiegen die Einheiten wenig und sind leicht zu handhaben. Die zum Ausschachten erforderliche Zeit und das Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen werden minimiert. Dies reduziert die Vorbereitungsarbeiten und die Zeit am Einsatzort.

Das innovative, selbstreinigende Design des Pumpensumpfs in Flygts betriebsfertigen Pumpstationen leitet die normalerweise im Abwasser enthaltenen Feststoffe und Ablagerungen zum Einlass der Flygt N-Pumpen, wo sie effektiv abgepumpt werden können.

Das Innere der Pumpstation ist mit einer glatten Gelcoat-Beschichtung versehen, die Fett- und Schlammablagerungen verhindert. Stationen aus glasfaserverstärktem Kunststoff sind zudem korrosionsbeständiger und verschleißfester als Beton und erfordern keine zusätzlichen inneren Schutzbeschichtungen.

„Das Spezielle an dieser Lösung ist, dass es sich um ein betriebsfertiges, komplett montiertes System handelt“, erklärt Diane Graham, Projektmanagerin bei Sherwood-Logan & Associates. „Die einzelnen Komponenten kommen nicht von unterschiedlichen Lieferanten.“

Letztendlich entschied sich Allegany County auf dem Gelände eine zweite Flygt TOP-Pumpstation zu installieren. Das neue System enthält einen Ventilschrank mit Bedientafel. Der Ventilschrank erleichtert die Zugänglichkeit zu den Ventilen und Steuerungen der Pumpstation erheblich, sodass Ventile, Absperrventile und Steuerungen der Pumpstation für normale Inspektion, Wartung oder Wartung leicht zugänglich sind.

Und da der Pumpensumpf und der Ventilschrank bereits mit Rohrleitungen und Führungsschienen ausgestattet waren, waren Installation und Inbetriebnahme ausgesprochen schnell und einfach.

Weniger Wartungseinsätze und 25 % Energieeinsparungen

Allegany County Fairgrounds begann im Januar 2020 mit der Verbesserung seiner Ausstattung, zu der auch weitere 30 neue Wohnmobilanschlüsse mit Wasser, Abwasser und Strom gehören, 36 weitere sind geplant. Der Vergnügungspark installierte zudem eine neue Wohnmobil-Entsorgungsstation damit Camper, die nicht direkt an die Abwasserleitung angeschlossen sind, ihr Abwasser vor der Abreise entsorgen können, wodurch die Belastung der weniger zuverlässigen Mahlpumpe des Wettbewerbers reduziert wird. Die neue Flygt TOP-Pumpstation, die im Frühjahr installiert wurde, ist so dimensioniert, dass sie die gesamte zusätzliche Abwasserinfrastruktur einschließlich der Entsorgungsstation handhaben kann.

„Wenn nach der COVID-Pandemie wieder Live-Veranstaltungen möglich sind, sind wir auf große Menschenmengen vorbereitet“, erklärt Kevin Kamauf, Manager des Vergnügungsparks Allegany County Fairgrounds.

Die betriebsfertige Lösung aus einer vorgefertigten Flygt-Pumpstation und einer verstopfungsfreien Pumpe mit Adaptive N-Technologie hat verstopfte Pumpen beseitigt und ist auf die neuen Versorgungsanschlüsse für Wohnmobile ausgelegt. Die Konstruktion der TOP-Pumpstation ermöglicht es, mehr abgelagerte und schwimmende Feststoffe abzuleiten als Stationen mit Flachboden, und die Adaptive N-Technologie stellt einen nachhaltigen Wirkungsgrad sicher, der 25% Energieeinsparung garantiert. Die Lösung hat die Wartungseinsätze reduziert und dem Kunden Sicherheit gegeben.

„Die Flygt N-Serie mit Mischspülventil ist für uns die optimale Pumpe für schwierige Applikationen“, erklärt Yoder. „Wir haben in unserem gesamtem System Flygt Pumpen installiert, vor allem in unseren besonders problematischen Applikationen.“