It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kolumbianischer Touristenort erhält Abwasserlösung

Kolumbianischer Touristenort erhält Abwasserlösung

Die Strände der Stadt Tolú an der Karibikküste im Norden Kolumbiens werden Dank einer neuen Abwasseraufbereitungslösung von Xylem schon bald sauberer sein. Die Lösung basiert auf dem Xylem Sanitaire ICEAS Prozess, der deutliche Kostenersparnisse und Vorzüge im Betrieb mit sich bringt. 

Als beliebter Touristenort für Kolumbianer benötigte Tolú eine Abwasseraufbereitung, die die Strände sauber hält und Geruchsbelästigungen reduziert. Xylem wurde gebeten, eine platzsparende sekundäre Abwasseraufbereitungslösung zu entwickeln, die nicht nur unangenehme Gerüche eliminiert und die Qualität des Abwassers deutlich verbessert, sondern auch Flächen für andere Nutzung freigibt. 

Die Lösung basiert auf dem Sanitaire Intermittent Cycle Extended Aeration (ICEAS) Prozess, der im Vergleich zu konventionellen Belebtschlamm- und anderen Sequencing Batch Reaktor (SBR) Technologien zahlreiche Vorteile bietet. Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Belebtschlammanlage kommt Sanitaire ICEAS ohne primäre und sekundäre Klärbecken aus, sondern arbeitet mit einem kontinuierlichen Einlauf in ein einziges Becken. Der kontinuierliche Einlauf ermöglicht ein gleichmäßiges Füllen und einen regelmäßigen Durchfluss zu allen Becken, was den Betrieb und die Prozesskontrolle vereinfacht und gleichzeitig die Kosten senkt. 

Das Xylem Sanitaire ICEAS System, das im November 2013 fertig gestellt sein wird, umfasst ein Belüftungssystem, Dekanter, Gebläse, Überwachung und Bedienelemente. Die Abwasseraufbereitungslösung in Tolú wird zudem eines der ersten Systeme in Kolumbien sein, die mit UV-Desinfektion arbeiten. Xylems WEDECO TAK UV-Desinfektionssystem und Xylems Flygt-Schlammpumpen sind ebenfalls Teil der Installation. 

Die Xylem Lösung ermöglicht es, eine Abwasserqualität zu erreichen, die weit über die Vorgaben der regionalen Bestimmungen hinausgeht und gleichzeitig eine Einsparung der Wartungskosten von ca. 11% pro Jahr mit sich bringt. 

Gut für die Umwelt und das Budget 

„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit den Behörden in Tolú diese innovative Lösung umsetzen können, die das Leben der Menschen verbessern wird und die gleichzeitig eine nachhaltige Klärlösung bietet, die der Umwelt in der Region zugute kommt“, erklärt Juan Contreras, Projektleiter für Xylem in Kolumbien. 

Die verbesserte Abwasserqualität wirkt sich nicht nur günstig auf die Finanzen aus, sondern ermöglicht es auch, dass das Abwasser in Wohnhäusern, in der Landwirtschaft und im Tourismus wiederverwendet werden kann. Außerdem benötigt die neue Lösung im Vergleich zu den herkömmlichen 15 000 m2 großen Becken mit ihren 400 m2 deutlich weniger Platz. Die gewonnene Fläche wird für gewerbliche Zwecke und die Installation eines Wasserreservoirs genutzt. 

„Das neue System von Xylem verbessert nicht nur die Abwasserqualität der Region enorm, es wird sich auch positiv auf das lokale Ökosystem und die Umwelt in der Region auswirken“, erklärt Eduardo Ghisays, Leiter des Consortium Aguas Del Golfo, der Gruppe, die für die Entwicklung der neuen Anlage verantwortlich ist. „Tolú hat einen Kilometer fantastische Küste zu bieten – die Strände werden durch die neue Anlage wesentlich sauberer werden, was sich unserer Einschätzung nach günstig auf den Tourismus auswirken wird.“ 

Lesen Sie mehr über Xylems Klärlösungen. 

von Simon