It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Entwässerungslösungen für den Bergbau

Entwässerungslösungen für den Bergbau

Im tage- und untertagebau muss das Wasser durch pumpanlagen ständig in Schach gehalten werden. Bei der Konstruktion solcher anlagen sind Faktoren wie Kapazität, Zuverlässigkeit und Betriebskosten zu beachten. Xylem verfügt über die produkte und das technische Know-how, um für viele entwässe- rungsanwendungen im Bergbau optimale lösungen anbieten zu können.

1. Aktive entwässerung
Warum: Manchmal muss der Grundwas­serspiegel rund um einen Tagebau abge­ senkt werden, um die Wände zu stabili­sieren und den Entwässerungsbedarf im Bergwerk zu verringern.
Wie: Um das Bergwerk herum werden tiefe Löcher gebohrt und mit Tauchmo­tor­-Bohrlochpumpen versehen. Alternativ können in die Bohrlöcher auch Rohre her­ abgelassen werden, an die eine selbstan­saugende Pumpe angeschlossen wird.
Produkte: Lowara Bohrlochpumpen von Xylem, Größe 4”–12”. Selbstansaugende God­ win Pumpen mit Diesel­ oder Elektroantrieb.

2. Bohrlochentwässerung
Warum: Bevor Sprengstoff in Bohrlöcher gefüllt wird, müssen diese unter Umständen entwässert werden.
Wie: Mit einer Bohrlochpumpe lässt sich das Wasser wirksam beseitigen.
Produkte: Lowara Bohrlochpumpen, Größe 4” und darüber.

3. Tagebauentwässerung
Warum: Zur Aufrechterhaltung des Tage­ baubetriebs müssen Oberflächenwasser und aufsteigendes Grundwasser kontinuierlich abgepumpt werden.
Wie: Eine Lösung ist, eine Tauchmotor­-Ent­wässerungspumpe oder eine selbstansau­gende Pumpe an einem Schwimmponton zu befestigen. Selbstansaugende Pumpen kön­nen auch auf dem Boden installiert werden.
Produkte: Flygt Tauchmotor-­Entwässe­ rungspumpen. Selbstansaugende Godwin Pumpen mit Diesel­ oder Elektroantrieb.

4. Hauptentwässerung
Warum: Bei der Hauptentwässerung wer­ den Oberflächen­, Grund­ und Produktions­ wasser aufgefangen und einer ersten Klärstu­fe unterzogen. Von dort aus wird das Wasser direkt oder nach und nach an die Oberfläche gefördert.
Wie: Es gibt zwei Installationsmethoden – Trocken­ oder Nassaufstellung. Trocken auf­ gestellte Mehrstufenpumpen benötigen un­ terirdisch Platz für Absetzbecken, während für Tauchmotorpumpen ein kleiner Sumpf aus­ reicht. Mehrstufenpumpen bieten jedoch grö­ ßere Förderhöhen als Tauchmotorpumpen.
Produkte: Mehrstufenpumpen von Vogel und Düchting für Trockenaufstellung.
Flygt Tauchmotor­-Entwässerungspumpen

5. Stollenentwässerung
Warum: Stollenentwässerungspumpen be­ seitigen Grund­ und Produktionswasser. Da ein Stollen im Zuge des Abbaus weiter voran­ getrieben wird, bleibt keine Zeit, um Pumpen­ sümpfe zu errichten. Dies ist die anspruchs­ vollste Pumpenanwendung mit hohem Feststoffgehalt und niedrigen Wasserständen.
Wie: Die Lösung besteht im Einsatz von re­ lativ kleinen, tragbaren Tauchmotorpum­pen. Sie müssen in der Lage sein, auch bei nicht voll eingetauchtem Zulauf und Luftein­ trag (Schlürfbetrieb) zu arbeiten. Das Wasser wird zu einem Sumpf weiter hinten im Stollen transportiert, wo eine feste Pumpeninstallati­on es zu einer anderen Schichtstufe oder di­ rekt zur Hauptentwässerungsstation fördert.
Produkte: Flygt Tauchmotor­ Entwässerungspumpen.

6. Schachtsohlenentwässerung
Warum: Da die Schachtsohle der tiefs­te Punkt im Bergwerk ist, sammelt sich dort das gesamte Wasser an, das nicht an anderer Stelle aufgefangen wird.
Wie: Die Schachtsohlenentwässerung wird in der Regel durch einen Sumpf gelöst, in dem Tauchmotor-­Entwässerungspumpen fest in­ stalliert sind. Bei hohem Feststoffgehalt kön­nen auch Tauchmotor­Panzerpumpen einge­ setzt werden.
Produkte: Flygt Tauchmotor­-Entwässe­ rungspumpen oder Panzerpumpen.

7. Entsorgung von Schlammrückständen
Warum: Wasser aus einem Bergwerk oder einer Erzaufbereitungsanlage wird Klärbe­ cken zugeführt, in denen sich die Feststoffe durch Schwerkraft auf dem Boden absetzen.
Wie: Das Sediment kann mit Tauchmotor­-Panzerpumpen zusammen mit einem Teil des Wassers in Form von Schlamm abgepumpt werden.
Produkte: Flygt Tauchmotor­-Panzerpumpen. Schlammpumpensysteme.

8. Wasserrückgewinnung
Warum: Wasser ist im Bergbau eine notwen­ dige Ressource. Durch Rückgewinnung von Wasser aus den Klärbecken und Bergeteichen lässt sich das Wasser in einem geschlossenen Kreislauf halten.
Wie: Zur Rückgewinnung von Wasser können permanente Pumpstationen errich­ tet oder Pumpen an einem Schwimmponton montiert werden. In beiden Fällen handelt es sich um Tauchmotorpumpen, die Oberflächen­ wasser ansaugen.
Produkte: Flygt Tauchmotor-­Entwässe­ rungspumpen oder Abwasserpumpen.

von Åke R. Malm