It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pumpentests

Unsere Pumpen durchlaufen in der Fertigung eine Reihe von Qualitätssicherungstests. An einem fertigen Produkt werden Pumpenabnahmetests durchgeführt, um die anfängliche Leistung sowie die Wiederholbarkeit der Produktionseinheiten, die Leistung mit speziellen Materialien usw. zu überprüfen. Ein typischer Leistungstest besteht aus der Messung von Durchfluss, Förderhöhe und Eingangsleistung des Motors. Unsere Tauchpumpen werden als komplette Einheit getestet, bevor sie an einen Endverbraucher oder einen Händler geliefert werden. Kundenspezifische Flygt-Pumpen können mit einem kalibrierten Testmotor oder einem Auftragsmotor getestet werden, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Zusätzliche Messungen wie Vibration und Lärm können gemäß den Spezifikationen durchgeführt werden.

Prüfungen der Kundenakzeptanz, die beobachtet oder zertifiziert werden können, dienen dem Nachweis der Einhaltung der Vertragsspezifikationen sowie der Sicherstellung, dass elektrische Antriebe und andere Hilfssysteme vor dem Verlassen des Werks zufriedenstellend und ordnungsgemäß funktionieren.

Modelltests in Abwesenheit des Kunden

Modelltests in Abwesenheit des Kunden werden nicht im Beisein eines Vertreters des Käufers durchgeführt. Normalerweise zertifiziert ein Fabrikingenieur die Daten und die Kurve. Modelltests in Abwesenheit des Kunden haben den Vorteil von Testkosteneinsparungen und eine schnellere Auslieferung an den Pumpenbenutzer. In vielen Fällen, wenn der Käufer mit der Leistung der Pumpe vertraut ist (identische Bestellung des Pumpenmodells), werden Modelltests in Abwesenheit des Kunden bevorzugt.

Modelltests in Beisein des Kunden

Das Bezeugen von Pumpentests durch einen Vertreter des Pumpenkäufers kann viele Funktionen erfüllen. Ein Test kann auf verschiedene Arten bezeugt werden. Bei einem typischen Modelltest in Beisein des Kunden nimmt ein Vertreter des Käufers an der Prüfung teil. Der Vertreter unterzeichnet die Testdaten, um zu bestätigen, dass der Test zufriedenstellend durchgeführt wurde. Die endgültige Abnahme der Pumpe kann oft vom Vertreter vor Ort festgestellt werden. Der Vorteil von Modelltests in Beisein des Kunden hängt weitgehend von der Effektivität und dem Fachwissen des Vertreters ab. Ein Vertreter kann nicht nur sicherstellen, dass der Test ordnungsgemäß durchgeführt wird, sondern auch den Betrieb der Pumpe während des Testens vor dem Transport der Pumpe zum Bestimmungsort beobachten. Ein Nachteil bei Modelltests in Beisein des Kunden kann der negative Einfluss auf den Testzeitplan und die Testkosten sein. Mit den heutigen bedarfsorientierten Herstellungsmethoden können Modelltests in Beisein des Kunden kostspielig werden, wenn die Terminplanung mit dem Vertreter unerwartete Verzögerungen verursacht.