It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Keine Flüssigkeitsabgabe für die Stromerzeugung

Erfüllung der ELG-Konformität durch fortschrittliche Kristallisationstechnologie für fossile Brennstoffe und Kernkraftwerke

Kraftwerke, ob fossile oder nukleare, erzeugen Abwasser aus mehreren Quellen, einschließlich Rauchgasentschwefelung, Aschehandhabung, Kessel- und Kühlturmabblasung und Regenwasserabfluss. Jeder Strom enthält unterschiedliche Verunreinigungen in unterschiedlichen Konzentrationen von gelösten Feststoffen (TDS) und Schwebstoffen (TSS), was zu komplexen Herausforderungen bei der Behandlung führt. Einrichtungen, die eine Null-Flüssigkeitsableitung (ZLD) anstreben, sollen dieses Abwasser zurückgewinnen und behandeln, während gleichzeitig die Anforderungen an die Genehmigung, Nachhaltigkeitsziele und Schadstoffgrenzwerte gemäß den Richtlinien zur Abwasserbegrenzung (ELG) erfüllt werden.

ZLD-Systeme integrieren in der Regel Vorbehandlungs-, Verdampfungs- und Kristallisationsprozesse, um Wasser zu konzentrieren und zurückzugewinnen, während Restverunreinigungen in Feststoffabfälle umgewandelt werden. Die Vorbehandlung entfernt Schwebstoffe und Härte, um Ablagerungen zu verhindern, während thermische oder mechanische Verdampfer das Wasser von gelösten Salzen trennen. Die konzentrierte Sole wird dann in Kristallisatoren verarbeitet, um feste Salze zu erzeugen, die für eine sichere Entsorgung oder Wiederverwendung geeignet sind. Durch die Eliminierung der Flüssigkeitsabgabe gewährleistet ZLD nicht nur die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, sondern maximiert auch die Wiederverwendung von Wasser, reduziert die Frischwasseraufnahme und minimiert die Umweltbelastung.

Energieerzeugungsanlagen, die ZLD verfolgen, müssen mehrere Abwasserströme verwalten und gleichzeitig die gesetzlichen Vorschriften einhalten


Fortschrittliche ZLD-Behandlung

Die Wasserchemie bestimmt, aus welchen Lösungen die Aufbereitungsanlage besteht. Für einige Anwendungen, die ZLD erfordern, kombiniert Xylem die Vacom One-Step-Lösung mit einem Umkehrosmosesystem (RO) oder einer Art der Klärung, wie z. B. einer Lüftungsflotation (DAF) oder einem CoMag®-Ballast-Klärungssystem, um die gesamten gelösten Feststoffe (TDS) zu verwalten. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Wasser ~5.000 mg/l Arsen und Selen oder andere Verunreinigungen enthält.

Das Vacom One-Step ZLD-System von Xylem kombiniert Verdampfung und Kristallisation in einem einzigen Prozess und ermöglicht die Aufbereitung von Abwasser mit einer Vielzahl von TDS. Der Betrieb mit hohem Durchfluss gewährleistet eine effiziente Verarbeitung, und wenn Verunreinigungen kristallisieren, durchforsten sie das Innere des Systems und verhindern Ablagerungen und Verschmutzungen.

Behandlung nach TDS-Bereich

  • Unter 30.000 mg/l TDS: Abwasser in diesem Bereich kann vor der Behandlung mit dem Vacom One-Step-System eine Vorbehandlung erfordern, z. B. Umkehrosmose (RO), Flotation gelöster Luft (DAF) oder andere Klärungsprozesse.
  • Über 30.000 mg/l TDS: Xylems Vacom Ein-Schritt-Lösung ohne Flüssigkeitsaustritt (ZLD) kann Abwasser in diesem Bereich effektiv behandeln, ohne dass eine Vorbehandlung erforderlich ist.

Behandlungsergebnisse

Der Vacom One-Step-Prozess erzeugt zwei Arten von Material:

  • Aufbereitetes Wasser – Klares Wasser, das in Übereinstimmung mit den Vorschriften abgelassen oder durch den Prozess zur weiteren Behandlung recycelt werden kann.
  • Kristallisierte Feststoffe – Je nach Wasserchemie können Feststoffe trocken sein oder eine Aufschlämmung mit unterschiedlicher Konsistenz bilden.

Trockene Feststoffe können zur Entsorgung außerhalb des Standorts versendet werden. Schlamm kann mit einer Filterpresse weiter behandelt und abgeschieden werden, um trockenere Feststoffe zu erzeugen. In einigen Fällen kann Schlamm aus Kraftwerken mit fossilen Brennstoffen mit Flugasche kombiniert und für kommerzielle Anwendungen wie Asphalt oder Gips zur Trockenbauherstellung verwendet werden.

Mit Xylems Vacom One-Step können Energieerzeugungsanlagen:

  • Minimierung oder Eliminierung der Flüssigkeitsableitung
  • Regenerieren Sie Wasser zur Wiederverwendung
  • Reduzierung der Abfallmanagement- und Entsorgungskosten
  • Unterstützung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Nachhaltigkeitsziele