It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kontrolle von Desinfektionsnebenprodukten

Verbesserung der Trinkwasserqualität durch Reduzierung der Exposition gegenüber Desinfektionsnebenprodukten

Desinfektionsmittel können mit natürlichen Materialien im Quellwasser reagieren und Nebenprodukte des Desinfektionsmittels bilden. Die häufigsten Desinfektionsmittelnebenprodukte sind Trihalomethane (THM), Haloessigsäuren (HAA), Chlorit und Bromat, die entstehen, wenn Chlor mit natürlichen organischen Stoffen im Wasser reagiert. Die Identifizierung dieser Desinfektionsnebenprodukte (Desinfektionsnebenprodukte, DBPs) in chloriertem Wasser hat zu Bedenken über mögliche gesundheitliche Auswirkungen wie Fortpflanzungsprobleme und Krebs geführt. 

Was ist die Regel zu Desinfektions- und Desinfektionsnebenprodukten?

Die Regel zu Desinfektions- und Desinfektionsnebenprodukten (Desinfectants and Desinfection Byproducts Rule, DBPR) ist eine zweistufige Regel, die jedoch die Trinkwasserqualität verbessert, indem die Exposition gegenüber Desinfektionsnebenprodukten reduziert wird. Wenn Trinkwasser unsachgemäß behandelt und über Jahre hinweg konsumiert wird, kann dies das allgemeine Gesundheitsrisiko erhöhen. 

Stufe 1 Desinfektionsmittel und Desinfektionsnebenprodukte:Giltfür kommunale Wassersysteme und nicht-flüchtige Nicht-Gemeinschaftssysteme, die dem Trinkwasser Desinfektionsmittel hinzufügen. Diese Regel legt 7 Standards fest, um die Exposition gegenüber dem Desinfektionsmittel-Nebenprodukt zu reduzieren. Anforderungen an die routinemäßige Überwachung, einschließlich regulierter Verunreinigungen, MCL (mg/l), MRDL (mg/l), Analysemethode, Konservierungsmittel, Standzeit von Proben/Extrakten und Größe und Art der Probenbehälter.

Stufe 2 Desinfektions- und Desinfektionsnebenprodukte-Regel:Diese Regel zielt auf öffentliche Wassersysteme mit dem größten Risiko ab, indem ein maximales Eindämmungsniveau (MCl) von 0,08 mg/l für THMs im Trinkwasser und 0,06 mg/l für HAA5 festgelegt wird.

Die Vorschriften für Desinfektions- und Desinfektionsnebenprodukte der Stufen 1 und 2 behandeln das Risiko von mikrobiellen Krankheitserregern und Desinfektionsnebenprodukten. Der Hauptfokus liegt auf der Begrenzung der Exposition gegenüber Gesamttrihalomethane (THM) und fünf Halogenessigsäuren (HAA5). Die Regeln gelten für alle kommunalen Wassersysteme und nicht vorübergehenden Nicht-kommunalen Wassersysteme, die Desinfektionsmittel, einschließlich Chlordioxid, hinzufügen. Diese Regeln gelten nicht für Wassersysteme, die UV- oder UV-Licht-Desinfektionstechnologien verwenden. 

Desinfektionsnebenprodukte Richtige Behandlung und Lösungen

Im Gegensatz zu Chlor reagieren weder Chlordioxid noch Ozon mit natürlich vorkommenden organischen Materialien zu THM oder HAA5. Diese Technologien verhindern tatsächlich die Bildung von THM und HAA5, indem sie ihre Vorstufen oxidieren. Infolgedessen kann die Chlorierung nachgeschaltet werden, nachdem der Großteil der nominalen organischen Substanz entfernt wurde. 

Zusätzlich zu Chlordioxid oder Ozon kann ultraviolettes (UV) Licht für die primäre Desinfektion verwendet werden, da es nicht zur Bildung von THM und HAA5 führt. Xylem bietet eine Reihe von Chlordioxid-, Ozon- und UV-Lösungen, die Ihnen helfen können, die Einhaltung der Stufe 2 der Desinfektionsnebenprodukte-Regel zu gewährleisten. 

 

Desinfektionsmittel, die zur Behandlung mikrobieller Pathogene verwendet werden, können mit organischem Material reagieren, um Desinfektionsnebenprodukte zu erzeugen