It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Komplette Mietlösungen für temporäre Projekte

5 May 2021

Komplette Mietlösungen für temporäre ProjekteLogo.jpg

Xylem setzt mit „MIETE Next Level“ einen neuen Standard im Mietgeschäft

Als weltweiter Anbieter von innovativer Wassertechnologie hat Xylem mit „MIETE Next Level“ einen neuen Komplettservice im Bereich der Wasserbehandlung und Wasseraufbereitung geschaffen.

Xylem Rental Solutions bietet bereits hochwertige Mietgeräte in einer Komplettlösung rund um Wasser und Abwasser an. Mit dem neuen Angebot „MIETE Next Level“ wird das Mietangebot erweitert. Dazu gehören neben der Beratung und den Anwendungslösungen

  • das Engineering
  • der Aufbau
  • das Controlling
  • die Wartung und Betriebspflege

Komplette Mietlösungen für temporäre Projekte.jpgDurch die ganzheitliche Betreuung und Montage seitens der Mitarbeiter*innen des Xylem Rental Hubs können Kosten auf Kundenseite minimiert und ein flüssiger Betriebsablauf zu jeder Zeit gewährleistet werden. Das breite und stetig wachsende Sortiment an selbstansaugenden Pumpen, kompletten Pumpsystemen, UV & Ozon Anlagen, Überwachungs- & Steuerungslösungen und mechanisches Zubehör sorgt für hohe Verfügbarkeit und schnelle Reaktionszeiten. So lassen sich Bedarfsspitzen auch kurzfristig abdecken. Von Entwässerungsaufgaben auf der Baustelle bis hin zu Anwendungen, die schlüsselfertige Lösungen erfordern: Xylem hat die komplette Mietlösung für Sie – einschließlich aller Tools zum Messen, Analysieren und zur Fernüberwachung „MIETE Next Level“ bietet sich als Full-Service-Angebot darum besonders für Unternehmen an, die umfangreiche Sanierungs- und Instandsetzungsprojekte umsetzten wollen und dabei ihr System zuverlässig am Laufen halten müssen.

Alle verfügbaren Mietgeräte entsprechen den höchsten technischen Standards und gesetzlichen Richtlinien für Umwelt, Bau und Emissionsschutz. So kann ohne große Investitionen für das Unternehmen auf dem neuesten Stand gearbeitet werden. Auch ein Probelauf, bevor neue Anschaffungen getätigt werden, ist so möglich.

„Wir besitzen das Expertenwissen, um für Sie kostengünstige, zuverlässige und innovative Full-Service-Lösungen auch für die komplexesten Anwendungsfälle anzubieten – speziell auf die Bedürfnisse Ihres Projekts oder Ihrer Anforderung zugeschnitten“, sagt Georg Nawrath, Verantwortlicher für Mietprojekte.

Komplette Mietlösungen für temporäre Projekte2.jpgZum Portfolio von Xylem Rental Solutions gehören hochwertige Marken aus dem Hause Xylem wie Godwin, Flygt, Wedeco, Lowara und Sensus. Diese Expertisen bieten einen einfachen Zugriff auf Hochtechnologie.

Die Mietlösungen des Xylem Rental Hub richten sich an Unternehmen aus Landwirtschaft und Industrie, Bau und Chemie sowie an die kommunale Wasserversorgung und Abwasseraufbereitung. Mit „MIETE Next Level“ werden Full-Service-Lösungen erstellt und durchgeführt. Das bedeutet schnelle Handhabe, unkomplizierte Umsetzung und Unterstützung auf höchstem technischem Niveau.

http://www.xylem.com/miete-at