Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Estação bombagem Eslovena reduz a energia em 35% com Flygt Concertor®

Estação bombagem Eslovena reduz a energia em 35% com Flygt Concertor®

Uma estação de bombagem de águas residuais em Trbovlje, Eslovénia, estava constantemente a entupir e a exigir manutenção pelo menos uma vez por semana. Depois de substituir as bombas da estação pelo sistema de bombagem Flygt Concertor, com inteligência integrada, as bombas não entupiram nenhuma vez e reduziram o uso de energia em 35 por cento. O Xylem Avensor também foi instalado na estação, um serviço baseado na cloud que fornece alertas e visões baseadas em dados sobre ativos de infraestruturas da água.

O Município de Trbovlje esforça-se para desenvolver e atualizar continuamente as suas operações, para proporcionar um melhor serviço aos seus 14.000 cidadãos e reduzir o impacto ambiental. Em 2017, a cidade começou a inspecionar as suas estações de bombagem para as melhorar e descobriu que uma delas era particularmente problemática.

A estação de bombagem “K3 – Kamnikar”, que serve cerca de 1.800 residentes, estava em funcionamento há cerca de cinco anos e entupia constantemente. As suas duas bombas tinham que ser retiradas da estação de bombagem pelo menos uma vez por semana e limpas, levando a custos operacionais adicionais.

Instalação de inteligência na estação de bombagem de águas residuais

A equipa de assistência decidiu reconstruir completamente a estação de bombagem e instalar o sistema de bombagem Flygt Concertor. O sistema Concertor detecta as condições operacionais do respetivo ambiente e adapta o seu desempenho em tempo real. Também inclui uma função de limpeza da bomba integrada, bem como a tecnologia Adaptive N da Xylem, que detecta e resolve automaticamente o entupimento de grandes detritos.
 
Também incluído na estação de bombagem reconstruída estava o Xylem Avensor, um sistema de monitorização baseado na cloud que permite aos operadores monitorizarem remotamente as estações de bombagem e outros ativos a partir dos seus smartphones, tablets ou PCs. O serviço Avensor torna mais fácil ligar ativos, monitorizá-los em tempo real e permite a tomada de decisões inteligentes com base em dados e análises reais. O serviço inclui a monitorização especializada 24 horas por dia, 7 dias por semana pela Xylem para garantir a disponibilidade do sistema.

O sucesso conduz a mais instalações Flygt Concertor®

Depois de atualizar a estação de bombagem “K3 – Kamnikar”, o município ficou tão impressionado com os resultados que instalou o sistema de bombagem Flygt Concertor e o Avensor em mais três estações de bombagem. Após nove meses, a estação K3 não tinha sofrido qualquer entupimento, estava muito mais limpa do que anteriormente e as bombas não mostravam sinais de desgaste nem danos. A inteligência integrada do Concertor também reduziu o uso de energia em 35 por cento.

Com o Xylem Avensor, os operadores da estação de bombagem “K3 – Kamnikar” obtêm informações em tempo real sobre a estação de bombagem. Podem detectar erros imediatamente e determinar o que está errado sem visitar a estação. Os operadores também ficam tranquilos sabendo que, se for necessário algum tipo de assistência ou reparação, a equipa de assistência da Xylem pode responder rapidamente para resolver o problema.