It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Estação bombagem Eslovena reduz a energia em 35% com Flygt Concertor®

Estação bombagem Eslovena reduz a energia em 35% com Flygt Concertor®

Uma estação de bombagem de águas residuais em Trbovlje, Eslovénia, estava constantemente a entupir e a exigir manutenção pelo menos uma vez por semana. Depois de substituir as bombas da estação pelo sistema de bombagem Flygt Concertor, com inteligência integrada, as bombas não entupiram nenhuma vez e reduziram o uso de energia em 35 por cento. O Xylem Avensor também foi instalado na estação, um serviço baseado na cloud que fornece alertas e visões baseadas em dados sobre ativos de infraestruturas da água.

O Município de Trbovlje esforça-se para desenvolver e atualizar continuamente as suas operações, para proporcionar um melhor serviço aos seus 14.000 cidadãos e reduzir o impacto ambiental. Em 2017, a cidade começou a inspecionar as suas estações de bombagem para as melhorar e descobriu que uma delas era particularmente problemática.

A estação de bombagem “K3 – Kamnikar”, que serve cerca de 1.800 residentes, estava em funcionamento há cerca de cinco anos e entupia constantemente. As suas duas bombas tinham que ser retiradas da estação de bombagem pelo menos uma vez por semana e limpas, levando a custos operacionais adicionais.

Instalação de inteligência na estação de bombagem de águas residuais

A equipa de assistência decidiu reconstruir completamente a estação de bombagem e instalar o sistema de bombagem Flygt Concertor. O sistema Concertor detecta as condições operacionais do respetivo ambiente e adapta o seu desempenho em tempo real. Também inclui uma função de limpeza da bomba integrada, bem como a tecnologia Adaptive N da Xylem, que detecta e resolve automaticamente o entupimento de grandes detritos.
 
Também incluído na estação de bombagem reconstruída estava o Xylem Avensor, um sistema de monitorização baseado na cloud que permite aos operadores monitorizarem remotamente as estações de bombagem e outros ativos a partir dos seus smartphones, tablets ou PCs. O serviço Avensor torna mais fácil ligar ativos, monitorizá-los em tempo real e permite a tomada de decisões inteligentes com base em dados e análises reais. O serviço inclui a monitorização especializada 24 horas por dia, 7 dias por semana pela Xylem para garantir a disponibilidade do sistema.

O sucesso conduz a mais instalações Flygt Concertor®

Depois de atualizar a estação de bombagem “K3 – Kamnikar”, o município ficou tão impressionado com os resultados que instalou o sistema de bombagem Flygt Concertor e o Avensor em mais três estações de bombagem. Após nove meses, a estação K3 não tinha sofrido qualquer entupimento, estava muito mais limpa do que anteriormente e as bombas não mostravam sinais de desgaste nem danos. A inteligência integrada do Concertor também reduziu o uso de energia em 35 por cento.

Com o Xylem Avensor, os operadores da estação de bombagem “K3 – Kamnikar” obtêm informações em tempo real sobre a estação de bombagem. Podem detectar erros imediatamente e determinar o que está errado sem visitar a estação. Os operadores também ficam tranquilos sabendo que, se for necessário algum tipo de assistência ou reparação, a equipa de assistência da Xylem pode responder rapidamente para resolver o problema.