It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto
Stazione di pompaggio riduce il consumo del 35% con Flygt Concertor®

Stazione di pompaggio riduce il consumo del 35% con Flygt Concertor®

La stazione di pompaggio delle acque reflue di Trbovlje, Slovenia, era continuamente intasata e necessitava di manutenzione almeno una volta alla settimana. Grazie alla sostituzione delle pompe con il sistema di pompaggio Flygt Concertor con intelligenza integrata, le pompe non si sono più intasate e il consumo energetico si è ridotto del 35%. La stazione ha optato anche per Xylem Avensor, un servizio basato sul cloud che oltre a inviare le allerte raccoglie dati preziosi sulle infrastrutture idriche.

Il comune di Trbovlje punta sempre a sviluppare e migliorare le proprie attività, sia per offrire un servizio migliore ai 14.000 abitanti che per ridurre l’impatto ambientale. Nel 2017, la città ha deciso di avviare un piano di ispezione delle proprie stazioni di pompaggio al fine di migliorarle, riscontrando che una di esse era particolarmente problematica.

La stazione di pompaggio “K3 – Kamnikar”, che serve circa 1.800 residenti, era in funzione da 5 anni, ma era continuamente intasata. Le due pompe della stazione dovevano essere rimosse e pulite almeno una volta alla settimana, con conseguenti costi di gestione.

L’aggiunta dell’intelligenza alla stazione di pompaggio delle acque reflue

Lo staff responsabile della manutenzione ha deciso di rinnovare completamente la stazione con l’installazione del sistema di pompaggio Flygt Concertor, che è in grado di rilevare le condizioni operative e ambientali e di adattare le proprie prestazioni in tempo reale. Inoltre, il sistema è dotato di una funzione integrata di pulizia delle pompe nonché della tecnologia Adaptive N di Xylem, che rileva automaticamente ed elimina i problemi di intasamento da parte di detriti di grandi dimensioni.
 
Nel progetto di rinnovo della stazione di pompaggio è stato incluso anche Xylem Avensor, un sistema di monitoraggio basato sul cloud che consente agli operatori di monitorare in remoto sia le stazioni di pompaggio che altri asset direttamente dai propri smartphone, tablet o PC. Il servizio Avensor permette di collegare facilmente gli asset, monitorarli e prendere le decisioni in modo più mirato, grazie ai dati e alle analisi in tempo reale. Inoltre, per assicurarne la massima continuità, il servizio è monitorato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dagli esperti Xylem.

Altre installazioni di Flygt Concertor® grazie ai risultati ottenuti

Dopo l’aggiornamento della stazione “K3 – Kamnikar”, i responsabili del comune sono rimasti così impressionati da installare il sistema di pompaggio Flygt Concertor e Avensor anche in altre tre stazioni di pompaggio. Dopo 9 mesi di servizio, la stazione K3 non ha registrato alcun intasamento ed era più pulita che mai. Inoltre, le pompe non presentavano alcun segno di usura o danni. Infine, l’intelligenza integrata di Concertor ha ridotto il consumo energetico del 35%.

Con Xylem Avensor, gli operatori della stazione “K3 – Kamnikar” possono ottenere in tempo reale tutte le informazioni relative alla stazione di pompaggio e di conseguenza rilevare immediatamente eventuali errori senza recarsi fisicamente in loco. Inoltre, possono contare sul fatto che, per eventuali interventi di assistenza o riparazioni, il personale di assistenza Xylem è pronto a intervenire rapidamente per risolvere il problema.