It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Intelligentes Netzwerk hilft Anglian Water Wasserknappheit anzugehen

Intelligentes Netzwerk hilft Anglian Water Wasserknappheit anzugehen

2025 könnte Anglian Water im Osten Englands mit einer prognostizierten Wasserknappheit von bis zu 30 Millionen Liter pro Tag konfrontiert sein. Um sich dieser Herausforderung zu stellen, hat der Wasserversorger mit der Installation eines intelligenten Netzwerks begonnen, um die Wasserversorgung zu sichern. Das Projekt involviert die schrittweise Einführung von Wasserzählern im Zuge eines Gemeinschaftsprojekts der Xylem Marke Sensus, und Arqiva, einem in Großbritannien ansässigen Anbieter von Kommunikationsinfrastruktur und Mediendienstleistungen.

Mit dem neuen, intelligenten Wassernetzwerk wird Anglian Water in der Lage sein, Leckagen schnell zu erkennen und Kunden über ihren Wasserverbrauch zu informieren.

„Unser Wasserbewirtschaftungsplan legt fest, wie wir den Wasserbedarf durch die Installation von aufgerüsteten Zählern managen, um Kunden zu helfen, sich einen Überblick über ihren Wasserverbrauch zu verschaffen und uns zu helfen, Leckagen auf Grundstücken zu ermitteln, aus denen pro Tag Hunderte von Litern austreten können“, erklärt Peter Simpson, CEO bei Anglian Water.

Ablesen des Stundenverbrauchs im Sensus Netzwerk

Arqiva wird das Netzwerk für 15 Jahre betreiben und mehr als eine dreiviertel Million Sensus-Zähler unter anderem in Norwich, Lincoln, Northampton und Peterborough betreuen. Arqivas kompletter Managed Service sendet mithilfe der 2-Wege-Sensus FlexNet Kommunikationsnetzwerklösung stündlich Verbrauchszahlen an Anglian Water aus dem gesamten Arqiva Netzwerk. Das kontinuierliche Erfassen von Wasserdaten wird es Anglian Water ermöglichen, die Verbrauchsmuster seiner Kunden besser zu verstehen.

„Versorgungsunternehmen versuchen mehr als je zuvor Wasser einzusparen und ihre Kunden dabei zu unterstützen, im Hinblick auf den Wasserverbrauch klügere Entscheidungen zu treffen“, erklärt Patrick Decker, Xylem President und CEO. „Das Projekt mit Anglian Water und unserem Netzwerkpartner Arqiva zeigt, welche zentrale Rolle Daten und intelligente Technologien bei der Lösung des Problems der Wasserknappheit spielen. Es ist ein wichtiger Schritt hin zu einer nachhaltigen, wassersicheren Zukunft für die Region.“

„Wir teilen die Ansicht von Anglian, dass der effiziente Verbrauch von Wasser weltweit eine der wichtigsten Fragen für Wasserunternehmen ist“, erklärt Alex Pannell, Geschäftsführer, Neue Medien und Verbraucher, bei Arqiva. „Anglian Water ist in der trockensten Region Großbritanniens mit dem höchsten Bevölkerungszuwachs tätig, d. h., dass Projekte wie dieses entscheidend sind, um eine zukünftige Wasserknappheit zu verhindern.

Die richtigen Daten zur richtigen Zeit

Während Anglian Water an seiner digitalen Umstrukturierung arbeitet, helfen Datenanalysesysteme von Xylem, weitere Möglichkeiten für das Arbeiten mit Wasserressourcen zu eröffnen.

„Das Einsparen von Wasser beginnt mit dem Bewusstwerden von Verbrauchsmustern und dem Aufspüren von Leckagen“, erklärt Colin Sabol, Senior Vice President und President bei Xylem Measurement & Control Solutions. „Das Programm wird Anglian und dessen Kunden mit Daten versorgen, die ihnen helfen, Wasserverluste zu verstehen und zu reduzieren und somit Verbrauchsmuster zu verändern. Die richtigen Daten zur richtigen Zeit geben Versorgungsunternehmen die Möglichkeit, unprofitables Wasser zu reduzieren und ihre Kundenservice- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.“

Erfahren Sie mehr über den digitalen Wandel bei Wasserversorgern

Xylems kürzlich veröffentlichter Nachhaltigkeitsbericht von 2019 Water for a Healthy World beleuchtet den digitalen Wandel bei Wasserlösungen, um Wasser-, Energie- und Kosteneffizienz für Versorgungsunternehmen und andere Kunden zu schaffen.