It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Drenaggio d’Emergenza Acqua da Inondazione

Il tempo è imprevedibile. Xylem no.

La potenza dell’acqua da inondazione può essere devastante. Intere città e comunità possono essere cancellate come con un colpo di spugna e il paesaggio può cambiare per sempre. Xylem ha sempre cercato di aiutare a salvare e ripristinare le comunità in tutto il mondo dagli effetti delle inondazioni.

Ecco perché siamo il partner ideale per debellare gli effetti dell’acqua da inondazione. Xylem progetta e realizza una linea completa di pompe portatili per il drenaggio Flygt e Godwin. Si tratta di pompe speciali che permettono di ostacolare gli effetti indesiderati dell’acqua da inondazione. Il team di Xylem è in grado di assicurarti che

  • Disponiamo dell’attrezzatura giusta per questa attività. La nostra ampia gamma di pompe e attrezzature per la gestione dell’acqua ti offre mille opzioni possibili. Offriamo inoltre attrezzature a noleggio che sono particolarmente utili per le situazioni d’emergenza durante le inondazioni.
  • Disponiamo di un sistema affidabile che funziona. Siccome progettiamo e realizziamo in nostri sistemi, sappiamo perfettamente come funzionano correttamente e siamo di grado di realizzare sistemi per soddisfare le esigenze specifiche delle comunità che devono affrontare l’innalzamento del livello delle acque.
  • Disponiamo di un team di assistenza che si impegna a garantire la tua sicurezza e il tuo successo. Il team competente di Xylem fornisce servizi chiavi in mano che comprendo il drenaggio del cantiere, l’installazione e l'assistenza continua. Siamo a disposizione per intervenire in caso di inondazione o per realizzare con te un piano d’emergenza in caso si verifichino suddetti eventi. 

nella battaglia contro le emergenze da inondazione sarà al tuo fianco con un team e le pompe necessarie per te. Siamo i leader indiscussi del settore del drenaggio e insieme formiamo un team eccezionale.

Xylem è un partner che si prende cura di tutto

Oltre 70 anni fa il marchio Flygt di Xylem ha inventano la prima pompa sommergibile di drenaggio. Oggi le pompe di drenaggio Xylem vengono progettate appositamente per questo tipo di operazione - sono in grado di gestire grandi volumi d’acqua e di resistere alla condizioni più difficili.
Xylem monitora attivamente i modelli meteorologici e anticipa la spedizione di persone e attrezzature nelle zone a rischio d’inondazione. Vantiamo un’ampia gamma di prodotti e siamo in grado di identificare la pompa giusta per ogni operazione specifica. Dalle pompe ad alta pressione che sono in grado di spostare l’acqua dalle zone di pericolo, alle pompe portatili più piccole che servono per svuotare una cantina allagata, Xylem ha una gamma versatile che permette di affrontare i problemi legati agli allagamenti.
.Sappiamo che le inondazioni sono spesso eventi eccezionali e quindi offriamo servizi di elaborazione dei piani di emergenza e programmi di noleggio.Xylem è la prima scelta in materia di pompe e attrezzature per il drenaggio per l’acquisto o il noleggio perché:

  • Una linea di pompe sommergibili che comprendono tanto le unità compatte portatili per le piccole operazioni di drenaggio, quanto le grandi pompe di drenaggio per un’ampia gamma di applicazioni d’emergenza.
  • Pompe autoadescanti a secco completamente automatiche per il trattamento dei solidi e con motore diesel, elettrico o a metano per volumi e prevalenze elevate.
  • Un’ampia gamma di pompe sommergibili idrauliche per operazioni generiche di drenaggio, by-pass e pompaggio fanghi.
  • Una gamma completa di pompe e accessori da noleggiare che comprende oltre 20.000 pompe portatili e relative attrezzature disponibili in tutto il mondo.

Abbiamo il supporto di una rete locale e team locali che sono pronti a intervenire immediatamente. Siamo in grado di infondere fiducia perché insieme possiamo affrontare il pericolo degli allagamenti che possono colpire le comunità o le attività delle aziende.

Servizi Marchi
Servizi
Losing productivity at your water or wastewater treatment facility is unthinkable. That’s why it is important to be able to act quickly when service is required and provide prompt resolution. Fast access to engineering expertise, spare equipment and...
L'installazione e la messa in servizio di impianti per acque chiare e reflue e dei loro sistemi di controllo richiedono competenze specialistiche. Ciò può diventare un problema, quando sia le risorse che l’esperienza sono limitate. Sono disponibili,...
Facendo funzionare le apparecchiature Xylem in modo sicuro, si ottiene un maggiore ritorno sull'investimento. Avete acquistato le apparecchiature Xylem per la loro durata, affidabilità ed efficienza. Per ottenere il massimo devi assicurati che i...
Marchi
Godwin logo
Godwin

Per le applicazioni di drenaggio è disponibile un’ampia gamma di pompe autoadescanti compl