It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Brazil. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Sistemas de arrefecimento

O objetivo do sistema de arrefecimento é evitar o superaquecimento do motor. Existem diferentes sistemas no mercado para diferentes tipos de instalações. O meio de arrefecimento pode ser ar, água, óleo, etc.

Uma vez que as bombas Flygt são submersíveis mesmo em instalações secas, não é possível utilizar sistemas de ventilação para sobrar o ar através do rotor. De qualquer forma, sistemas de ventilação apresentam desvantagens, como ruído, acúmulo de poeira no motor e produção de calor, que pode resultar em um aumento no custo do condicionamento do ar.

É preferível refrigerar com água ou com uma mistura de glicol e água em vez de óleo. Água e glicol oferecem melhor transferência de calor e exigem menor força de circulação do que o óleo, devido à viscosidade deste.

Nas bombas Flygt, utilizamos diversos sistemas, cada um projetado para desempenho e eficiência ideais:

  • Arrefecimento direto
  • Arrefecimento em circuito fechado
  • Arrefecimento integrado
  • Arrefecimento externo

Cada um desses sistemas possui seu próprio conjunto de áreas de aplicação.

Arrefecimento direto

Arrefecimento direto significa que a bomba é refrigerada pelo ar ou pela água ao redor. É um sistema particularmente eficaz par bombas instaladas em coluna. Como não é necessário um sistema de refrigeração ou camisa de arrefecimento, o sistema é simples. O arrefecimento por água requer que a bomba esteja submersa enquanto em operação. Se o arrefecimento for por ar, a classificação ou o tempo de operação do motor deve ser reduzido.

Arrefecimento em circuito fechado - arrefecimento interno

Arrefecimento em circuito fechado significa que o fluido de arrefecimento é bombeado pelo estreito espaço entre a fina camisa de arrefecimento interna e o compartimento do estator. O fluido de arrefecimento, então, circula para baixo entre as camisas de arrefecimento interna e externa até o fundo. Por fim, o fundo transfere calor do fluido de arrefecimento para o meio bombeado.

Um dos pontos fortes do arrefecimento em circuito fechado é ele não ser vulnerável às impurezas do meio bombeado.

Arrefecimento integrado

O arrefecimento integrado é um sistema autoalimentado. Uma parte do fluido bombeado circula do compartimento da bomba até a camisa de arrefecimento e o compartimento do estator. O fluxo necessário é criado por pás invertidas no topo do impulsor. Em seguida, o fluxo é direcionado para fora da camisa de arrefecimento por um anel guia. Todo ar é automaticamente removido do sistema pelo tubo de ventilação. A sedimentação no sistema de arrefecimento é evitada ao manter a velocidade da água alta em áreas críticas. As limitações de velocidade devem ser verificadas para operação do inversor de frequência variável (VFD).

Arrefecimento externo

Quando a água de arrefecimento é fornecida externamente por uma linha direta ou sistema de arrefecimento circulante, isso é chamado de arrefecimento externo. Assim como o arrefecimento em circuito fechado, esse sistema não é vulnerável às impurezas do meio bombeado.

Já que o fluxo da água de arrefecimento não depende da velocidade operacional, um controle de VFD não irá perturbar a função de arrefecimento.

Related Resources