It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Suffolk County atualiza-se com sistema inteligente SCADA da Xylem

Suffolk County atualiza-se com sistema inteligente SCADA da Xylem

Os sistemas de monitorização e controlo desatualizados para estações de bombeamento de águas residuais estavam a custar ao Departamento de Obras Públicas de Suffolk County milhares de dólares por ano. Quando os serviços instalaram a última geração do sistema da Xylem Flygt Outpost SCADA para gerirem mais proactivamente o seu sistema de esgotos, este poupou $182.000 por ano.

Gerir grandes operações mais eficazmente

O Departamento de Obras Públicas de Suffolk County (DPW – Department of Public Works) em Long Island, Nova Iorque, tem um grande distrito para gerir. Este inclui 26 estações de tratamento de águas residuais e distritos de esgotos, mais de 80 estações de bombeamento e mais de 2.000 quilômetros de esgotos. As estações variam em dimensões entre 35.000 galões (132 m3) por dia até 30,5 milhões de galões (115.000 m3) por dia.

Com um distrito tão grande, o DPW de Suffolk County pretendia atualizar o seu sistema SCADA com analítica de dados e tecnologia inteligente. Isto iria permitir-lhes otimizar a energia e o desempenho, manter proactivamente os ativos e gerir os seus ativos remotamente de forma mais eficaz, para que não precisassem de pessoal constantemente no terreno.

Como exemplo, o pessoal muitas vezes gastava até quatro horas em deslocações para e desde uma única localização para responder a chamadas devido a falhas. Além disso, os técnicos tinham de verificar pessoalmente as estações de bombeamento todos os dias para garantir que estavam a funcionar corretamente. Com mais de 80 estações de bombagem, essa prática adicionou $182.000 por ano em custos laborais.

Ao melhorar a automação e controlos, conseguiriam obter uma melhor visibilidade e controlo das operações principais de águas e águas residuais.

A solução SCADA de automação e controlo Flygt da Xylem

Tendo uma longa história com a Xylem e as suas bombas e misturadores Flygt, o DPW de Suffolk County contactou a Xylem e o seu distribuidor Flygt local, GA Fleet, para encontrar uma solução. O DPW decidiu implementar a última geração do sistema SCADA Flygt Outpost da Xylem. Os serviços basearam a sua decisão no seu sucesso com uma versão anterior da rede SCADA Flygt Outpost, que permitiu aos serviços gerir o fluxo e os picos do seu sistema de recolha em tempo real durante o Furacão Sandy em 2012.

Durante o furacão, Suffolk County utilizou inteligentemente a força da ferramenta SCADA Flygt Outpost para gerir remotamente as suas estações elevatórias e ativos no terreno. Isto permitiu-lhes fazer proactivamente correções do sistema para garantir que não havia derrames de águas residuais. Os dados e analíticas em tempo real do sistema evitaram custos desnecessários e ajudaram a proteger o ambiente.

Usar o MultiSmart® iPSM para prevenir problemas

Juntamente com o sistema SCADA Flygt Outpost, o DPW de Suffolk County instalou MultiSmart® Pump Station Managers (iPSM) [Gestores de Estação de Bombeamento] da Xylem para simplificar os seus processos de gestão de águas residuais e esgotos. Para além de ser um controlador local com capacidade de registo de dados que comunica continuamente com o SCADA Flygt Outpost, o MultiSmart® iPSM é outra ferramenta de manutenção preventiva eficaz. Com automação integrada para medir o fluxo e limpar regularmente o fosso da bomba, o MultiSmart® iPSM evita problemas antes de estes se materializarem.

Para o DPW de Suffolk County, o MultiSmart® iPSMs forneceu uma tecnologia sofisticada que consegue recolher dados e acionar alertas de sistemas de controlo das suas estações e priorizar questões que necessitam realmente da chamada de um técnico. Além disso, o controlador inteligente monitoriza e calcula a utilização de energia em tempo real. Isto permite aos operadores dos serviços identificar e controlar quaisquer ineficácias potencializando a bomba mais eficiente e reduzindo o consumo geral de energia nas instalações.

Monitorizar e priorizar alertas remotamente

A implementação de um sistema de monitorização remota eficaz permitiu ao pessoal do DPW de Suffolk County reconhecer a verdadeira prioridade de um alarme. Agora, em vez de enviar pessoal para localizações remotas para recolher dados e monitorizar o sistema de águas residuais, o DPW pode rastrear, gerir, reportar, arquivar e controlar equipamentos e definições a partir de uma localização central. O sistema SCADA não só informa os operadores de problemas existentes como também, e mais importante, alerta a equipa para situações futuras, permitindo aos serviços tomar medidas preventivas e evitar despesas imprevistas.

A monitorização remota também reduziu a necessidade de os técnicos verificarem pessoalmente as estações de bombeamento de uma vez por dia para uma vez por semana. A um custo de $50 por hora para enviar um técnico para cada estação de bombeamento, o DPW de Suffolk County está a poupar $182.000 por ano em custos laborais.

Com o MultiSmart® iPSM, o DPW de Suffolk tem agora a capacidade de rapidamente diagnosticar, reparar e, se necessário, substituir equipamento no terreno. Em vez de transportar um conjunto diverso de controladores para os quais seria difícil que todos os técnicos estivessem formados, Suffolk County otimizou o seu inventário usando apenas o MultiSmart® iPSMs. Isto significa uma poupança de custos de $24.000 em comparação com ter diversos controladores na prateleira.

Estas poupanças somam-se às que Suffolk County conseguiu por instalar o sistema de bombeamento inteligente Flygt Concertor da Xylem em 2015. Numa estação elevatória que antes ficava obstruída frequentemente, o Flygt Concertor eliminou completamente a obstrução. Desde a instalação do sistema Flygt Concertor, os custos de manutenção foram reduzidos em $4.100 por ano. Adicionalmente, a estação de bombeamento beneficiou de uma redução no consumo de energia de 45 porcento e evitou $6.000 em custos de substituição de bomba.

A solução da Xylem reduz custos e derramamentos

Depois de totalmente instalado o sistema de monitorização e controlo, o DPW de Suffolk County teve resultados imediatos com custos reduzidos, derramamentos reduzidos e uma gestão de ativos melhorada. Os dados recolhidos no MultiSmart® iPSM são comunicados por todo o sistema através da rede SCADA Flygt Outpost.

Com a ajuda de automação inteligente e tecnologias de controlo, o Departamento de Obras Públicas de Suffolk County tem agora a capacidade de monitorizar ativamente as suas operações e fazer ajustes em tempo real fundamentados em decisões baseadas em dados para melhor servir a comunidade.