It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

La Contea di Suffolk passa al sistema SCADA intelligente di Xylem

La Contea di Suffolk passa al sistema SCADA intelligente di Xylem

I sistemi di monitoraggio e controllo delle stazioni di pompaggio per le acque reflue ormai obsoleti costavano al Dipartimento dei Lavori Pubblici della Contea di Suffolk migliaia di dollari ogni anno. Installando il sistema SCADA Flygt Outpost di Xylem di nuova generazione per una gestione più proattiva, il gestore ha risparmiato 182.000 dollari all’anno.

Una gestione più efficace delle grandi attività

Il Dipartimento dei Lavori Pubblici (DPW – Department of Works) della Contea di Suffolk di Long Island (New York, USA) gestisce un territorio molto ampio che comprende 26 impianti di depurazione con oltre 80 stazioni di pompaggio e più di 2.000 km di condutture fognarie. La capacità degli impianti spazia da 132.000 a 115 milioni di litri al giorno.

In considerazione  della vastità del distretto da gestire, il DPW della Contea di Suffolk ha deciso di aggiornare il proprio sistema SCADA con una tecnologia intelligente completa di analisi dei dati. Questa soluzione avrebbe consentito di ottimizzare il consumo energetico e le prestazioni, oltre a gestire la manutenzione e gli impianti in modo proattivo, più efficace e in remoto affinché il personale non dovesse essere costantemente presente sul campo.

Ad esempio, spesso il personale impiegava fino a 4 ore per rispondere ad una singola chiamata di emergenza. Inoltre, i tecnici dovevano controllare fisicamente le stazioni di pompaggio ogni giorno per accertarsi che funzionassero correttamente. Con più di 80 stazioni di pompaggio, tutto questo si traduceva in un costo di 182.000 dollari all’anno di manodopera.

Inoltre, razionalizzando l’automazione e il controllo, il gestore avrebbe potuto monitorare con maggiore attenzione le operazioni di trattamento sia delle acque bianche che reflue.

La soluzione di automazione e controllo SCADA Flygt di Xylem

Data l’esperienza precedente con Xylem, le pompe e i mixer Flygt, il DPW della Contea di Suffolk ha deciso di rivolgersi nuovamente a Xylem e al distributore locale Flygt, GA Fleet, alla ricerca di una soluzione. Alla fine, il DPW ha optato per il sistema SCADA Flygt Outpost di Xylem di nuova generazione. La decisione da parte del gestore è stata basata anche sul successo della versione precedente della rete SCADA Flygt Outpost, che si era rivelata determinante per gestire in tempo reale il picco di portata nel proprio impianto di raccolta in occasione dell’uragano Sandy del 2012.
 
Infatti, durante l’uragano, gli esperti della Contea di Suffolk sono riusciti a sfruttare al meglio le funzionalità dello strumento SCADA Flygt Outpost per monitorare sia le stazioni di sollevamento che gli impianti sul campo, apportando proattivamente le regolazioni necessarie ed evitando sversamenti di acque reflue. I dati in tempo reale e le analisi elaborate dal sistema hanno evitato inutili costi e contribuito a proteggere l’ambiente.

L’uso di iPSM MultiSmart® per prevenire eventuali problemi

Insieme al sistema SCADA Flygt Outpost, il DPW della Contea di Suffolk ha installato diversi Pump Station Manager (iPSM) MultiSmart® di Xylem per semplificare ulteriormente la gestione delle acque reflue e della rete fognaria in generale. Oltre ad essere un controller locale con capacità di registrazione e pienamente compatibile con il sistema SCADA Flygt Outpost, l’iPSM MultiSmart® è uno strumento estremamente efficace per la manutenzione preventiva. Infatti, grazie all’automazione integrata per la misurazione della portata e la pulizia della coppa, MultiSmart® iPSM contribuisce ad evitare i problemi prima che possano materializzarsi.
 
Nel caso del DPW della Contea di Suffolk, gli iPSM MultiSmart® hanno aggiunto una tecnologia sofisticata in grado di raccogliere i dati, inviare una notifica di allarme in caso di problemi a una delle stazioni di pompaggio e dare priorità alle problematiche che richiedono effettivamente l’intervento di un tecnico sul campo. Inoltre, il controller intelligente monitora e calcola il consumo di energia in tempo reale, consentendo agli operatori di individuare e verificare eventuali inefficienze sfruttando la soluzione di pompaggio più efficiente e riducendo il consumo complessivo dell’impianto.

Monitoraggio remoto e priorità delle notifiche di allarme

L’introduzione di un sistema di monitoraggio remoto efficace ha consentito al personale del DPW della Contea di Suffolk di riconoscere all’istante l’effettiva priorità di ogni allarme. Ora, anziché inviare il personale in luoghi remoti per raccogliere i dati e monitorare l’impianto di trattamento delle acque reflue, il DPW della Contea di Suffolk può tracciare, gestire, rapportare, archiviare e controllare le impostazioni delle attrezzature da una sala di controllo centrale. Il sistema SCADA non si limita solamente a informare gli operatori delle problematiche correnti ma, ancora più importante, segnala eventuali problematiche future, consentendo al gestore di adottare le misure preventive necessarie  ad evitare costi imprevisti.

Inoltre, grazie al monitoraggio remoto, i tecnici non sono più costretti a controllare fisicamente le stazioni di pompaggio che, in passsato, dovevano essere ispezionate una volta al giorno oppure una volta alla settimana. Considerando un costo di 50 dollari all’ora per tecnico e stazione di pompaggio, il DPW della Contea di Suffolk risparmierà 182.000 dollari all’anno di manodopera.

Con l‘iPSM MultiSmart®, ora il DPW della Contea di Suffolk può diagnosticare, riparare e all’occorrenza sostituire rapidamente le attrezzature sul campo. Inoltre, al posto di una varietà di controller differenti che, tra l’altro, necessitavano di corsi di formazione specifici per il personale, la Contea di Suffolk ha razionalizzato l’inventario con un solo iPSM MultiSmart® e risparmiato altri 24.000 dollari rispetto all’uso di diversi controller.

Tutti questi risparmi si aggiungono a quelli già ottenuti dalla Contea di Suffolk con l’installazione del sistema di pompaggio intelligente Flygt Concertor di Xylem nel 2015, che tra l’altro ha eliminato anche il problema di intasamento frequente di una delle stazioni di sollevamento. Dall’installazione del sistema Flygt Concertor, i costi di manutenzione si sono ridotti di 4.100 dollari all’anno. Inoltre, la stazione di pompaggio in questione ha registrato una riduzione del consumo energetico del 45% e il gestore ha risparmiato 6.000 dollari grazie alla mancata sostituzione delle pompe.

La soluzione di Xylem riduce i costi e il rischio di tracimazioni

Fin dalla messa in servizio del sistema di monitoraggio e controllo, i risultati per il DPW della Contea di Suffolk sono stati immediati, con una considerevole riduzione dei costi e del numero di tracimazioni, per non parlare della gestione più efficiente degli impianti. Inoltre, i dati raccolti dall’iPSM MultiSmart® sono condivisi all’istante in tutto il sistema per mezzo della rete SCADA Flygt Outpost.

Con l’aiuto di tecnologie di automazione e controllo intelligenti, ora il Dipartimento dei Lavori Pubblici della Contea di Suffolk può monitorare attivamente le proprie attività e apportare le regolazioni necessarie in tempo reale, prendendo le decisioni sulla base di dati concreti e offrendo un servizio migliore alla comunità.