It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

As bombas Xylem Lowara garantem desempenho de excelência no arranha-céus mais alto do mundo

Isto é evidente no espetacular desenvolvimento do Burj Khalifa em Dubai – a estrutura artificial mais alta do mundo.

A Xylem Lowara está no centro das mais recentes tecnologias em sistemas de transporte de água e tornou-se fornecedora de ponta de equipamentos de bombagem em diversos projetos prestigiados no Médio Oriente. Trabalhando em estreita colaboração com consultores e empreiteiros, estamos a reduzir o consumo energético ao mínimo possível, e o recente projeto de poupança energética em Dubai atingiu literalmente novas alturas.

Um marco extraordinário em eficiência energética…

O Burj Khalifa, anteriormente chamado Burj Dubai, recebe o nome de “Burj”, que em árabe significa torre. A planta trilobada do edifício de 828 metros inspira-se na flor do deserto Hymenocallis, originária dos Emirados Árabes Unidos. A torre é o ponto central do Downtown Burj Dubai, um grande desenvolvimento de uso misto. A fachada exterior é composta por vidro reflexivo com painéis em alumínio e aço inoxidável texturizado.

Uma engenharia extraordinária permitiu gerir o enorme edifício de forma altamente eficiente. Um exemplo são as aletas tubulares verticais em aço inoxidável, projetadas para resistir às extremas temperaturas de verão de Dubai. O Burj Khalifa representa não apenas um luxo sem igual, mas também um sucesso arquitetónico e um testemunho das capacidades humanas, tornando-se um dos grandes símbolos mundiais.

…o máximo de fiabilidade na tecnologia de bombas

A construção começou a 21 de setembro de 2004, com a conclusão da fachada exterior a 1 de outubro de 2009. O edifício faz parte do desenvolvimento de ponta de 2 km² denominado Downtown Burj Khalifa, localizado no “First Interchange” ao longo da Sheikh Zayed Road, próximo ao principal distrito comercial de Dubai.

As bombas Xylem Lowara foram escolhidas para satisfazer a extrema exigência de fiabilidade no arranha-céus mais alto do mundo. A Xylem Lowara forneceu seis grupos de transferência de água (11 kW–200 kW) e sete grupos booster (4 kW–37 kW) utilizando bombas multietapa verticais e horizontais através da Ahmed Ramadhan Juma (ARJ). Os grupos booster, utilizados para aumentar a pressão da água, estão equipados com acionamentos de velocidade variável Hydrovar®.

A tecnologia Hydrovar® define o padrão em eficiência

Os acionamentos de velocidade variável com Hydrovar® podem reduzir o consumo energético até 30%, aumentando o conforto dos utilizadores graças a uma pressão residual constante em todos os pontos de saída, independentemente da hora do dia ou do número de utilizadores.

O Hydrovar® regula a velocidade da bomba para garantir que o caudal e a pressão da água satisfaçam a procura, enquanto os motores funcionam de forma eficiente, evitando desperdício energético. Cada grupo é composto por duas bombas operacionais mais uma de reserva. As bombas estão localizadas no piso subterrâneo e em dois pisos técnicos adicionais situados a um terço da altura total da torre, servindo todos os pontos de consumo de água do edifício.

Qualidade na construção das bombas

Para satisfazer os mais elevados padrões de qualidade, os grupos foram montados em fábrica nas instalações Xylem Lowara em Vicenza, Itália, e entregues e postos em funcionamento no local do Burj Dubai em agosto de 2009. O Burj Khalifa foi oficialmente inaugurado a 4 de janeiro de 2010, e o sistema hidráulico fornece, em média, 946.000 litros de água por dia, além da água recolhida da condensação do sistema de arrefecimento. Uma inovação extraordinária adicional para este edifício excecional.