It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Nationales Schwimmstadion in Budapest erhält Notfallpumpenlösung

Nationales Schwimmstadion in Budapest erhält Notfallpumpenlösung

Im Alfred Hajós Schwimmstadion in Ungarns Hauptstadt Budapest werden große, internationale Schwimmwettkämpfe abgehalten Aufgrund seines Standorts auf einer Insel war eine Notpumpenlösung zum Abpumpen von Hochwasser erforderlich. Xylem lieferte innerhalb von nur drei Wochen eine Pumpenlösung, zu der zwei Lowara Tauchpumpen gehören. Die Lösung bietet eine 100-prozentige Redundanz, um absolute Zuverlässigkeit sicherzustellen.
 
Das Schwimmstation liegt auf der Margaretheninsel inmitten der Donau im Herzen von Budapest. Das 1930 erbaute Stadion ist Ungarns erste, geschlossene Schwimmhalle. Im Laufe der Jahre wurde die Anlage mit zusätzlichen Becken erweitert, um unterschiedliche, wichtige Sportereignisse, einschließlich der Schwimm-Europameisterschaft abhalten zu können. 2006 wurden ein Olympia-Becken und eine moderne Sprungturmanlage hinzugefügt. Die unterschiedlichen Anlagen des Stadions sind der Grund, weshalb die nationale und internationale Schwimmelite die Margaretheninsel als „Mekka“ des Schwimmsports bezeichnet.
 
2017 war die renommierte Anlage einer der Austragungsorte der 17. FINA World Championships – eines internationalen Wassersportwettkampfs, zu dem Schwimmen, Turmspringen und Wasserpolo gehören. Im Vorfeld der Veranstaltung wurden umfassende Renovierungsarbeiten durchgeführt. Das erweiterte Alfred Hajós Stadion kann während der Wettkämpfe jeden Abend 7.000 Zuschauer beherbergen.

Intelligenter Notfallplan zum Schutz vor Hochwasser

Die Installation einer Notpumpenlösung im Fall von Hochwasser war ein wichtiger Aspekt bei der Modernisierung des Alfred Hajós Stadions. Die Margaretheninsel wird bei hohem Wasserstand der Donau häufig überschwemmt. Im Laufe der Jahre wurden auf der Insel Vorkehrungen gegen diese Gefahr getroffen. Die Betreiber des Schwimmstadions waren jedoch nicht bereit, Risiken einzugehen, nicht zuletzt wegen der wichtigen Sportereignisse, die in der Anlage abgehalten werden. Die Lösung – Notfallplanung.

Es wurde entschieden, ein System aus Tauchpumpen zu installieren, um den Keller des Schwimmstadions im Falle hoher Wasserstände der Donau vor Überschwemmungen zu schützen. Xylem verfügt als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Wassertechnologie über die erforderlich Erfahrung, um zuverlässige, effiziente Pumpentechnologien zu liefern und wurde daher beauftragt, ein Hochwassermanagementsystem auszuarbeiten, das unverzüglich geliefert und installiert werden konnte.

„Wir hatten nur wenig Zeit, um dieses anspruchsvolle Aufrüstungsprojekt im Alfred Hajós Schwimmstadion umzusetzen, daher galt es, ein Technologieunternehmen zu finden, das unverzüglich die richtige Pumpe für die Aufgabe liefern konnte“, erklärt Ferenc Nagy, Facility Manager des Nationalen Sportzentrums. „Unser Bauunternehmen, Hydrotrade Kft., schlug Xylem vor, da sie bereits bei einer Reihe erfolgreicher Projekte mit dem Unternehmen zusammengearbeitet hatten.“

Zuverlässige Tauchpumpen mit 100-prozentiger Redundanz

Xylem lieferte seine Lowara 1300 Tauchpumpen. Die Pumpen wurden im einem sechs Meter tiefen Pumpensumpf mit einem Durchmesser von einem Meter installiert. Mit einer Leistung von 202,9 Litern pro Sekunde werden sie im Falle eines Hochwassers zum Entwässern des Kellers des Schwimmstadions eingesetzt, um das Wasser schnell abzupumpen und dadurch mögliche Schäden am restlichen Gebäude zu minimieren und eine fortgesetzte Funktion der Anlage sicherzustellen. Bei dieser Pumpenlösung wurde nichts dem Zufall überlassen. Die Primärpumpe hat eine Reservepumpe, die so konstruiert ist, dass sie bei einem etwaigen Leistungsabfall der Primärpumpe sofort zu arbeiten beginnt.

„Bei den FINA World Championships würden wir die besten Schwimmer der Welt sowie Tausende von Zuschauern bei jeder Veranstaltung beherbergen“, fährt Ferenc Nagy fort. „Daher benötigten wir eine zuverlässige, effiziente Pumpenlösung, die Xylem innerhalb von nur drei Wochen lieferte. Die Tatsache, dass das Pumpensystem eine 100-prozentige Redundanz bietet, gab uns die erforderlich Sicherheit vorbereitet zu sein, falls es zu einem Hochwasser kommen sollte.“

Eine verstopfungsfreie Pumpe für schwierigste Pumpeneinsätze

Die Lowara 1300 Serie basiert auf einer Technologie, die weltweit unter schwierigsten Bedingungen entwickelt und getestet wurde. Die Konstruktion des Laufrads ermöglicht einen problemlosen Feststofftransport, um Verstopfungen zu minimieren und einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen sowie Einsparungen bei Wartungskosten und Energieverbrauch zu liefern. Sämtliche Pumpen der Serie sind mit einem Motor ausgestattet, der eigens für einen zuverlässigen Betrieb in Nassaufstellungen entwickelt wurde. Die Motoren haben Isolationsklasse F oder besser, was einen Dauerbetrieb ohne Überhitzung ermöglicht und eine optimale Kühlung und lange Lebensdauer sicherstellt. Außerdem kann die Pumpe 15-mal pro Stunde gestartet werden.

Glücklicherweise musste das Hochwassernotsystem bislang noch nicht eingesetzt werden. Nach der Installation der Lowara Pumpen wurde das System jedoch in vollem Umfang und mit beeindruckendem Ergebnis getestet.

„Wir hoffen, dass wir das Hochwasserpumpensystem nicht so bald einsetzen müssen, aber zumindest wissen wir, dass wir gut vorbereitet sind“, schließt Nagy ab. „Zu wissen, dass wir ein zuverlässiges Entwässerungssystem installiert haben, lässt uns nachts gut schlafen!“