It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Novo aeroporto de Pequim conta com a Xylem para uma “cidade verde”

Novo aeroporto de Pequim conta com a Xylem para uma “cidade verde”

Soluções da Xylem geram 10% da energia renovável usada em todo o aeroporto.
 
O aeroporto internacional de Pequim - Daxing foi inaugurado em setembro, o maior terminal aeroportuário de estrutura única do mundo, com um projeto arquitetônico que parece uma fênix com as asas abertas. Com um investimento total de 16 bilhões de dólares, o aeroporto tecnologicamente avançado segue uma filosofia de “cidade verde”, amigável com o meio ambiente. A Xylem forneceu sistemas de drenagem para as pistas e um sistema de bombas geotérmicas para o edifício do terminal. Soluções de bombeamento com eficiência energética foram um requisito essencial do projeto.
 
O novo aeroporto internacional de Pequim - Daxing, localizado entre Pequim, Tianjin e Hebei, está em um terreno relativamente baixo. Isso significa que o equipamento de drenagem para as pistas precisava ser altamente eficiente e confiável. As bombas também tinham de ser de eficiência energética para cumprir as metas de impacto ambiental de todo o projeto do aeroporto. A Xylem foi selecionada para fornecer oito estações de bombeamento de águas pluviais nas pistas, incluindo 34 conjuntos de bombas Flygt.
 
“A Xylem organizou uma equipe de especialistas para o projeto, com ampla experiência em soluções para aeroportos internacionais”, afirma Chen Wenbin, gerente de vendas para o norte da equipe de edifícios comerciais da Xylem China. “A equipe desenvolveu uma solução para cumprir os requisitos especiais de eficiência e resiliência do aeroporto internacional de Pequim - Daxing.”
 
Dado que se espera um fluxo anual de 45 milhões de passageiros no aeroporto em 2021, qualquer atraso devido a falhas de drenagem em caso de chuva forte poderia causar graves perdas econômicas e grandes incômodos para os viajantes. Para evitar isso, o aeroporto conta com um sistema de drenagem secundário que inclui uma tubulação de águas pluviais, tanque de água, estação de bombeamento e um canal de drenagem aberto. As bombas de água são essenciais para a operação eficaz dos sistemas de drenagem.

A solução de bombas geotérmicas da Xylem

A Xylem também desenvolveu um sistema de bombas geotérmicas para o aeroporto. Esse sistema fornece aquecimento e refrigeração para os escritórios e a área pública do aeroporto, e também precisava ter um baixo impacto ambiental. Os tubos de troca de calor foram enterrados em 11.000 poços e foram construídas duas estações de energia, incluindo oito conjuntos de bombas geotérmicas.
 
Ao depender da temperatura subterrânea constante, o sistema de bombas geotérmicas reduz o consumo de energia para todo o aeroporto. As bombas de água de CA da Xylem são altamente eficientes e uma parte importante do sistema. As bombas ajudam a extrair o calor do solo no inverno e a fornecer refrigeração no verão. A Xylem forneceu 50 conjuntos de bombas de sucção dupla Bell & Gossett VSX para o sistema. As bombas geotérmicas geram 10% da energia renovável usada em todo o aeroporto.
 
“O sistema de bombas geotérmicas ajuda o aeroporto a reduzir o consumo de energia e as emissões ao fornecer energia renovável”, explica Shi Lin, gerente técnico de edifícios comerciais e residenciais e sistemas de aplicação de água da Xylem China.
 
Ele acrescenta: “Trabalhamos juntos para fornecer uma fonte de energia limpa para o aeroporto que durará muito tempo no futuro.”