It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bomba Flygt da Xylem ajuda a lavar 250.000 toneladas de tomate por ano

Bomba Flygt da Xylem ajuda a lavar 250.000 toneladas de tomate por ano

A empresa italiana de processamento de tomates Rodolfi está ativa há 120 anos, colhendo e conservando tomates dos cultivos locais. Hoje, a empresa processa 250.000 toneladas de tomate por ano, mas a presença de areia na água estava causando muito desgaste em suas bombas. A empresa mudou para a bomba Flygt 3171 com Hard Iron™ da Xylem que, depois de um ano de uso, ainda não apresenta sinais de desgaste.

A Rodolfi conquistou os mercados italiano e internacional com marcas como Ardita, Ortolina e Alpino, sem nunca afastar-se de seus valores, baseados no respeito à natureza e aos agricultores. A empresa somente colhe tomates com a madureza ideal e os processa poucas horas após a colheita.

No verão, quando os tomates amadurecem, caminhões carregam e descarregam tomates continuamente, e estes são imediatamente processados. As fábricas da Rodolfi estão equipadas com sistemas extremamente confiáveis, porque mesmo algumas horas de espera, com o calor do verão, poderiam fazer os tomates estragarem, levando a uma enorme perda financeira.

No momento em que o controle de qualidade interno aceita o conteúdo de um caminhão, os tomates precisam ser lavados para depois poderem ser processados industrialmente. Devido aos custos associados e ao impacto ambiental, essa não é uma tarefa banal. Após a colheita nos campos, às vezes em condições climáticas adversas, os tomates chegam sujos de terra e lama, que devem ser devidamente removidas.

O efeito devastador da areia nas bombas

Lavar 250.000 toneladas de tomates requer o uso de até 400 m3 de água por hora. Se essa água fosse retirada de um aqueduto e enviada às purificadoras municipais, tanto o impacto ambiental como os custos seriam consideráveis. Em vez disso, a Rodolfi decidiu usar seus próprios poços e uma solução interna para tratar a água usada para a lavagem. Essa decisão tem vantagens óbvias, mas exige sistemas apropriados de bombeamento, filtração e manuseio da água.

Especialmente na fábrica de Ozzano Taro, a água tem uma alta concentração de areia, o que causa um desgaste rápido dos impulsores das bombas. Esse problema levou a Rodolfi a instalar um removedor de areia e uma série de filtros para interceptar as folhas e galhos que também vêm com os tomates. Embora isso tenha reduzido o problema dos resíduos, não conseguiu impedir o desgaste provocado pela areia. Foi um verdadeiro pesadelo para a empresa, que precisava fazer manutenção nas bombas repetidamente.

A manutenção das bombas colocava a produção em risco

Durante anos, a Rodolfi confiou a manutenção de seus sistemas de bombas à M.C.R., uma oficina mecânica situada em Sissa, na província de Parma, especializada na manutenção e substituição de bombas, assim como no gerenciamento de purificadores de água. Os técnicos da M.C.R. estavam sempre disponíveis, especialmente durante a agitada temporada de verão.

Roberta Silvestri, gerente de vendas técnicas da M.C.R., conseguiu convencer a Rodolfi a substituir suas bombas existentes por alternativas mais eficientes e resistentes ao desgaste causado pela areia. Como a equipe de gerenciamento da Rodolfi reconheceu, as bombas antigas precisavam de uma manutenção considerável a cada dois meses. Além dos custos financeiros, a manutenção também era um fardo para as operações da empresa. Durante os períodos mais movimentados, qualquer problema pequeno podia custar dezenas de milhares de euros em produção perdida.

A Flygt 3171 com Hard Iron, resistente ao desgaste

Para resolver o problema do desgaste, a Rodolfi adotou a Flygt 3171, uma bomba para águas residuais de última geração, com eficiência energética, tecnologia-N e um inovador impulsor autolimpante. Porém, apesar de todas as vantagens desses recursos, eles são apenas um bônus em relação ao requisito fundamental: a resistência ao desgaste.

A bomba Flygt 3171 conta com um anel de desgaste substituível fabricado em Hard Iron, um material especificamente desenvolvido para resistir a substâncias abrasivas e corrosivas. O impulsor também é feito de Hard Iron, o que lhe permite resistir ao desgaste da areia contida na água. Com a orientação de Silvestri, os técnicos da Rodolfi determinaram o tamanho correto da bomba, que entrou em operação há um ano em paralelo com as outras máquinas já instaladas nos sete poços da Rodolfi.

Foi uma mudança muito bem-sucedida: diferentemente das outras bombas em operação, a Flygt 3171 até agora ainda não precisou de manutenção. Quando outras máquinas foram removidas para substituição de peças na oficina, a bomba Flygt também foi verificada, mas não apresentou sinais de desgaste. Isso provou à gerência da Rodolfi que a empresa tem a tecnologia e os materiais certos para resistir a qualquer dano causado pela areia.