It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Il sistema Wedeco riduce il contenuto il cloro e il consumo energetico

Il sistema Wedeco riduce il contenuto il cloro e il consumo energetico

In tutte le piscine pubbliche, una delle massime priorità è assicurare la qualità dell’acqua e il benessere dei bagnanti. Al parco acquatico H2O di Herford, Germania, un sistema UV di Wedeco contribuisce a ridurre il contenuto di cloro e il consumo energetico, assicurando allo stesso tempo la massima qualità dell’acqua. Il nuovo sistema Wedeco a bassa pressione del parco acquatico consuma il 10% dell’energia di un sistema a media pressione e migliora l’odore della piscina.

Nelle piscine, spesso il cloro viene combinato con ammonio e diversi composti organici formando quindi le  cloroammine, che possono irritare la pelle e gli occhi dei bagnanti. Il parco acquatico H2O di Herford, a gestione pubblica, ha deciso di trovare una soluzione per limitare l’uso di composti combinati del cloro e ottemperare al contempo alla legislazione tedesca in materia di depurazione dell’acqua.

Grazie a un sistema UV, le piscine possono ridurre l’uso di cloro ed evitare quindi eventuali irritazioni, oltre a ridurre il volume d’acqua dolce da apportare e di conseguenza l’energia necessaria per riscaldare l’acqua. Alla ricerca di una soluzione migliore per il trattamento dell’acqua, l’azienda pubblica di gestione di Herford ha deciso di rivolgersi a Xylem.

La riduzione del contenuto di cloro grazie al sistema UV di Wedeco

“In primo luogo abbiamo analizzato approfonditamente tutti i parametri insieme al cliente, poi abbiamo progettato una soluzione su misura”, spiega Carlos Silva, Area Sales Manager Process Technology, Xylem. “Il nostro sistema a bassa pressione scompone le  monocloroammine in modo che non possano più essere combinate. In questo modo si riduce la quantità di cloro da aggiungere, e di conseguenza le dicloroammine e le tricloroammine nell’acqua”.

Inizialmente, la società di gestione del parco acquatico di Herford ha deciso di mettere alla prova il sistema di Wedeco con un contratto di noleggio, ma si è ben presto resa conto della sua efficacia e ha quindi deciso di acquistarlo. In questo modo, ha potuto testare la soluzione UV a bassa pressione senza grandi investimenti. Infatti, i sistemi UV di Xylem possono essere noleggiati anche per brevi periodi di tempo in caso di problemi di filtrazione o decontaminazione dei filtri.

La disinfezione efficace dell’acqua grazie al sistema UV a bassa pressione

Il parco acquatico H2O di Herford ha optato per un sistema di disinfezione WedecoBX650e (con portata di 400 m³/h), integrato nel processo di ricircolo dell’acqua, e per un sistema di disinfezione Spektron900e UV (con portata di 600 m³/h) fuori dalla vista dei bagnanti.

Il sistema di trattamento UV inattiva il 99,99% dei patogeni presenti nell’acqua e contribuisce anche ad eliminare altre problematiche come l’accumulo microbico sui dispositivi di filtrazione e conseguenti problemi. Infatti, permette di evitare la contaminazione microbica della piscina fin dall’inizio, riducendo l’esigenza di cloro e la quantità di  cloroammine combinate.

La legislazione tedesca raccomanda l’uso di sistemi a media pressione, nonostante il consumo energetico più elevato. Tuttavia, il sistema Wedeco a bassa pressione utilizzato al parco acquatico consuma solamente il 10% circa dell’energia complessiva richiesta da un sistema a media pressione alternativo. Inoltre, il sistema di controllo OptiDose aumenta ulteriormente l’efficienza energetica, dosando l’intensità dei raggi UV in base alla qualità dell’acqua.

La riduzione dell’odore e i vantaggi a lungo termine del sistema Wedeco

“Il personale del parco acquatico ha notato una riduzione considerevole dell’odore dell’acqua della piscina già poco tempo dopo l’installazione del sistema”, conferma Friedrich Peters, Direttore Tecnico del parco acquatico H2O di Herford.

Per l’attrezzatura installata da Wedeco a Herford è stata stimata una vita utile di oltre 20 anni. Inoltre, generalmente le lampade UV funzionano senza problemi per 18–24 mesi, cioè il doppio rispetto ad altre soluzioni.