Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Xylem lança novo teste de bombas para poço seco na Suécia

Xylem lança novo teste de bombas para poço seco na Suécia

A Xylem revelou um novo poço seco para testar bombas de alta capacidade em sua fábrica de produção global de Emmaboda, na Suécia. A nova instalação permitirá o teste de bombas de águas residuais de até 9.000 kg nas configurações horizontal e vertical, em um ambiente seco. Os clientes podem receber dados detalhados e precisos sobre o desempenho para sua aplicação pretendida.

O novo poço de teste é especialmente importante para os clientes municipais da Xylem que buscam reforçar sua infraestrutura de gerenciamento de águas pluviais. Espera-se que as perdas globais de alimentos devido à mudança dos padrões climáticos aumentem dos 6 bilhões de dólares por ano de 2005 para 52 bilhões de dólares em 2050. A nova instalação de teste de poço seco da Xylem será compatível com as necessidades de teste dos clientes que adquirirem bombas de águas pluviais de alta capacidade para ajudar a construir a resiliência frente a esses eventos climáticos extremos.

A first for Xylem in Europe, the dry testing pit will reduce the delivery times of pumps requiring witness-testing in a dry installation. Previously, the pump would need to be sent either to Xylem’s custom pump testing facility in the US or to a third-party testing location. Customers can now attend the testing on-site at Xylem’s manufacturing facility in Emmaboda, benefiting from not only the testing itself, but receiving expert advice and visiting other parts of the factory to view the entire manufacturing process and Xylem’s advanced customization capabilities.

O primeiro deste tipo para a Xylem na Europa, o poço seco para testes reduzirá os tempos de entrega de bombas que exigem testes com testemunhas em uma instalação seca. Antes, era necessário enviar a bomba à instalação de teste de bombas personalizada da Xylem nos EUA ou a um local de testes terceirizado. Os clientes podem agora assistir aos testes no local, na fábrica de produção da Xylem de Emmaboda, com a vantagem não apenas de ver o teste em si, mas também de receber aconselhamento especializado e visitar outras partes da fábrica para conhecer todo o processo de fabricação e os recursos avançados de personalização da Xylem.

“Em Emmaboda, conseguimos testar bombas submergíveis de alta capacidade em instalações úmidas durante muitos anos e isso proporcionou aos nossos clientes medições em tempo real do desempenho e a confiança absoluta em sua aquisição”, explica Benny Moline, engenheiro de produção da fábrica de Emmaboda da Xylem. “Os clientes também gostaram da oportunidade de visitar nossa fundição de última geração, as linhas de produção, a showroom e o museu Flygt. Agora, temos o prazer de oferecer o mesmo serviço aos clientes que adquirirem bombas de águas residuais.”

A nova instalação de teste também contribuirá para a capacidade da Xylem de atender aos clientes do setor industrial, que muitas vezes têm requisitos de teste específicos associados a padrões rigorosos do setor. O ambiente de teste fornecerá importantes dados de desempenho, inclusive pontos de eficiência e Net Positive Suction Head (NPSH, carga líquida positiva de sucção), os quais garantirão a conformidade e proporcionarão tranquilidade ao cliente. Além disso, os dados de desempenho permitirão que os engenheiros da Xylem aprimorem continuamente os projetos hidráulicos.

O município de Nassau County, Nova York, é o primeiro cliente a usar a nova instalação de teste após realizar o pedido de quatro bombas de águas residuais Flygt CZ3800 de instalação horizontal seca, as maiores bombas Flygt da Xylem. As bombas serão usadas para ajudar a aumentar a capacidade de gerenciamento de águas residuais do município. No início deste mês, representantes de Nassau County estiveram em Emmaboda para testar as bombas no local e assistiram à cerimônia que marcou a inauguração do poço de testes.

Lars-Göran Nilsson, vice-presidente de operações da fábrica de Emmaboda da Xylem explicou que “o primeiro lote de bombas CZ3800 tem flanges de sucção de 100 cm e de descarga de 80 cm. As bombas precisarão de uma vazão de 140.000 litros por minuto, uma alta taxa de vazão que agora estamos equipados para testar, após a instalação do novo poço seco e da tubulação associada.”

Na foto: Marie-Louise Lennartsson, especialista de pedidos da Great & Grey, com Benny Moline, engenheira de produção da fábrica de Emmaboda da Xylem.