Comprendere la Direttiva Europea sul Trattamento delle Acque Reflue Urbane (UWWTD) rivista
Le risposte alle domande più frequenti
La direttiva revisionata sul trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD) rappresenta la riforma più significativa della legislazione sulle acque reflue urbane degli ultimi 30 anni. Mentre i gestori del servizio idrico iniziano a prepararsi a requisiti più stringenti in materia di rimozione dei nutrienti e prestazioni di trattamento, molti si chiedono cosa significhino in pratica le modifiche e quando debbano iniziare a pianificare. Per approfondire l'argomento, Andrea Maggio, Global Product Manager, Process Intensification presso Xylem, risponde ad alcune delle domande più frequenti sulla UWWTD revisionata.
![]()
Non c'è momento migliore di questo per iniziare. Sebbene molti dei nuovi requisiti entreranno in vigore negli anni 2030 e oltre, la Direttiva è già nella fase di trasposizione nazionale, con gli Stati membri dell'UE tenuti a incorporarla nella legislazione nazionale entro il 31 luglio 2027.
La UWWTD revisionata introduce standard ambientali più ambiziosi per il trattamento delle acque reflue urbane, inclusi requisiti più stringenti per la rimozione dei nutrienti, il consumo di energia e, per alcuni impianti di trattamento, la rimozione dei microinquinanti. Sebbene le scadenze di attuazione possano sembrare lontane, una pianificazione anticipata offre ai gestori l'opportunità di valutare in che modo le modifiche influenzeranno i loro asset, sviluppare strategie di investimento graduale e realizzare potenziamenti nel tempo.
Tuttavia, prepararsi in anticipo significa più che semplicemente soddisfare futuri requisiti normativi. Rappresenta anche un'opportunità per migliorare le prestazioni di trattamento, rafforzare la resilienza operativa e affrontare le sfide che molti impianti di trattamento delle acque reflue stanno già affrontando. Investire in processi di trattamento avanzati, in particolare quelli che migliorano la rimozione dei nutrienti, può contribuire ad aumentare la capacità di trattamento, migliorare la qualità dell'effluente, supportare un maggiore riutilizzo delle acque e ridurre i consumi energetici – il tutto assicurando che gli impianti siano ben posizionati per soddisfare i futuri obblighi di conformità.
È preferibile adottare un approccio olistico che consideri insieme le prestazioni di trattamento, l'efficienza energetica e la resilienza operativa a lungo termine. Non deve essere un caso di ottimizzazione dell'uno a spese dell'altro.
L'adeguamento di un impianto esistente può creare opportunità per ridurre il consumo energetico attraverso l'integrazione del design di aerazione con soffianti ad alta efficienza. Questo può anche essere combinato con tecnologie di intensificazione di processo in grado di migliorare le prestazioni e aumentare la capacità idraulica con processi come il sistema BioMag® di Xylem.
Tuttavia, i potenziamenti di grandi impianti operativi possono essere impegnativi e l'aggiunta di processi a valle con ridotto ingombro che rimuovono molteplici inquinanti può essere attraente – soprattutto se si tratta di una soluzione a basso consumo energetico.
L'aumento del riutilizzo delle acque inizia con il miglioramento della qualità e della costanza dell'effluente trattato. Molti dei potenziamenti di processo che supportano la conformità alla UWWTD revisionata, come il trattamento terziario, possono anche produrre un effluente più adatto a una gamma più ampia di applicazioni di riutilizzo non potabile.
Il sistema CoMag® di Xylem ne è un buon esempio. Questa tecnologia leader per la rimozione di solidi e fosforo utilizza la magnetite per migliorare il processo di chiarificazione, facendo sedimentare i fiocchi chimici fino a 30 volte più velocemente rispetto alla chiarificazione convenzionale. Grazie a un ingombro ridotto, aumenta la possibilità di riutilizzare l'infrastruttura esistente. Inoltre, poiché il sistema produce effluenti ad alta limpidezza, rispetto ad altre tecnologie questo contribuisce a ridurre l'energia e i costi operativi necessari per le fasi finali di trattamento, in particolare la disinfezione UV e un processo di ossidazione avanzata (AOP).
La UWWTD revisionata pone maggiore enfasi sul monitoraggio, sul reporting e sulla dimostrazione della conformità, il che significa che gli impianti di trattamento delle acque reflue avranno bisogno di accedere a dati operativi più accurati, tempestivi e affidabili. La conoscenza è potere, tuttavia, e questo rappresenta un'opportunità per migliorare il controllo dei processi e prendere decisioni operative più informate.
Il monitoraggio digitale, l'automazione e l'ottimizzazione dei processi in tempo reale possono aiutare i gestori a monitorare le prestazioni di trattamento, a identificare i problemi prima che influenzino la conformità e a rispondere più rapidamente alle condizioni mutevoli, come le fluttuazioni di portata o gli eventi meteorologici estremi. Investendo ora in queste capacità, i gestori possono non solo semplificare i futuri obblighi di reporting, ma anche migliorare l'efficienza, rafforzare la resilienza operativa e mantenere prestazioni di trattamento costanti man mano che le aspettative normative continuano a evolversi.
Per quanto riguarda la conformità alla UWWTD revisionata, sarà necessaria una combinazione di tecnologie di trattamento, soluzioni di monitoraggio e reporting, e Xylem può supportare gli impianti nell'identificare ciò che meglio si adatta alle loro specifiche esigenze operative. Per quanto riguarda la rimozione dei nutrienti, i sistemi BioMag® e CoMag® di Xylem sono soluzioni leader per impianti con e senza vincoli di ingombro. Entrambi si basano su processi avanzati di sedimentazione accelerata mediante magnetite – particelle di minerale di ferro completamente inerti – per aumentare la densità dei fiocchi biologici, migliorare le velocità di sedimentazione e aumentare le prestazioni degli impianti di trattamento delle acque reflue, riducendo significativamente i costi necessari per il potenziamento del processo.