It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

La normativa sulle acque sotterranee si fa più stringente: cosa cambia con la nuova direttiva UE per gli operatori di pozzi – e perché il controllo della pompa è decisivo

In tutta Europa, l'emungimento delle acque sotterranee entra in una nuova fase regolatoria.

Con l'adozione della Direttiva (UE) 2026/805, l'Unione Europea ha rafforzato in modo significativo il proprio quadro normativo per la protezione della qualità delle acque, sottoponendo le falde idriche a un livello di controllo senza precedenti.

Per chi gestisce impianti di pompaggio da pozzo, si tratta di un cambio di paradigma: l'emungimento non viene più valutato soltanto in termini di volumi o disponibilità della risorsa, ma sempre più in base alla responsabilità e alla controllabilità con cui viene gestito il sistema.

"Nelle applicazioni con pozzi, la conformità non è più un esercizio documentale. Sta diventando un modello operativo, dove il controllo e l'efficienza fanno davvero la differenza."
Naci Puydupin, International Business Development

Cosa cambia davvero con la nuova direttiva

La direttiva aggiornata modifica la Direttiva Quadro sulle Acque, la Direttiva sulle Acque Sotterranee e la Direttiva sugli Standard di Qualità Ambientale, introducendo novità di particolare rilevanza per le applicazioni con pozzi.

Il controllo degli inquinanti viene ampliato e modernizzato: l'elenco delle sostanze regolamentate si aggiorna e vengono introdotti standard per famiglie di composti come PFAS, pesticidi e bisfenoli. La conformità si sposta quindi dalle verifiche su singoli parametri verso una valutazione più ampia del rischio chimico nelle acque sotterranee.

Parallelamente, si rafforzano i requisiti di monitoraggio e rendicontazione. La direttiva promuove approcci più sistematici e scientifici, aprendo la strada a strumenti di monitoraggio avanzati e digitali, con aspettative crescenti in termini di tracciabilità e coerenza dei dati.

Viene inoltre chiarito il concetto di deterioramento dello stato delle acque sotterranee, rafforzando il principio secondo cui le attività di emungimento devono evitare impatti negativi sui corpi idrici, salvo giustificazione rigorosa.

"La direzione è chiara: standard più severi, copertura più ampia degli inquinanti e aspettative di monitoraggio più solide. Gli operatori avranno bisogno di più controllo, non solo di più capacità."
Naci Puydupin, International Business Development

Perché il controllo dell'emungimento diventa una questione di conformità

Le pompe non rimuovono gli inquinanti dall'acqua di falda. Tuttavia, influenzano direttamente le modalità di emungimento, che ora sono al centro dell'attenzione normativa.

Il pompaggio non controllato, il funzionamento a velocità fissa o i sistemi sovradimensionati possono comportare sovra-estrazione, consumi energetici non necessari e instabilità del sistema — fattori sempre più difficili da conciliare con un quadro normativo in continua evoluzione.

In questo contesto, la conformità diventa operativa, non soltanto amministrativa.

Come le pompe da pozzo Lowara supportano l'adeguamento normativo

Le soluzioni Lowara per pozzi sostengono i pilastri operativi che il nuovo quadro normativo premia in misura crescente: controllo, efficienza e stabilità.

Consentendo un controllo preciso dell'emungimento, i sistemi di pompaggio possono adattare la portata alla domanda reale, senza imporre portate costanti. Questo riduce lo stress sugli acquiferi e migliora il comportamento complessivo dell'impianto.

Le piattaforme di pompe da pozzo in acciaio inossidabile ad alta efficienza sono progettate per un funzionamento stabile e continuativo, supportando cicli di servizio prolungati e ottimizzando le prestazioni energetiche — un elemento di crescente importanza nelle applicazioni soggette a vincoli ambientali.

La rampa di avviamento e arresto controllata migliora ulteriormente la stabilità del sistema, aiutando gli operatori a dimostrare un'operatività prevedibile e responsabile, nel momento in cui gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione si fanno più strutturati.

"In un contesto normativo sempre più esigente, il valore si crea pompando l'acqua con controllo, efficienza e costanza."
Naci Puydupin, International Business Development

Da "capacità" a "controllo": la nuova narrativa

Il messaggio che emerge dalla nuova direttiva UE è inequivocabile. L'emungimento delle acque sotterranee non viene più valutato semplicemente in base a quanta acqua si può estrarre, ma a quanto bene viene gestita l'estrazione.

Per gli operatori di pozzi, investire in sistemi di pompaggio efficienti e controllabili è dunque una scelta strategica. Le soluzioni Lowara per pozzi sono progettate per accompagnare questa transizione, aiutando ad allineare l'operatività quotidiana a un quadro normativo che alza l'asticella della tutela delle acque sotterranee.