Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

L’acqua a servizio del settore metallurgico

Nella produzione metallurgica non c’è spazio per compromessi. Xylem contribuisce a proteggere le apparecchiature, a massimizzare i tempi di attività e a sostenere la sostenibilità con soluzioni di pompaggio affidabili ed efficienti dal punto di vista energetico.

industrial plant for the production of sheet metal in a steel mill - storage of sheet rolls ; Shutterstock ID 1421414402; purchase_order: Marketing AW EMEA campaign; job: ; client: ; other:

Soluzioni affidabili per la gestione dell’acqua nell’industria siderurgica e metallurgica

La produzione dell’acciaio è uno dei processi industriali che richiede il maggior consumo idrico. Un tipico impianto siderurgico assorbe circa 28 m³ di acqua per ogni tonnellata di acciaio prodotta, mentre il consumo effettivo di acqua è inferiore, approssimativamente da 1,6 a 3,3 m³ per tonnellata, poiché circa il 90% dell’acqua viene trattata, raffreddata e riutilizzata o restituita alla fonte. Gran parte di quest’acqua viene impiegata nei sistemi di raffreddamento e di circolazione, dove le prestazioni affidabili delle pompe sono essenziali per proteggere le apparecchiature critiche e mantenere una produzione continua. 

Gli impianti di lavorazione dell’acciaio e dei metalli operano in condizioni di temperature estreme, funzionamento continuo e devo rispettare requisiti ambientali e di efficienza sempre più elevati. I guasti ai sistemi di raffreddamento o di tempra comportano costosi tempi di fermo, maggiori spese di manutenzione e un aumento del consumo energetico.

Xylem combina una tecnologia collaudata nel settore delle pompe con una profonda competenza applicativa per aiutare fornitori, proprietari, operatori e appaltatori di servizi degli impianti ad affrontare queste sfide con sicurezza. Più che un semplice produttore di pompe, Xylem è un partner di fiducia che fornisce soluzioni affidabili, efficienti dal punto di vista energetico e sostenibili per la gestione dell’acqua in ambienti industriali esigenti.

Perché Xylem?

  • Affidabilità – Progettati per un funzionamento continuo, al fine di ridurre al minimo i tempi di fermo non programmati. 
  • Efficienza – Il sistema idraulico ottimizzato e i motori ad alta efficienza contribuiscono a ridurre il consumo energetico e i costi operativi. 
  • Sostenibilità – Soluzioni che favoriscono un uso responsabile dell’acqua e riducono l’impatto ambientale. 
  • Competenza – Conoscenza delle applicazioni e assistenza tecnica da parte di uno specialista globale nel settore dell’acqua industriale. 
  • Partnership – Scelta da costruttori di impianti, operatori e appaltatori di manutenzione in tutto il mondo.

Scarica la nostra brochure industriale

Più di un semplice fornitore di pompe

Xylem è molto più di un produttore di pompe di alta qualità. Siamo un partner esperto nella fornitura di soluzioni, che lavora a stretto contatto con fornitori di impianti, appaltatori EPC, gestori di impianti e specialisti della manutenzione per offrire soluzioni affidabili per la gestione dei fluidi, su misura per le esigenze dell’industria siderurgica e metallurgica.

Il nostro team comprende il ruolo fondamentale della gestione idrica nel mantenimento dell’efficienza produttiva, nella protezione delle attrezzature e nel sostegno alle iniziative di sostenibilità. Che si tratti di progettare un nuovo impianto, di aggiornare sistemi esistenti o di sostituire attrezzature, Xylem fornisce sia i prodotti che il supporto tecnico necessari per garantire prestazioni a lungo termine.

Contattate i nostri esperti del settore

Cercate la soluzione di pompaggio giusta per la vostra applicazione? I nostri specialisti sono pronti ad aiutarvi a scegliere la soluzione ottimale per il vostro progetto.

Contattaci

Siamo a tua disposizione. Compila il modulo sottostante per avere maggiori informazioni o per richiedere un preventivo.

*  Campo obbligatorio