It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Wasserlösungen für eine starke Metallindustrie

In der Metallproduktion gibt es keinen Spielraum für Kompromisse. Xylem trägt mit zuverlässigen, energieeffizienten Pumpenlösungen dazu bei, kritische Anlagen zu schützen, die Betriebszeit zu maximieren und die Nachhaltigkeit zu fördern

industrial plant for the production of sheet metal in a steel mill - storage of sheet rolls ; Shutterstock ID 1421414402; purchase_order: Marketing AW EMEA campaign; job: ; client: ; other:

Zuverlässige Wasseraufbereitungslösungen für die Stahl- und Metallindustrie

Die Stahlproduktion ist einer der wasserintensivsten industriellen Prozesse. Ein typisches Stahlwerk nimmt pro Tonne produziertem Stahl etwa 28 m³ Wasser auf, wobei der tatsächliche Wasserverbrauch mit etwa 1,6 bis 3,3 m³ pro Tonne geringer ist, da etwa 90 % des Wassers aufbereitet, gekühlt und wiederverwendet oder in die Quelle zurückgeführt werden. Ein Großteil dieses Wassers wird in Kühl- und Kreislaufsystemen verwendet, wo eine zuverlässige Pumpenleistung unerlässlich ist, um kritische Anlagen zu schützen und eine kontinuierliche Produktion aufrechtzuerhalten. 

Stahl- und Metallverarbeitungsanlagen sind rund um die Uhr im Einsatz, arbeiten unter extremen Temperaturen und stehen gleichzeitig vor steigenden Anforderungen hinsichtlich Effizienz, Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Ausfälle in Kühl- oder Abschreckanlagen können zu kostspieligen Ausfallzeiten, höheren Wartungskosten und einem erhöhten Energieverbrauch führen.

Xylem unterstützt Anlagenlieferanten, Betreiber, Eigentümer und Dienstleister dabei, diesen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen. Durch die Kombination bewährter Pumpentechnologie mit umfassendem Anwendungs-Know-how entstehen zuverlässige, energieeffiziente und nachhaltige Wassermanagementlösungen für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Xylem ist dabei weit mehr als ein Pumpenhersteller. Das Unternehmen versteht sich als verlässlicher Partner, der Kunden dabei unterstützt, ihre Prozesse zu optimieren, Ressourcen effizient einzusetzen und die langfristige Leistungsfähigkeit ihrer Anlagen zu sichern.

Warum Xylem?

  • Zuverlässigkeit – Entwickelt für den Dauerbetrieb, um ungeplante Ausfallzeiten zu minimieren. 
  • Effizienz – Optimierte Hydraulik und hocheffiziente Motoren tragen zur Senkung des Energieverbrauchs und der Betriebskosten bei. 
  • Nachhaltigkeit – Lösungen, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser fördern und die Umweltbelastung verringern. 
  • Kompetenz – Anwendungswissen und technischer Support von einem globalen Spezialisten für Industriewasser. 
  • Partnerschaft – Genießt das Vertrauen von Anlagenbauern, Betreibern und Wartungsunternehmen weltweit.

Laden Sie unsere Industriebroschüre herunter

Mehr als nur ein Pumpenlieferant

Xylem ist mehr als nur ein Hersteller hochwertiger Pumpen. Wir sind ein erfahrener Lösungspartner, der eng mit Komplettanlagenlieferanten, EPC-Auftragnehmern, Anlagenbetreibern und Wartungsspezialisten zusammenarbeitet, um zuverlässige Lösungen für den Flüssigkeitstransport zu liefern, die auf die Bedürfnisse der Stahl- und Metallindustrie zugeschnitten sind.

Unser Team weiß um die entscheidende Rolle des Wassermanagements für die Aufrechterhaltung der Produktionseffizienz, den Schutz der Anlagen und die Unterstützung von Nachhaltigkeitsinitiativen. Ganz gleich, ob Sie eine neue Anlage planen, bestehende Systeme modernisieren oder Anlagen austauschen – Xylem bietet sowohl die Produkte als auch den technischen Support, um eine langfristige Leistungsfähigkeit sicherzustellen.

Kontaktieren Sie unsere Branchenexperten

Suchen Sie nach der richtigen Pumpenlösung für Ihre Anwendung? Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne dabei, die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden.

Informationen anfordern

Haben Sie Fragen, benötigen Sie zusätzliche Informationen oder möchten uns eine Anfrage stellen? Kontaktieren Sie uns über das Formular und wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.

*  Pflichtfeld: