It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

O estado da água ultrapura: Perspetivas do UltraFacility

A UltraFacility 2025 destacou a evolução da estratégia da água ultrapura (UPW) no fabrico de semicondutores. À medida que a produção de aparas aumenta e a complexidade do processo aumenta, os fabricantes estão a equilibrar requisitos de pureza mais rigorosos com taxas de reutilização mais elevadas e condições de água de nascente variáveis. Manter uma qualidade da água estável, proteger a rentabilidade e conceber sistemas resilientes são agora prioridades centrais à medida que as instalações se expandem para suportar o crescimento impulsionado pela IA.

maio 7, 2026 Alan Knapp
Industrial Water Reuse Microelectronics

Durante décadas, o objetivo dos sistemas de água para a microeletrónica era simples: alcançar a maior pureza possível. Esse objetivo continua a ser essencial. Mas hoje em dia, só a pureza não define o desempenho. 

À medida que a produção aumenta para cumprir o design da lança de IA e do chip se torna mais complexa, os fabricantes de semicondutores necessitam de sistemas de água ultrapura que funcionem com estabilidade. O aumento da reutilização interna, das águas de nascente variável e das margens de operação mais apertadas significa que a questão já não é simplesmente: “Quão limpa é a água?” É: “O sistema consegue fornecer esse nível de pureza de forma fiável, todos os dias, à escala de produção completa?” 

Na UltraFacility 2025, um fórum líder para infraestruturas de instalações de semicondutores, engenheiros e líderes de operações focados nesta mudança. Os sistemas de água já não são infraestruturas de instalações. A sua estabilidade e adaptabilidade afectam directamente o rendimento, o tempo de funcionamento, o controlo de custos e a capacidade de dimensionar a produção com confiança.

Perspetivas do líder em microeletrónica da Xylem 

Abaixo, Alan Knapp, Diretor sénior, Desenvolvimento de negócios – Microeletrónica na Xylem fornece as suas conclusões da UltraFacility 2025. Alan e a sua equipa ajudam os clientes de semicondutores a enfrentar os desafios da água ultrapura, da água residual e da sustentabilidade. Com mais de quatro décadas em água industrial, trabalha diretamente com fabricantes que navegam em requisitos cada vez mais complexos de pureza e reutilização. 

É um participante de longa data da UltraFacility. Como evoluiu o foco da conferência e da indústria de microeletrónica ao longo do tempo? 

Quando frequentei a UltraFacility pela primeira vez, a conversa centrou-se em aumentar os limites de pureza — removendo mais contaminantes, medindo limites de deteção mais baixos e otimizando tecnologias de tratamento individuais com foco na redução da utilização de água no processo. Isso continua a ser importante, especialmente à medida que os designs de limalha diminuem e a tolerância à variabilidade cai, enquanto a quantidade de passos do processo aumentou, levando a uma maior procura de UPW.

O que mudou é o contexto mais amplo. Os volumes de produção estão a crescer rapidamente, impulsionados em parte pela IA e pela procura avançada de computação. Ao mesmo tempo, as fábricas estão a aumentar a reutilização interna da água para gerir os custos e o risco do fornecimento de energia. 

O foco passou de alcançar a pureza máxima em isolamento para manter a estabilidade de todo o sistema em condições de operação reais. A questão de hoje é: Como mantemos a água limpa de forma consistente, ao mesmo tempo que aumentamos a produção e maximizamos a reutilização, sem colocar a rentabilidade em risco?

Como é que as águas de nascente em mudança criam novos riscos de fiabilidade para os sistemas UPW? 

A variabilidade da água de nascente está a tornar-se uma consideração prática do design. Em algumas regiões, as fábricas alternam entre diferentes abastecimentos municipais - como águas superficiais e águas subterrâneas - que podem ter química muito diferente. Em Gresham, Oregon, as instalações podem alternar entre água de poço e água de superfície. Em partes da Baía, os fabricantes confiam em várias fontes de água com perfis minerais e orgânicos distintos. 

Mesmo alterações químicas modestas podem ter impacto nas membranas, resinas de troca iónica e sistemas de polimento a jusante. 

Dito isto, em muitos casos a maior variabilidade vem do interior das instalações. À medida que as instalações voltam a reciclar mais água de processo para o sistema UPW, os contaminantes residuais tornam-se mais concentrados. Cada aumento na reutilização aperta a margem de operação. 

Pequenas alterações a montante, seja de água de nascente misturada ou de um fluxo reciclado interno, podem ondular através do trem de tratamento. É fundamental conceber uma solução para a variabilidade, não para as condições de linha de base ideais. Isto significa integrar estratégias flexíveis de pré-tratamento, monitorização em tempo real e controlo adaptável que mantêm um desempenho estável à medida que as entradas e as taxas de recuperação evoluem. 

Como é que a reutilização da água modela o design do sistema UPW? 

A reutilização da água é uma iniciativa de sustentabilidade e uma estratégia de gestão de riscos. Reduz a procura de água doce e mitiga o risco de fornecimento, mas aumenta a complexidade do sistema. 

A produção de água ultrapura gera sempre correntes que contêm a maioria das impurezas removidas. À medida que as instalações aumentam as taxas de recuperação, esses fluxos tornam-se mais pequenos, mas mais concentrados. Se não for cuidadosamente gerida, essa concentração pode forçar membranas, resinas e tecnologias utilizadas para recuperação. 

A reutilização eficaz requer uma abordagem ao nível dos sistemas — compreender como cada fase da unidade de tratamento interage e garantir que uma recuperação mais elevada não compromete a fiabilidade ou a rentabilidade. 

O que significa o crescimento impulsionado por IA para a água ultrapura? 

O crescimento da IA e da infraestrutura digital está a aumentar a procura de semicondutores. Embora os centros de dados tenham diferentes requisitos de água, eles ampliam a pressão nos sistemas de água e de refrigeração, especialmente em regiões com stress hídrico. Os centros de dados também estão a analisar métodos de refrigeração de líquidos eficazes para reduzir o consumo de água. 

Para os fãs, isto torna o planeamento da água mais estratégico. As instalações não podem assumir um fornecimento estável e abundante. Capacidade de reutilização, resiliência e flexibilidade operacional são agora fatores nas decisões de expansão. À medida que a IA impulsiona o crescimento da produção, a importância dos sistemas UPW fiáveis e adaptáveis aumenta. 

 O que diferencia os parceiros de água ultrapura de sucesso hoje? 

Não há uma resposta única. Todas as instalações têm água de nascente, objetivos de produção e objetivos de recuperação únicos. 

Os parceiros bem-sucedidos entendem como todo o sistema funciona em conjunto. A água ultrapura não é uma tecnologia — é uma cadeia de tecnologias que deve funcionar em equilíbrio. A experiência é importante porque as decisões tomadas numa fase afectam tudo a jusante. A circularidade da água é agora o foco. 

O que diferencia os parceiros fortes é a capacidade de aplicar essa experiência às condições de funcionamento reais. Não se trata apenas de instalar o equipamento. Trata-se de ajudar as instalações a conceber sistemas que permanecem estáveis à medida que as condições evoluem. 

Quão importante é o desenvolvimento da força de trabalho para o futuro dos sistemas UPW? 

O desenvolvimento da força de trabalho é fundamental. Os sistemas UPW são cada vez mais complexos, exigindo experiência em química, hidráulica, controlo de processos e integração de sistemas. 

Na UltraFacility 2025, a Xylem estabeleceu uma parceria com a Global Water Intelligence (GWI) para receber um desafio de engenharia para estudantes focados em sistemas de água semicondutora. Os participantes receberam orientação dedicada, orientação prática e perspetivas sobre a conceção de sistemas do mundo real. Iniciativas como esta demonstram que o futuro da água ultrapura não depende apenas da tecnologia, mas também da transmissão de conhecimentos e experiência para a próxima geração de engenheiros que irão operar, otimizar e fazer avançar estes sistemas críticos.

Da pureza ao desempenho: O que vem a seguir 

O UltraFacility 2025 tornou uma coisa clara: Os sistemas UPW devem fazer mais do que fornecer água limpa – devem adaptar-se. Os fabricantes necessitam de sistemas que se adaptem a entradas variáveis, suportem taxas de reutilização mais elevadas e permaneçam estáveis na escala de produção. 

Conceber para resiliência, flexibilidade e desempenho integrado é agora tão importante como alcançar baixos níveis de contaminantes. Em 2026 e no futuro, a água ultrapura será definida não apenas pela limpeza — mas também pela consistência e confiança com que contribui para o crescimento.