Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode

hydrovar® X negli edifici: affidabilità che si traduce in continuità del servizio

Lidia Carpi, Wholesaler Coordinator & Spain Sales Engineer Trade, AW Iberia

Lavoro nel settore delle pompe da anni, e una cosa l'ho imparata: negli edifici, ci si accorge dell’impianto idrico solo quando smette di funzionare.

Finché tutto va bene, nessuno ci pensa. È invisibile, silenzioso, dato per scontato. Ma il giorno in cui la pressione cala, o peggio ancora l'acqua non arriva, diventa improvvisamente un problema di tutti.

È esattamente da questa consapevolezza che nasce hydrovar® X.

Continuità prima di tutto

Nel building services, le esigenze cambiano a seconda del contesto — ma la richiesta di fondo è sempre la stessa: pressione stabile, in ogni momento, senza richiedere interventi continui.

In un condominio residenziale, il sistema deve gestire variazioni di carico molto ampie: consumo quasi nullo di notte, picchi al mattino quando decine di appartamenti si attivano contemporaneamente. In un hotel, la sfida è diversa — la domanda è distribuita durante tutto l'arco della giornata, con picchi legati ai turni di pulizia, alla ristorazione, alle spa. In un edificio per uffici, invece, il profilo di utilizzo è più prevedibile ma non per questo meno critico: una caduta di pressione nei servizi igienici durante le ore lavorative è un problema immediato e visibile.

hydrovar® X è progettato per rispondere a tutti questi scenari. Il controllo intelligente della velocità adatta continuamente le prestazioni alla domanda reale, mantenendo la pressione impostata costante indipendentemente da quante utenze siano attive in quel momento.

Il motore IE5: efficienza senza compromessi

hydrovar® X, grazie al controllo intelligente della velocità e alla regolazione precisa della pressione, mantiene prestazioni costanti anche al variare della richiesta — nelle ore di punta come nei momenti di basso consumo. Il motore sincrono IE5 integrato garantisce il massimo livello di efficienza energetica disponibile oggi sul mercato, riducendo i consumi anche nei cicli di utilizzo più intensi.

In un edificio che funziona 365 giorni all'anno, spesso 24 ore su 24, anche un miglioramento marginale dell'efficienza si traduce in risparmi significativi nel tempo. E non si tratta solo di energia: un motore ad alta efficienza può contribuire a ridurre le perdite energetiche, contenere le sollecitazioni termiche e favorire una maggiore durata operativa del sistema.

 La manutenzione diminuisce. La vita utile dell'impianto si allunga. Sono vantaggi concreti, misurabili, che il gestore dell'edificio percepisce nel tempo.

Nessun fermo totale in caso di anomalia

Un aspetto che sottolineo sempre quando parlo con installatori e progettisti è la configurazione multipompa. hydrovar® X è in grado di gestire fino a 8 unità in parallelo, distribuendo il carico in modo intelligente tra di esse.

In termini pratici, questo significa che se una delle unità del sistema dovesse presentare un'anomalia, le altre continuano a lavorare. Il servizio idrico dell'edificio non si interrompe. Per chi gestisce una struttura ricettiva, o un condominio con decine di famiglie, questo non è un optional: è una garanzia fondamentale.

Connettività e controllo remoto

Negli edifici moderni — in particolare nel terziario avanzato, nelle strutture ricettive di livello e negli edifici pubblici soggetti a certificazioni energetiche — l’impianto idrico non opera più come sistema isolato.

Fa parte di un sistema di supervisione più ampio, il Building Management System, che integra climatizzazione, illuminazione, sicurezza e consumi energetici in un'unica piattaforma.

hydrovar® X si integra nativamente con Modbus RTU e BACnet MS/TP, i protocolli standard dei principali BMS presenti sul mercato. Questo significa che il responsabile tecnico dell'edificio può monitorare portata, pressione, stato delle pompe e consumi energetici direttamente dalla centrale di supervisione, senza accedere fisicamente al locale tecnico. L'app Xylem X e il display grafico a colori integrato offrono inoltre un accesso diretto e immediato anche per chi opera sul campo.

In termini pratici: si anticipano le anomalie, si riducono i sopralluoghi, riducono i costi operativi.

Una soluzione completa, pronta all'uso

hydrovar® X è compatibile con sistemi di pompaggio multistadio verticali e orizzontali, gruppi di pressione booster e pompe centrifughe. Copre le principali esigenze impiantistiche di condomini, strutture ricettive, edifici pubblici e uffici in un'unica soluzione integrata. 

Negli impianti a servizio degli edifici, la tecnologia migliore è quella che lavora in silenzio.

Quella che nessuno nota, perché funziona sempre come previsto.

hydrovar® X è stato progettato esattamente per questo.

Lidia Carpi
Wholesaler Coordinator & Spain Sales Engineer Trade
AW Iberia