It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Oltre il Risparmio: Come l’Efficienza Idrica Sta Riscrivendo le Regole del Profitto Industriale

Nel mio ruolo di Field Sales Engineer OEM, mi confronto ogni giorno con progettisti e costruttori che devono affrontare una pressione crescente sui margini. L’aumento degli OPEX, la volatilità dei costi energetici e la richiesta di soluzioni sempre più sostenibili stanno cambiando le regole del gioco.

Quello che osservo sul campo è chiaro: l’efficienza non è più un “plus”. È una leva strategica per proteggere la redditività.

Il paradosso dell’energia nascosta

Molti sistemi industriali nascondono consumi energetici che non generano valore produttivo. Sistemi idrici sovradimensionati o non regolati dissipano energia sotto forma di calore e perdite meccaniche.

Quando parlo con gli OEM, spesso emerge lo stesso scenario: impianti progettati con ampi margini di sicurezza che, nella realtà operativa, lavorano lontano dal proprio punto ottimale. Il risultato? Costi energetici elevati e usura accelerata.

Integrare soluzioni ad alto rendimento come quelle di Lowara significa trasformare questo paradosso in un vantaggio competitivo concreto.

La trappola del sovradimensionamento

Per anni il principio è stato “meglio abbondare”. Ma oggi sappiamo che sovradimensionare una pompa significa farla lavorare lontano dal Best Efficiency Point (BEP), con cicli di avviamento e arresto frequenti (short cycling).

Questo comporta:

  • maggiori consumi energetici
  • stress meccanico su cuscinetti e tenute
  • riduzione della vita utile
  • incremento del Total Cost of Ownership

La vera svolta arriva quando si passa da un approccio statico a uno adattivo. La modularità e la tecnologia inverter permettono al sistema di erogare solo l’energia realmente necessaria.

Prodotti Lowara come le serie e-SV ed e-HM sono progettati proprio per questo: erogano le stesse prestazioni idrauliche con una potenza installata inferiore, riducendo i consumi e il TCO per gli OEM e i clienti finali.

Intelligenza contro forza bruta

Uno degli sprechi più diffusi è il funzionamento a velocità fissa contro una valvola strozzata. È energia dissipata inutilmente.

Con i sistemi a velocità variabile come HYDROVAR® X, la pompa diventa intelligente: lavora solo quando serve e quanto serve. La modulazione in tempo reale consente risparmi energetici certificati fino al 70%.

Nel settore HVAC, i circolatori elettronici Lowara ecocirc XL e XLplus (EEI ≤ 0,20) non solo garantiscono la conformità ErP, ma offrono una differenziazione competitiva grazie alla comunicazione via bus di campo. Questo permette alla macchina OEM di autoregolarsi, minimizzando inerzie termiche inefficienti e interventi manuali.

Motori IE5: superare lo standard

Il vero salto tecnologico si ottiene con motori ad altissima efficienza. La gamma Lowara Smart Pump integra motori IE5 Ultra-Premium Efficiency basati su magneti permanenti.

I vantaggi concreti includono:

  • riduzione drastica delle perdite interne anche a carichi parziali
  • mantenimento di rendimenti elevati nelle condizioni tipiche dei processi industriali
  • maggiore durata e affidabilità della pompa

Non è solo una scelta tecnica, ma un argomento di vendita tangibile: offri macchine che consumano meno energia e garantiscono prestazioni elevate costanti, trasformando l’efficienza in valore competitivo.

Progettazione data-driven

In un mercato orientato ai risultati, l’efficienza non può basarsi su stime approssimative. Strumenti come SOLVER consentono di calcolare con precisione Life Cycle Cost (LCC) e ROI già in fase progettuale.

Per gli OEM, questo significa scegliere componenti Lowara dimensionati esattamente sul punto di lavoro ottimale, riducendo inefficienze e rischi e massimizzando i ritorni nel tempo.

Il futuro è adattivo

L’ingegneria industriale sta evolvendo verso sistemi intelligenti, motorizzazioni ad altissima efficienza e monitoraggio continuo. Questa integrazione non solo riduce drasticamente gli OPEX, ma prepara il terreno per l’integrazione con fonti rinnovabili come il fotovoltaico.

La domanda che pongo spesso ai miei interlocutori è semplice:

Il vostro design sta creando valore reale o sta consumando margini nascosti?

Con le soluzioni Lowara, l’efficienza non è più un costo da giustificare: è una strategia concreta per generare profitto e resilienza.

 

Filippo Rossato
Field Sales Engineer OEM, AW, Italy
Lowara – Xylem Water Solutions