It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Multihaz entrenamiento y demostración con USV

Participe en la Demostración y Entrenamiento conjunto a realizar en Cartagena, Colombia | septiembre 1–5, 2025

HYPACK, una marca de Xylem, en colaboración con Seafloor Systems, Inc. y DISSMAN Ingeniería, los invita a participar en un entrenamiento intensivo y demostración enfocado hacia la colección y procesamiento de datos Multihaz obtenidos a través de Vehículos de Superficie No tripulados (USVs).

Es una oportunidad única en Latinoamérica para ver las últimas innovaciones en materia de levantamientos hidrográficos, usando sistemas no tripulados que hoy están en gran demanda y facilitan la adquisición de datos en zonas de difícil acceso o también usados como multiplicador de fuerza en combinación con sistemas estándar de levantamiento (botes tripulados).

Demostración en vivo de Sistemas No tripulados

Compruebe las capacidades del EchoBoat-160, uno de los Sistemas No tripulados elaborados por Seafloor Systems, Inc., en esta ocasión equipado con un sistema Multihaz SeaRay y véalo en acción en el mundo real. Haremos un Levantamiento batimétrico del área del Laguito, en Cartagena, sitio que se encuentra en un macro-proyecto de recuperación ecológica por parte de la Alcaldía de Cartagena.

Tecnologías Destacadas y Puntos Clave de Capacitación

  • Modo de Levantamiento “Mother Duck”: Aprenda a configurar y operar sistemas utilizando una embarcación tripulada y una o más embarcaciones no tripuladas en un flujo de trabajo coordinado
  • Recolección de Datos PPK Integrada: Descubra cómo Qinertia, software de posprocesamiento de SBG estará integrado en HYPACK® para permitirle colectar datos en modo autónomo y después posprocesarlo para tener precisiones incluso milimétricas dependiendo de la configuración y desempeño de su sistema
  • Diseño y Ejecución de Levantamientos Multihaz: Adquiera experiencia práctica en la planificación, recolección y procesamiento de datos Multihaz utilizando el software HYPACK®

Que aprendera?

  • Como diseñar un Levantamiento Multihaz usando sistemas no tripulados
  • Las mejores prácticas para una colección y Procesamiento de datos Multihaz
  • Como implementar el modo “Mother Duck” para sacar el máximo provecho de una flota hidrográfica coordinada de botes tripulados y no tripulados
  • Como generar modelos digitales de terreno, isobatas y cálculos de volúmenes a partir de los datos colectados

Regístrese ahora