It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Ciencias biológicas, industria farmacéutica y de bioprocesos

Soluciones de medición para aplicaciones clínicas, industriales y de investigación.

Investigación clínica y diagnóstico
Los analizadores Xylem miden la glucosa en sangre, el plasma y el suero; y el lactato en sangre, el plasma y el líquido cefalorraquídeo. Se usan muchísimo para la medición de glucosa en la investigación de la diabetes y para ajustes de fabricación de glucómetros. También se usan para la medición de lactato en programas de fisiología del ejercicio y entrenamiento de atletas. Nuestra línea completa de refractómetros sirve al sector de la ciencia deportiva para garantizar que los atletas reciban niveles óptimos de hidratación durante el entrenamiento y las competiciones.

Alimentación y bebidas
Nuestros instrumentos miden parámetros comunes como la temperatura, el pH e ingredientes y subproductos clave en entornos de proceso y en laboratorios de garantía de calidad. Entre los analitos se encuentran la glucosa, la sacarosa, la lactosa, el almidón, la colina, el glutamato y el etanol. En aplicaciones de deterioro de los alimentos, los niveles de lactato y etanol ofrecen pruebas cuantitativas de microbios no deseados. Nuestra tecnología de biosensores se utiliza desde el análisis de materias primas hasta las pruebas finales de control de calidad del producto y la monitorización de efluentes. Nuestros sistemas también prueban diversos contaminantes que pueden encontrarse en alimentos, como el benceno, herbicidas, tintes, pesticidas etc. Los refractómetros de laboratorio permiten medir con precisión la concentración en el sector de la alimentación y las bebidas.

Bioprocesamiento
Medimos nutrientes importantes como la glucosa, la glutamina y el metanol; y se puede monitorizar el nivel de subproductos potencialmente nocivos como el lactato y el amonio. La industria biofarmacéutica utiliza mediciones rápidas basadas en electrodos de Xylem para monitorizar y controlar procesos.

Biocombustibles
Los analizadores Xylem miden la xilosa y la glucosa para monitorizar el progreso de la fermentación en la investigación de etanol celulósico y para medir el etanol residual durante la destilación en instalaciones de producción.

Investigación de fisiología
Nuestros analizadores miden analitos esenciales. Los resultados proporcionan información relacionada con factores de crecimiento, metabolismo o agentes tóxicos, entre otros.

Monitorización y control en línea
Xylem ofrece varios productos para la monitorización y el control en línea de analitos esenciales en biorreactores de cultivo celular. Nuestros sistemas de monitorización y control en línea ofrecen un método de monitorización sencillo y rentable (con la posible adición de una bomba/control de alimentación).

Tratamiento de agua farmacéutica: la pureza y la sostenibilidad son esenciales 

Desde el agua de alimentación, pasando por el tratamiento interno para generar agua de calidad farmacéutica, y hasta la descarga final, el agua resulta esencial para la fabricación en la industria farmacéutica. El tratamiento de aguas en cada fase de la fabricación debe cumplir dos objetivos: pureza y sostenibilidad. La contaminación es potencialmente una amenaza para la vida, por lo que evitar la contaminación del agua resulta es esencial para la seguridad de los productos. Los tratamientos deben cumplir las normativas de las farmacopeas correspondientes para el uso previsto del agua, con distintas calidades farmacéuticas que requieren tratamientos diferentes, desde agua purificada (PW) hasta agua altamente purificada (HPW) y la máxima pureza del agua para inyección (WFI). Los fabricantes farmacéuticos también adoptan un enfoque proactivo de la sostenibilidad, ya que tanto la escasez de agua como la mitigación de los impactos medioambientales fomentan la eficiencia hídrica por medio del reciclaje interno y el tratamiento avanzado para las descargas finales.

Aunque tenemos en cuenta que los requisitos de tratamiento varían según la farmacopea correspondiente, en la mayor parte de los trenes de tratamiento para generar agua purificada o WFI se utilizan membranas (UF o RO), desionización o destilación y desinfección. No obstante, los tratamientos como la desinfección térmica y la destilación consumen mucha energía. Por lo tanto, con la mejora de la eficiencia hídrica para reducir la cantidad de agua que requiere tratamiento también se mejora la eficiencia energética. La reutilización interna como agua de lavado también reduce los volúmenes de descarga y los costes de tratamiento de las aguas residuales.

Como la desinfección es tan vital, suelen emplearse diversos métodos, como la desinfección térmica, por UV y la ozonización en varios puntos a lo largo del proceso de tratamiento. Estos procesos de desinfección no generan subproductos químicos, aunque el uso del ozono también requiere equipos que lo destruyan. La desinfección por UV se está convirtiendo en el proceso preferido, pero solo esteriliza en el punto de aplicación y no se ocupa de las biopelículas microbianas que pueden acumularse en las tuberías. Para matar estas biopelículas, se debe hacer circular un tipo de desinfectante residual, normalmente ozono, a través del sistema de tratamiento.

El ozono, junto con el peróxido o los rayos UV, resulta muy eficaz para la oxidación de biopelículas microbianas y bacterias. La marca Wedeco de Xylem es un líder fiable en procesos de esterilización probados. Suministra tanto unidades de UV como unidades de oxidación avanzadas en las que se utiliza ozono y peróxido. Los sistemas UV de Wedeco lideran el sector por lo que respecta a la eficiencia energética, y las unidades de oxidación avanzada (ozono, peróxido y UV) de la serie MiPRO utilizan un planteamiento múltiple para proporcionar el máximo nivel de esterilización disponible.

Sector farmacéutico / biofarmacéutico
Ciencias biológicas, industria farmacéutica y biofarmacéutica Sector farmacéutico / biofarmacéutico
Sector médico
Ciencias biológicas, industria farmacéutica y biofarmacéutica Sector médico