It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

HVAC

Aplicações de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (HVAC)

areal view  residential houses
WebDAM Path: /Photography & Illustration/Stock Photography/City/Landscape/Building

Passamos grande parte do nosso tempo em edifícios. Edifícios que, com frequência, possuem infraestruturas obsoletas, com mais de 50 anos, com sistemas hidráulicos e soluções de aquecimento antiquados, ineficientes e ultrapassados. No total, o setor da construção é o maior consumidor de energia na UE e um dos principais responsáveis pelas emissões de CO₂. Na verdade, os edifícios são responsáveis por 40% do consumo energético e 36% das emissões de gases de efeito estufa. Com uma população crescente, urbanização em expansão e uma demanda crescente por habitação, é fundamental aprofundar-se em como reduzir o impacto climático por meio de soluções de construção sustentáveis.

Nos edifícios modernos, o objetivo é garantir um alto nível de conforto com baixo consumo de energia. Isso implica que todos os componentes, incluindo as bombas, devem ser energeticamente eficientes, adaptarem-se às necessidades em tempo real e contribuir para o funcionamento de um sistema amplo e complexo. Por isso, todos os produtos da Xylem são projetados para atender e superar os mais recentes padrões de eficiência energética e para se comunicarem com os modernos sistemas de gestão predial, por exemplo, via Modbus ou BACnet.

 

Soluções para

Reduzir o Consumo de Energia dos Sistemas HVAC

O objetivo é ambicioso: emissões de carbono iguais a zero. Os sistemas HVAC têm um grande impacto na eficiência energética. Reduzir o consumo é uma prioridade.

Os sistemas HVAC modernos enfrentam o duplo desafio de cumprir as normas energéticas e de emissões para proteger o meio ambiente externo, ao mesmo tempo que garantem um conforto interior ideal. Quase 40% do consumo de energia de um edifício é atribuído aos sistemas HVAC. A adoção de tecnologias eficientes e sustentáveis de aquecimento, ventilação e ar condicionado desempenha um papel fundamental na descarbonização dos edifícios e na concretização do objetivo crucial de emissões líquidas zero até 2030.

A inovação impulsiona tecnologias sustentáveis, com sistemas como bombas de calor geotérmicas e sistemas de energia solar que operam em sinergia com as redes de aquecimento urbano para criar soluções energéticas mais ecológicas. No centro da maioria dessas tecnologias está o uso de ciclos de água quente e fria para transferir energia térmica.

Quadro Regulatório

Embora o compromisso com o objetivo de zero emissões líquidas seja fundamental, os edifícios não podem reduzir sua pegada de carbono à custa da segurança e das normas de construção. Estas devem ser respeitadas e, no caso dos sistemas HVAC, incluem:

  • A Diretiva (UE) 2018/2002 (que altera a Diretiva 2012/27/UE) sobre eficiência energética, que estabelece requisitos obrigatórios para a capacidade de leitura remota da contabilização de calor. Isso se aplica aos sistemas instalados após outubro de 2020.
  • A Diretiva sobre Produtos Relacionados com a Energia (ErP), que define os requisitos de eficiência energética para todos os produtos relacionados à energia. Os sistemas HVAC estão incluídos nesta diretiva e, para estarem em conformidade, devem cumprir determinados padrões.

A linha de soluções da Xylem é projetada especificamente para reduzir o consumo de energia e descarbonizar os edifícios. Projetadas para durar, evitam ineficiências e desperdício energético desnecessário. Nossa ampla gama de produtos pode ser combinada em diversas soluções inovadoras, personalizadas de acordo com os padrões específicos de cada edifício, reduzindo simultaneamente sua pegada de carbono.

Custos de HVAC

O controle de custos está se tornando cada vez mais problemático devido ao aumento dos preços da energia e à necessidade de enfrentar as mudanças climáticas.

Os custos associados aos sistemas HVAC sempre representaram um investimento significativo. Sistemas eficientes têm um preço elevado, e a manutenção e as atualizações contribuem para o aumento das despesas. Nos últimos anos, esses custos aumentaram exponencialmente, pois um clima cada vez mais imprevisível exige um desempenho maior dos sistemas HVAC. Isso tem levado a uma maior frequência de intervenções de manutenção e atualização, além de uma redução na vida útil de outros sistemas que, em alguns casos, exigiram substituição completa.

Enfrentar esses desafios de forma eficaz requer o aproveitamento máximo dos avanços tecnológicos para melhorar a eficiência e criar sistemas ecológicos e energeticamente eficientes.

Análise eficiente de custos

Embora “eficiência energética” possa parecer um conceito da moda, continua sendo uma consideração crucial no tema dos custos. A crescente conscientização sobre as mudanças climáticas a tornou um tema central, mas no controle de custos ela é parte integrante da criação de sistemas de alto desempenho a preços acessíveis.

Felizmente, embora os nossos avanços científicos tenham impactado o planeta, também proporcionaram alternativas aos combustíveis fósseis e métodos para conservação de energia, contribuindo para a criação de sistemas eficientes tanto em termos energéticos quanto de custos.

As despesas associadas ao fornecimento dos sistemas não se originam apenas da eficiência no uso do combustível; diversos fatores influenciam os custos operacionais e de manutenção dos sistemas HVAC. Felizmente, os avanços tecnológicos permitem um monitoramento e análise mais precisos dos custos, facilitando a calibração contínua dos sistemas HVAC para que operem da forma mais eficiente possível o tempo todo. Além disso, abrem caminho para o desenvolvimento de novas formas de reduzir custos no futuro.

     

Na Xylem, oferecemos uma gama de grupos de pressão com velocidade variável pré-configurados. A renovação de sistemas tradicionais antigos de velocidade fixa pode reduzir o consumo de energia em até 70%. Além disso, fornecemos bombas com controladores inteligentes integrados.

A maioria dos nossos produtos pode ser adaptada para atender às necessidades específicas e aos requisitos particulares das suas instalações. Descubra como as soluções da Xylem podem ajudá-lo a alcançar eficiência e rentabilidade nos sistemas HVAC.

Produtos e serviços em destaque

Saber mais

Informe-se sobre as nossas soluções de AVAC