Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

A Xylem fornece as bombas para o arranha-céus residencial mais alto de Londres

O desafio

O Landmark Pinnacle é um arranha-céus de 75 pisos localizado na periferia do distrito financeiro de Londres, Canary Wharf. Com 233 m de altura, o edifício é a torre residencial mais alta não só de Londres, mas de toda a Europa Ocidental. Compreende mais de 800 apartamentos e serviços como ginásio e cinema privado com 24 lugares. A construção foi concluída em 2020.

A nível global, o número de arranha-céus quadruplicou nas últimas duas décadas, refletindo o aumento da população e a necessidade de utilizar o espaço urbano de forma mais eficiente. Dada a altura da maioria dos arranha-céus modernos, é improvável que a pressão da rede de abastecimento de água seja suficiente para servir todo o edifício.

Por isso, a maioria dos arranha-céus necessita de um sistema de bombas booster para garantir um abastecimento de água fiável a todos os ocupantes e manter uma pressão constante, especialmente nos períodos de pico de consumo. Também são necessárias bombas robustas para circular a água pelos sistemas de aquecimento e arrefecimento de um edifício elevado.

A solução

As bombas Xylem e os controladores de velocidade variável foram escolhidos para fornecer o aumento da pressão da água e a circulação de água quente e refrigerada para todo o edifício Landmark Pinnacle. No total, foram fornecidas 45 bombas para os diferentes sistemas, alojadas em quatro centrais.

Foram instalados sete grupos booster para bombear a água potável — para torneiras, cozinhas, casas de banho, WC, máquinas de lavar roupa e loiça — em todo o edifício. Cada grupo booster era composto por duas a seis bombas multietapa Lowara e-SV.

Os sistemas estão distribuídos por quatro centrais, localizadas entre o piso subterrâneo e o 56º andar. A distribuição escalonada dos sistemas garantiu pressão e caudal ótimos para cada piso.

Em cada bomba foram instalados controladores inteligentes Hydrovar de 5ª geração com acionamentos de velocidade variável. A tecnologia regula automaticamente a velocidade da bomba conforme a procura, mantendo a pressão da água de forma energeticamente eficiente: um motor a funcionar a 80% da velocidade máxima consome 48% menos do que em potência máxima.

Para a circulação de água quente e refrigerada foram selecionadas 54 bombas Lowara e-LNE — 32 para aquecimento e 22 para água refrigerada — necessárias para movimentar a água através dos sistemas de aquecimento e ar condicionado. A e-LNE é uma bomba in-line de alta eficiência, otimizada para controlo de velocidade variável, com capacidade de até 900 m³/h por bomba.

Todas as bombas Lowara são certificadas de forma independente pelo Water Regulations Approval Scheme (WRAS), comprovando a conformidade com a regulamentação britânica sobre instalações de água.

Resultados

Desde que os sistemas de bombagem entraram em funcionamento em 2020, têm operado a padrões consistentemente elevados, sem relatos de problemas ou intervenções reativas. Graças ao sucesso do projeto, a Xylem recebeu da Millharbour Facilities Management o contrato para a manutenção e serviço das bombas do Landmark Pinnacle.

Kurt Minter, gestor de vendas da Xylem, declarou:
"Estamos orgulhosos por termos sido selecionados como fornecedores de bombas para o Landmark Pinnacle. Este prestigiado arranha-céus residencial de alto nível exige produtos com excelente eficiência."
"Flexíveis, fiáveis, escaláveis e energeticamente eficientes, as bombas Lowara cumpriram todos os requisitos. Estamos também satisfeitos por termos obtido o contrato de manutenção a longo prazo da Millharbour FM, graças à fiabilidade do suporte pós-venda da Xylem."

“A Xylem foi selecionada como melhor fornecedor considerando desempenho, preço e suporte aos serviços. Todos os sistemas funcionam corretamente, permitindo à Xylem obter o contrato bienal para o serviço e manutenção das bombas do edifício.”
David Hughes, office manager da Millharbour FM