It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

A Xylem fornece as bombas para o arranha-céus residencial mais alto de Londres

O desafio

O Landmark Pinnacle é um arranha-céus de 75 pisos localizado na periferia do distrito financeiro de Londres, Canary Wharf. Com 233 m de altura, o edifício é a torre residencial mais alta não só de Londres, mas de toda a Europa Ocidental. Compreende mais de 800 apartamentos e serviços como ginásio e cinema privado com 24 lugares. A construção foi concluída em 2020.

A nível global, o número de arranha-céus quadruplicou nas últimas duas décadas, refletindo o aumento da população e a necessidade de utilizar o espaço urbano de forma mais eficiente. Dada a altura da maioria dos arranha-céus modernos, é improvável que a pressão da rede de abastecimento de água seja suficiente para servir todo o edifício.

Por isso, a maioria dos arranha-céus necessita de um sistema de bombas booster para garantir um abastecimento de água fiável a todos os ocupantes e manter uma pressão constante, especialmente nos períodos de pico de consumo. Também são necessárias bombas robustas para circular a água pelos sistemas de aquecimento e arrefecimento de um edifício elevado.

A solução

As bombas Xylem e os controladores de velocidade variável foram escolhidos para fornecer o aumento da pressão da água e a circulação de água quente e refrigerada para todo o edifício Landmark Pinnacle. No total, foram fornecidas 45 bombas para os diferentes sistemas, alojadas em quatro centrais.

Foram instalados sete grupos booster para bombear a água potável — para torneiras, cozinhas, casas de banho, WC, máquinas de lavar roupa e loiça — em todo o edifício. Cada grupo booster era composto por duas a seis bombas multietapa Lowara e-SV.

Os sistemas estão distribuídos por quatro centrais, localizadas entre o piso subterrâneo e o 56º andar. A distribuição escalonada dos sistemas garantiu pressão e caudal ótimos para cada piso.

Em cada bomba foram instalados controladores inteligentes Hydrovar de 5ª geração com acionamentos de velocidade variável. A tecnologia regula automaticamente a velocidade da bomba conforme a procura, mantendo a pressão da água de forma energeticamente eficiente: um motor a funcionar a 80% da velocidade máxima consome 48% menos do que em potência máxima.

Para a circulação de água quente e refrigerada foram selecionadas 54 bombas Lowara e-LNE — 32 para aquecimento e 22 para água refrigerada — necessárias para movimentar a água através dos sistemas de aquecimento e ar condicionado. A e-LNE é uma bomba in-line de alta eficiência, otimizada para controlo de velocidade variável, com capacidade de até 900 m³/h por bomba.

Todas as bombas Lowara são certificadas de forma independente pelo Water Regulations Approval Scheme (WRAS), comprovando a conformidade com a regulamentação britânica sobre instalações de água.

Resultados

Desde que os sistemas de bombagem entraram em funcionamento em 2020, têm operado a padrões consistentemente elevados, sem relatos de problemas ou intervenções reativas. Graças ao sucesso do projeto, a Xylem recebeu da Millharbour Facilities Management o contrato para a manutenção e serviço das bombas do Landmark Pinnacle.

Kurt Minter, gestor de vendas da Xylem, declarou:
"Estamos orgulhosos por termos sido selecionados como fornecedores de bombas para o Landmark Pinnacle. Este prestigiado arranha-céus residencial de alto nível exige produtos com excelente eficiência."
"Flexíveis, fiáveis, escaláveis e energeticamente eficientes, as bombas Lowara cumpriram todos os requisitos. Estamos também satisfeitos por termos obtido o contrato de manutenção a longo prazo da Millharbour FM, graças à fiabilidade do suporte pós-venda da Xylem."

“A Xylem foi selecionada como melhor fornecedor considerando desempenho, preço e suporte aos serviços. Todos os sistemas funcionam corretamente, permitindo à Xylem obter o contrato bienal para o serviço e manutenção das bombas do edifício.”
David Hughes, office manager da Millharbour FM