![]()
La sfida
Landmark Pinnacle è un grattacielo di 75 piani situato ai margini del distretto finanziario di Londra, Canary Wharf. Con un’altezza di 233 m, l’edificio è la torre residenziale più alta non solo di Londra, ma dell’Europa occidentale. Comprende oltre 800 appartamenti e servizi come palestra e cinema privato da 24 posti. La costruzione è stata completata nel 2020.
A livello globale, il numero di grattacieli è quadruplicato negli ultimi due decenni, riflettendo l’aumento della popolazione e la necessità di utilizzare lo spazio urbano in modo più efficiente. A causa delle altezze raggiunte dai grattacieli odierni, raramente la pressione dell'acquedotto risulta adeguata per garantire l'approvvigionamento idrico a tutta la struttura.
Per questo, la maggior parte dei grattacieli necessita di un sistema di pompe booster per garantire un approvvigionamento idrico affidabile a tutti i residenti e mantenere una pressione costante, soprattutto nei momenti di picco della domanda. Sono inoltre necessarie pompe robuste per far circolare l’acqua attraverso i sistemi di riscaldamento e raffreddamento di un edificio così alto.
La soluzione
Per il Landmark Pinnacle, sono state selezionate le pompe e i sistemi di controllo a velocità variabile Xylem per garantire la pressurizzazione dell'acqua e la circolazione dei circuiti di riscaldamento e refrigerazione in tutta la struttura. In totale sono state fornite 45 pompe per i diversi sistemi, ospitate in quattro centrali. Sono stati installati sette gruppi booster per pompare l’acqua potabile – per rubinetti, cucine, bagni, WC, lavatrici e lavastoviglie – in tutto l’edificio. Ogni gruppo booster era composto da due a sei pompe multistadio Lowara e-SV.
I sistemi sono distribuiti su quattro centrali, collocate tra il seminterrato e il 56° piano. La distribuzione sfalsata dei sistemi ha garantito pressione e portata ottimali per ogni piano.
Su ciascuna pompa sono stati installati i sistemi di controllo intelligenti Hydrovar di 5ª generazione con azionamenti a velocità variabile. La tecnologia regola automaticamente la velocità della pompa in base alla domanda, mantenendo costante la pressione dell’acqua in modo efficiente dal punto di vista energetico: un motore che funziona all’80% della velocità massima consuma il 48% in meno rispetto alla piena potenza.
Per la circolazione dell’acqua calda e refrigerata sono state selezionate 54 pompe Lowara e-LNE – 32 pompe per il riscaldamento e 22 pompe per l’acqua refrigerata – necessarie per muovere l’acqua attraverso i sistemi di riscaldamento e condizionamento. L’e-LNE è una pompa in linea ad alta efficienza, ottimizzata per il controllo a velocità variabile, con capacità fino a 900 m³/ora per ciascuna pompa.
L’intera gamma di pompe Lowara vanta la certificazione indipendente WRAS (Water Regulation Approval Scheme), che garantisce il pieno rispetto delle normative britanniche sui componenti idraulici.
-
Lowara
e-LNE
-
Lowara
GHV hydrovar® X
-
Risultati
Da quando i sistemi di pompaggio sono stati messi in funzione nel 2020, hanno operato a standard costantemente elevati, senza segnalazioni di problemi o interventi. Grazie al successo del progetto, Xylem si è aggiudicata il contratto di assistenza e manutenzione delle pompe per il Landmark Pinnacle da parte di Millharbour Facilities Management.
Kurt Minter, sales manager di Xylem, ha dichiarato:
"Siamo orgogliosi di essere stati selezionati come fornitori delle pompe per il Landmark Pinnacle. Questo prestigioso grattacielo residenziale di alto livello richiede prodotti con un’efficienza eccellente."
"Flessibili, affidabili, scalabili ed efficienti dal punto di vista energetico, le pompe Lowara hanno soddisfatto tutti i requisiti. Siamo inoltre lieti di aver ottenuto il contratto di manutenzione a lungo termine da Millharbour FM, grazie all’affidabilità del supporto post-vendita Xylem."
![]()