-
City of Richmond reduces CSOs by 180 million gallons annually and avoids $725M in capital costs thanks to decision intelligence
For decades, the City of Richmond’s Department of Public Utilities has been working to reduce combined sewer overflows (CSOs) and improve water quality in the James River. Despite making significant improvements, the City still experiences between one and three billion gallons of annual overflow and is actively working to reach Department of Environmental Quality (DEQ) water quality goals.
-
Real-time decision support helps cut combined sewer overflow volume by 100 million gallons and reduces capital needed for regulatory compliance
Evansville is located on the north bank of the Ohio River in southwest Indiana. The City’s sewer system, parts of which are more than 100 years old, serves a population of 163,000, with combined sewers making up almost 40 percent of the total sewer area.
-
Global Omnium: Transforming from Conventional to Smart Water
Global Omnium, one of Spain's largest water utilities, has gone through a remarkable digital transformation over the past two decades - upgrading from conventional meters to an advanced smart meter network of over 550,000 fixed network smart meters. This journey provides valuable lessons for any water utility looking to modernize its operations and capitalize on the latest innovations in smart metering and data analytics.
-
Energetische Standortoptimierung
Dieses Projekt zeigt einen entscheidenden ersten Meilenstein für die Standortoptimierung in der energetischen und strukturellen Weiterentwicklung. Im Fokus standen dabei sowohl ökologische als auch infrastrukturelle Aspekte – insbesondere die Reduktion des CO₂ Ausstoßes, die Verbrauchsoptimierung sowie die Vorbereitung auf ein modernes, transparentes Energiemanagement. -
-
Stadtentwässerung Celle: Optimierung des Kläranlagenprozesses mit Hilfe künstlicher neuronaler Netze
Celle reduziert den Energieverbrauch in der Belüftung um 22% und die Chemikaliennutzung um 56% durch den Einsatz von Xylem Vue Kläranlagenoptimierung; jährliche Einsparungen im fünfstelligen Bereich. -
Xylem-Pumpen bieten Komplettlösung für niederländische Muschelzucht
Die Muschel- und Austernzucht des Unternehmens findet in der Oosterschelde statt, einem fast 37.000 Hektar großen Gezeitenfeuchtgebiet, das Teil der Nordsee ist. Die Oosterschelde ist der größte Nationalpark der Niederlande und ein wichtiges Fanggebiet für Muscheln, Austern, Plattfische und Krabben.
-
Zukunftssichere Wasserversorgung für das Waldviertel
EVN Wasser GmbH setzt auf Xylem-Technologie für kritische Infrastruktur -
Stadtwerke Trier: energetische Optimierung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zum untertägigen Energieabgleich
Die Stadtwerke Trier wollen durch eine optimierte Nutzung der erneuerbaren Energien im Trinkwassernetz die Abhängigkeit vom Stromnetz reduzieren. -
Stadt Herford: Dynamische Kanalnetzsteuerung
Im Jahr 2021 führte der Immobilien- und Abwasserbetrieb der Stadt Herford (IAB) gemeinsam mit Xylem eine Pilotstudie in einem Teileinzugsgebiet durch, das sechs Mischwasserbauwerke umfasst.
-
Innovative Wasseraufbereitungstechnik für ein Schmiedewerk in Sachsen
In der Wasseraufbereitung werden verschiedene Kühltürme betrieben. Die Desinfektion erfolgte unter Verwendung teurer Biozide, die zudem als Direkteinleiter bedenklich für die Flüsse sind. Daher wurde nach einer innovativen, effizienten und kosteneffektiven Technologie gesucht. -
Effiziente Biogasproduktion durch Rührwerkstechnik mit aktivem Dichtungsschutz
Jetzt mehr über effiziente Biogasproduktion durch Rührwerkstechnik mit aktivem Dichtungsschutz erfahren. Zur Fallstudie mit unserem Kunden Nesemeier →
-
Rührwerke liefern nachhaltige Ergebnisse für die Biogasanlage von Dairygold
Flygt Mixer liefern nachhaltige Ergebnisse im Zentrum des weltweit größten ADI-BVF® Fermenters, die Biogasanlage von Dairygold. Weiter zur Fallstudie →
-
UV-Niederdruck-System sorgt für zuverlässige und nachhaltige Brauchwasserversorgung
Am Produktionsstandort der Böseler Goldschmaus GmbH & Co. KG in Garrel wird mit modernster Schlacht- und Zerlegungstechnik unter der Einhaltung strengster Tierschutz- und Hygienebedingungen sowie sämtlicher QS- und IFS-Anforderungen Fleisch verarbeitet.
-
Stadt Kaufbeuren: Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz durch KI-basierte Prozesssteuerung
In Zeiten des Klimawandels sowie Kosten- und Versorgungsunsicherheiten, sollten Städte und Kommunen ihre Anlagen und Prozesse möglichst effizient und nachhaltig betreiben. Die Stadt Kaufbeuren hat bei Ihrer Kläranlage ein großes Energieoptimierungspotenzial identifiziert.
-
Stadtwerke Trier: Optimierung des Kläranlagenprozesses mit Hilfe künstlicher neuronaler Netze
In Zeiten des Klimawandels und steigender Energiepreise sind Städte und Kommunen mehr denn je angehalten, ihre Prozesse möglichst effizient und nachhaltig zu betreiben. Die Stadtwerke Trier haben das große Optimierungspotenzial erkannt und in ihrem Klärwerk die Prozesse identifiziert, die die meiste Energie verbrauchen.
-
Ein innovatives Projekt in Neustadt
In Neustadt, einer Küstenstadt an der Ostsee, entsteht ein neues Stadtquartier, das sowohl Wohn- als auch Gewerbeflächen sowie eine Flaniermeile umfasst.
-
-
Moderne Wasseraufbereitungstechnik für ein Freibad im Erzgebirge
Das Betreiber des Freibads suchte nach Ersatz für eine Chlorgranulatanlage sowie Sandfiltertechnik, die veraltet und störungsanfällig waren. Zudem hatten die Betreiber den Wunsch, ungefährliches Kochsalz mit Elektrolyse für die Desinfektion einzusetzen.
-
Georgia Aquarium Exceeds Sustainability Goals
Georgia Aquarium, the largest aquarium in the Western Hemisphere, has been committed to work on behalf of all marine life through education, preservation, exceptional animal care and research across the globe since its opening in 2005. Located in Atlanta, Georgia, the Aquarium’s mission is to be an entertaining, educational and scientific institution featuring exhibits and programs of the highest standards.
-
-
Zukunftsweisende, nachhaltige Innovation für den Markt Großostheim
Die Pumpen wurden aufgrund des geringen Platzes so eng wie möglich installiert, wobei ein leichter Zugang zu wichtigen Komponenten wie Dichtungen dennoch gewährleistet ist und so Wartungsarbeiten einfach durchgeführt werden können.
-
Kosteneinsparungen erfolgreich mit dem DEPOLOX® Mess- und Regelsystem und der Spülabwasserrecycling-Anlage UFOX
Von verschiedenen Bausteinen des Pool-Konzepts wurden im Schongauer Bad die Mess- und Regelsysteme DEPOLOX® Pool integriert sowie eine Spülabwasserrecycling-Anlage UFOX 20. Die Umwälzpumpen waren bereits mit Frequenzumrichtern ausgestattet. Die Umwälzleistung wurde jedoch erst mit der Installation von DEPOLOX® Pool Mess- und Regelsystemen an den tatsächlichen Bedarf angepasst.
-