It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Ciclos muito curtos da bomba

Aplicação

Este tipo de anomalia é aplicável às estações de bombagem de águas residuais para as quais o estado de funcionamento da bomba está disponível.

Descrição

Os utilizadores são notificados desta anomalia se estas condições forem cumpridas:

  • Os ciclos muito curtos da bomba são detetados repetidamente.
  • A duração dos ciclos da bomba muda significativamente.

Causas possíveis

  • Uma falha no sensor de nível analógico
  • Avaria no controlador
  • Avaria numa bomba

Gráficos relacionados para avaliação

Para obter instruções sobre onde encontrar os gráficos relacionados para exame, consulte "Onde encontro os gráficos de anomalias para exame?" em Perguntas frequentes sobre eventos > Anomalias.

Descrição do primeiro gráfico

O gráfico mostra os seguintes dados:

  • O estado de funcionamento de cada bomba na estação
  • O nível de água, se disponível

O período de tempo no gráfico é de um dia com a resolução máxima:

  • Se a anomalia estiver activa, o gráfico mostra o dia anterior.
  • Se a anomalia tiver cessado, o gráfico mostra o dia em que a anomalia começou.

O gráfico permite ao utilizador avaliar os seguintes itens:

  • O problema que causou a anomalia
  • O estado actual da estação, se a anomalia continuar activa

Descrição do segundo gráfico

O gráfico mostra o número diário de arranques de cada bomba na estação. O período de tempo no gráfico é de vários dias. O gráfico permite ao utilizador avaliar os seguintes itens:

  • A extensão do problema
  • A frequência da ocorrência do problema
  • A diferença na ocorrência de problemas entre as bombas

Avaliação de gráficos

Neste exemplo, a estação tem duas bombas que estão definidas para alternar regularmente e para funcionar entre os níveis de arranque e paragem constantes.

O primeiro gráfico mostra uma tendência irregular do nível de água medido com picos irrealistas. Os picos fazem com que as bombas arranquem e parem imediatamente depois. Este comportamento indica que existe um problema com o sensor de nível ou com o controlador.

O segundo gráfico mostra que cada bomba arranca centenas de vezes por dia. O número de arranques difere significativamente em comparação com as 20 vezes por dia, observadas em julho, antes do início da anomalia.

Além disso, o segundo gráfico mostra que o problema afecta igualmente ambas as bombas. Este entendimento confirma que o problema está no sensor de nível ou no controlador, em vez de numa bomba.

Desactivar o tipo de anomalia

Se o comportamento identificado como uma anomalia for normal para uma estação, o tipo de anomalia deve ser desactivado. Para obter mais informações, consulte "Como activar ou desactivar um tipo de anomalia?" em Perguntas frequentes sobre eventos > Anomalias.

Perguntas frequentes relacionadas

Muitos utilizadores tiveram questões semelhantes sobre Eventos, Alarmes, anomalias e incidentes.